Skip to main content

Seeeduino v4.0

enter image description here

pir

Seeeduino v4.0 是一款基于 ATMEGA328 微控制器的开发板。ATMEGA328P-MU 是一款高性能、低功耗的 AVR 8 位微控制器。Seeeduino v4.0 具有 14 个数字输入/输出引脚(其中 6 个可用作 PWM 输出)和 6 个模拟引脚。该开发板还配备了 ATMEGA16U2 微控制器,用作 UART 转 USB 转换芯片,这意味着该开发板基本上可以像 FTDI 芯片一样工作。

Seeeduino v4.0 继承了 Arduino Duemilanove 和 Uno 的所有功能,同时还增加了一些自己的特色。该开发板与 Duemilanove 和 Uno 的引脚布局兼容,并且具有与 Duemilanove 相同的螺丝孔和板子尺寸。

有关所有功能的详细说明和概述,请参阅本 Wiki 中标题为板子接口、功能和组件的部分。

板子接口、功能和组件

Seeeduino 开发板提供了多种功能,其中一些功能在其他 duino 开发板中找不到(例如 5V 或 3.3V 逻辑、额外的接头焊盘、直接的 USB 转 UART 连接器)。请参阅下面对开发板接口及其独特功能的详细描述。

pir

1. J2 焊盘

连接到 ATMEGA16U2(U5 芯片)的 PB4、PB5、PB6 和 PB7 引脚。

2. LED 指示灯 L、TX、RX

"L" LED 连接到数字引脚 13,可在您的项目中用作"状态"LED。TX 和 RX LED 自动工作,它们分别让您知道开发板何时发送或接收信息。

3. Micro USB 端口

用于将开发板连接到 PC 进行编程的端口。Micro USB 是 USB 的通用版本,在大多数 Android 手机和其他设备中都能找到。您家里可能有很多这样的线缆。

4. SW2 滑动开关(5V 3V3)

滑动开关用于将开发板的逻辑电平和电源输出更改为 5V 或 3.3V。如今许多新的优秀传感器都是为 3.3V 工作而开发的,使用其他 duino 开发板时,您需要在开发板和这些传感器之间放置一个逻辑电平转换器,而使用 Seeeduino V4.0 开发板,您只需滑动开关即可!

5. DC 电源插孔

DC 电源插孔允许您的 Seeeduino 开发板通过墙式适配器供电,这样您就可以在需要时为项目提供更多电力,例如使用 DC 电机或其他大功率设备时。DC 输入可以是 7V-12V。

6. U5 ICSP

ATMEGA16U2 芯片的 ICSP 和 SPI 端口。

7. U5

ATMEGA16U2 芯片。该芯片负责 USB 转 UART 连接,用于对 ATMEGA328P-MU(U1)进行编程,也可以使用类似 FTDI 的端口。

8. SW1 按钮(复位)

该按钮方便地放置在侧面,即使在顶部放置了扩展板时,也能让您重置 Seeeduino 开发板。这在其他 duino 开发板中是不存在的,因为按钮放在顶部,很难访问。

9. 额外接头焊盘(数字)

有时直接将传感器/设备连接到开发板而不通过面包板是非常方便的,或者您可能想在完成项目后将传感器直接焊接到开发板上,或者您可能想在引脚被其他设备使用时监控引脚的输出。无论如何,我们添加了这些额外的焊盘来帮助您。

10. U1

ATmega328P-MU 芯片,这是开发板的大脑,您编写的代码在这里执行。

11. 额外接头焊盘(电源和模拟)

就像额外的数字接头焊盘一样,这些额外的连接是我们个人意识到人们在项目中需要的,特别是如果您想在不使用面包板的情况下为多个传感器/设备供电时的电源连接。

12. UART 转 USB(FTDI)焊盘/端口

这是 ATMEGA16U2(U5)芯片的 UART 转 USB 功能的输出/输入。您可以使用此端口直接与需要 UART 转串行连接的设备通信,它非常适合快速测试这些设备而无需编写任何代码。如果需要,此端口使 Seeeduino 开发板基本上像 FTDI 芯片一样工作。

VCC 的输出电压将是 5V 或 3.3V,取决于您使用 SW2 选择的电压。

13. U1 ICSP

这是 ATmega328P-MU 的 ICSP 连接,它位于 Arduino Uno、Due、Mega 和 Leonardo 兼容硬件(例如扩展板)的标准 ICSP/SPI 位置,这些硬件可能使用此连接器。此端口中的 SPI 引脚:MISO、SCK 和 MOSI,也分别连接到数字引脚 12、13 和 11,就像 Arduino Uno 一样。

14. Grove 连接器

我们的商店 有各种传感器/设备可以使用这个 I2C 或 UART 连接。此外,我们还销售独立的 Grove 连接器来帮助您制作自己的传感器连接。如果您想使用这些引脚,I2C Grove 连接器也连接到模拟引脚 4 和 5,分别用于 SDA 和 SCL。UART Grove 连接器连接到数字引脚 0 和 1,分别用于 RX 和 TX。

15. PWM 引脚

数字引脚 3、5、6、8、9 和 10 可用于脉宽调制 (PWM)。

规格参数

  • 微控制器:ATmega328P-MU

  • 工作电压:5V 或 3.3V(通过滑动开关选择)

  • 数字 I/O 引脚:14

  • PWM 通道:6

  • 模拟输入通道:6

  • DC 插孔输入:7v-12v

  • 每个 I/O 引脚的直流电流:40 mA

  • 闪存:32 KB (ATmega328P-MU)

  • RAM:2 KB (ATmega328P-MU)

  • EEPROM:1 KB (ATmega328P-MU)

  • 时钟速度:16 MHz

驱动程序安装

自动安装

Arduino/Seeeduino 驱动程序包含在 Arduino 软件 中。在 Windows 中,一旦安装了 Arduino 软件,将您的 Seeeduino 板插入 PC 的 USB 端口,驱动程序安装将自动开始,如下面的屏幕截图所示:

pir

Seeeduino V4.0 驱动程序安装窗口在 Windows 中的显示。

几分钟后(2-5 分钟),驱动程序应该完成安装,您将看到此窗口:

pir

Seeeduino V4 驱动程序安装完成窗口在 Windows 中的显示。

此时 Seeeduino V4.0 已准备就绪可以使用。

手动安装

在 Windows 中,如果自动驱动程序安装失败,您可以手动安装驱动程序,它们位于 Arduino 软件文件夹中,请按照以下步骤操作:

1. 通过搜索打开"设备管理器"窗口,然后点击"设备管理器",如下面的动画图像所示。或者,如果这对您不起作用,您可以右键单击"我的电脑"->管理->设备管理器。

enter image description here

2. 在"设备管理器"窗口中,在"端口 (COM&LPT)"或"其他设备"下查找"USB Serial Port",这是 Seeeduino 板,但尚未被 Windows 识别。右键单击并选择"更新驱动程序软件..."

pir

3. 接下来,选择"浏览我的计算机以查找驱动程序软件"选项。

pir

4. 最后,找到并选择名为"Drivers"的文件夹,该文件夹位于 Arduino 软件下载的文件夹中。

pir

5. 如果驱动程序安装成功,您应该看到下面的对话框。

pir

6. 在"设备管理器"窗口中,您右键单击的设备现在应该显示"Arduino Uno (COMXX)"或"USB Serial Port(COMXX)",如下所示。

pir

7. 当您打开 Arduino IDE 时,相同的 COM 端口也将可用。请记住,如果在驱动程序安装期间打开了 Arduino IDE,请关闭并重新打开 Arduino IDE,否则串行端口将不可见。

pir

示例/应用

示例 1:您的第一个 Arduino/Seeeduino 程序(LED 闪烁)

如本 WiKi 的"板子接口、功能和组件"部分所述,Seeeduino 板有一个连接到引脚 13 的板载 LED。在这个示例中,我们将向您展示如何让该 LED 闪烁。闪烁 LED 是最简单的程序,可以让人熟悉板子的硬件和软件。

要让您的 Seeeduino 板上的 LED 闪烁,请按照下面动画图像中的步骤操作:

pir

或者如果您愿意,我们已经列出并描述了每个步骤:

1. 打开 Arduino IDE 2. 通过转到 Tools->Board->Arduino Uno 选择 Seeeduino 板。Seeeduino 板被识别为 Arduino Uno 板。

pir

3. 确保通过转到 Tools->Serial Port->COMXX 选择了您的 Seeeduino 板连接的串行 COM 端口,其中 COMXX 是您板子的 COM 端口。

pir

4. 通过转到 File->Examples->0.1Basics->Blink 打开"Blink"示例。将打开一个带有代码的新窗口,您可以关闭之前/原始的 Arduino 窗口。

pir

5. 在这个新窗口中点击"Upload"按钮,这将上传/发送代码到您的 Seeeduino 板。等待几秒钟直到显示"Done Uploading"消息,此消息表示代码已成功写入板子并准备使用。

pir

6. Seeduino 板上的蓝色板载 LED 应该开始闪烁,如下所示:

pir

示例 2:UART-to-USB (FTDI) 和 3.3V 逻辑 - 无需额外电路和编写软件即可开始使用 ESP8266 WiFi 模块

与竞争对手相比,Seeeduino V4.0 板的两个重要特性是它能够在 5V 和 3.3V 逻辑之间切换,以及它的 USB-to-UART 端口本质上使其成为类似 FTDI 的设备,非常适合快速开始使用 UART 协议/接口的设备。

在这个示例中,我们将向您展示如何使用流行的 ESP8266 WiFi 模块。这个示例很棒,因为使用其他 duino 板您需要电压转换器、逻辑转换器和软件来控制两个独立的串行端口,但使用 Seeeduino 板这三样都不需要。

步骤 1:将板子设置为 3.3V 模式

1. 从 Seeeduino 板上移除所有电源,使其完全关闭。 2. 将开关 SW2 滑动到 3V3 设置。

步骤 2:ESP8266-Seeeduino 连接

将您的 ESP8266 WiFi 模块连接到 Seeeduino 板,如下所示(请参见下面的照片原理图):

Seeeduino 引脚ESP8266 引脚
GNDGND
TXRX
RXTX
CH_PDVCC
VCCVCC
note

Seeeduino V4.0 和 ESP8266 原理图。SW2 显示设置为 5V,但请将其滑动到 3V3。

pir

步骤 3:发送命令

1. 将您的 Seeeduino 板连接到 PC 的 USB 端口。 2. 打开 Arduino IDE 3. 上传一个空白程序到您的板子,或确保它拥有的程序不使用任何串行功能。

void setup()
{

}

void loop()
{

}

4. 打开 Arduino "Serial Monitor" 窗口。

5. 在串行监视器窗口中将您的设置更改为"Both NL &CR",波特率设置为"9600",或您的 ESP8266 的正确波特率,因为它可能不同。

6. ESP8266 已准备好接收和发送信息/命令。尝试发送"AT+RST"来重置模块,然后发送"AT+CWLAP"来列出您的 ESP8266 能够检测到的所有接入点。请参见下面的图像以获取示例响应。

pir

版本跟踪器

以下是 Seeeduino 开发板在所有版本中所做更改的列表。

版本描述发布日期
Seeeduino V0.9初始公开发布
Seeeduino v1.1
  1. 修复错误 - Pin4 线路上不必要的过孔。
  2. 修复错误 - 标签被开关错误覆盖。
  3. 添加了 I2C 和传感器端口。
  4. 为 vcc 开关添加了一个 100uF 电容。
  5. 分组新的 100mil 网格引脚。
  6. 将复位按钮替换为金属按钮。
  7. 重新排列文本和标签以获得更清晰的指示。
Seeeduino v2.12
  1. 关闭时零外部功耗
  2. 更强的开关
  3. 5V 直接输入的第二电源。[注意] 仅使用 5V!
  4. 3.3V 下 150mA 驱动能力
  5. 1.0mm 薄 PCB 重量更轻
  6. 为引脚排针预留额外行
Seeeduino v2.2
  1. USB/EXT 电源自动选择
  2. 升级电源电容
  3. 清理布局
  4. 更容易复位
  5. 真正的石英晶体
  6. 外部电源二极管更改为 1N4004(Vin 引脚上更多功率)
2010年12月16日
Seeeduino v2.21
  1. 升级到更强的 mini USB 连接器。
2011年1月12日
Seeeduino v3.0
  1. 将 JST 连接器更改为 DC Jack 连接器
2012年1月1日
Seeeduino v4.0
  1. 移除 RST 开关
  2. ATMEGA16U2 作为 USB 总线转换器芯片
  3. DC-to-DC 转换器以减少功耗
  4. Micro USB
  5. UNO 引导加载程序
2014年9月1日

错误报告

  • PWM 的丝印有错误。PWM 引脚应该是 D9、D10、D11。我们将尽快修复此错误。

pir

原理图在线查看器

资源/参考资料

技术支持与产品讨论

感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...