Seeeduino v4.2
Seeeduino v4.2 是一款开源的、Arduino 兼容的 ATmega328 MCU 开发板。我们认为 Seeeduino v4.2 是最好的 Arduino 衍生/兼容板之一。Seeeduino v4.2 功能丰富、更加稳定、易于使用,甚至外观精美。
Seeeduino v4.2 基于 Arduino UNO 引导程序,使用 ATmega16U2 作为 UART 到 USB 转换器(基本上像 FTDI USB2UART 芯片一样工作)。该板为所有引脚提供了额外的通孔焊盘。这些焊盘按 0.1" 网格对齐。这使得焊接额外的排针插入面包板或使用 0.1" 点阵通用 PCB 创建自己的附件/扩展板变得容易。
您可以通过 micro-USB 线缆对板子进行编程。此外,您还可以通过 DC 插孔输入为板子供电(可接受 7 到 15V DC)。有一个开关可以选择系统的供电电压为 3.3V 或 5V,如果您想将系统设置为 3.3V 以与低电压传感器交互,这非常有用。
最后,三个板载 Grove 接口可以让您的板子轻松连接到 Grove 模块。想要制作一些令人惊叹的东西,也许只需要一个 Seeeduino v4.2 和一些 Grove 模块就足够了。
版本
| 产品版本 | 变更 | 发布日期 |
|---|---|---|
| Seeeduino V4.0 | 初始版本 | 2014年8月15日 |
| Seeeduino V4.2 | 1.取消左上角的一些焊盘。 2.将USB位置改到中间 3.改进DCDC电路以获得更好的性能 4.添加一个I2C Grove 连接器 5.更改一些丝印和元件位置 | 2015年8月24日 |
| Seeeduino V4.3 | 在V4.2中从ATMEGA328P-MU更改为ATMEGA328P-AU 将串行芯片替换为cp2102 | 2022年11月 |
特性
- 完全兼容 Arduino UNO
- ATmega328 微控制器
- 14个数字I/O引脚(6个PWM输出)
- 6个模拟输入
- ISP接口
- Arduino UNO-R3扩展板兼容
- Micro USB编程和供电
- 板载Grove连接器
- 3.3/5V系统工作电源开关
- 额外焊盘对齐到0.1"网格
规格参数
| 参数 | 数值/范围 |
|---|---|
| DC插座输入 | 7-12V |
| DC输出电流-5V引脚 | 使用Micro USB时最大500mA |
| 使用DC插座供电时最大2000mA | |
| DC输出电流-3V3引脚 | 最大500mA |
| 每个I/O引脚的DC电流 | 40mA |
| 闪存 | 32 KB |
| RAM | 2 KB |
| EEPROM | 1 KB |
| 时钟速度 | 16 MHz |
| 尺寸 | 68.6mm x 53.4mm |
| 重量 | 26g |
硬件概述
下面的图片展示了Seeeduino v4.2硬件特性的概述。引脚图显示了Seeeduino v4.2各个引脚的引脚分布和替代功能。这可以用作快速参考。

-
❶ USB输入: USB端口用于将开发板连接到PC进行编程和供电。
-
❷ DC输入: DC电源插座允许您的Seeeduino开发板通过墙式适配器供电,这样您可以在需要时为项目提供更多电力。例如,当使用直流电机或其他大功率设备时。DC输入可以是7V-15V。
-
❸ Grove连接器: SeeedStudio有各种传感器/设备可以使用这个I2C或UART连接。此外,我们还销售独立的Grove连接器来帮助您制作自己的传感器连接。如果您想使用这些引脚,I2C Grove连接器也连接到模拟引脚A4和A5,分别用于SDA和SCL。UART Grove连接器连接到数字引脚0和1,分别用于RX和TX。
-
❹ ICSP: 这是ATmega328P的ICSP连接,它位于Arduino Uno、Due、Mega和Leonardo兼容硬件(例如扩展板)的标准ICSP/SPI位置,这些硬件可能使用此连接器。此端口中的SPI引脚:MISO、SCK和MOSI,也分别连接到数字引脚12、13和11,就像Arduino Uno一样。
-
❺ USB 2 Uart: USB-2-Uart的引脚分布。通过将板载ATmega328置于复位模式,这些焊盘可用于与其他UART设备交互。这使得Seeeduino V4.2可以用作USB2UART实用工具板。
-
❻ 系统电源开关: 滑动开关用于将开发板的逻辑电平和工作电压更改为5V或3.3V。
-
❼ 复位: 这个按钮方便地放置在侧面,即使在顶部放置扩展板时也能让您复位Seeeduino开发板。这与其他Arduino开发板不同,其他开发板的按钮放在顶部,难以访问。
-
❽ LED-D13: LED连接到开发板的D13引脚。这可以用作程序/草图的板载LED指示器。
-
❾ RX/TX指示器: TX和RX LED指示器连接到USB转UART芯片的TX和RX。它们自动工作,分别让您知道开发板何时发送或接收数据。
入门指南
硬件
- 步骤 1. 准备一个 Seeeduino V4.2 和一根 Micro-USB 数据线。
- 步骤 2. 使用 Micro-USB 数据线将 Seeeduino V4.2 连接到您的计算机。 然后绿色电源 LED(标记为 PWR)应该会亮起。

请轻柔地插入 USB 数据线,否则可能会损坏接口。请使用内部有 4 根线的 USB 数据线,2 根线的数据线无法传输数据。如果您不确定手头的数据线是否合适,可以点击这里购买。
软件
如果这是您第一次使用 Arduino,我们强烈建议您参考Arduino 入门指南
步骤 1. 安装驱动程序
- 对于 Seeeduino V4.2
对于 Windows
此驱动程序适用于 Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8/8.1。
在 Windows 10 中安装 Arduino IDE 时,驱动程序会自动安装。
- 插入您的开发板,等待 Windows 开始驱动程序安装过程。几分钟后,尽管尽了最大努力,该过程仍会失败。
- 点击开始菜单,打开控制面板。
- 在控制面板中,导航到系统和安全。接下来,点击系统。系统窗口打开后,打开设备管理器。
- 查看端口 (COM & LPT)。您应该会找到一个名为"Seeeduino v4.2"的开放端口。如果没有 COM & LPT 部分,请在"其他设备"下查找"未知设备"。
- 右键点击"Seeeduino v4.2"端口,选择"更新驱动程序软件"选项。
- 接下来,选择"浏览我的计算机以查找驱动程序软件"选项。
- 最后,导航到并选择名为"seeed_usb_serial.inf"的驱动程序文件
- Windows 将从那里完成驱动程序安装。
对于 Mac OSX 和 Linux,您无需安装任何驱动程序。
- 对于 Seeeduino v4.3
您需要安装 cp2102 驱动程序才能使用 Seeeduino V4.3 的串口。
您可以点击这里下载并解压 cp2102 的 Windows 驱动程序。
如果您使用的是其他操作系统,可以在官方网站上获取驱动程序。
步骤 2. 启动 Arduino 应用程序。
双击您之前安装的 Arduino 应用程序 (arduino.exe)。
如果 Arduino 软件以不同语言加载,您可以在首选项对话框中更改它。详情请参见 Arduino 软件 (IDE) 页面。
步骤 3. 打开 Blink 示例。
找到 LED 闪烁示例代码:文件 > 示例 >01.Basics > Blink。

步骤 4. 选择您的开发板。
您需要在工具 > 开发板菜单中选择与您的 Arduino 对应的条目。选择 Seeeduino v4.2。

如果您找不到 Seeeduino v4.2,请查看如何将 Seeed 开发板添加到 Arduino IDE
步骤 5. 选择您的串口。
从工具 | 串口菜单中选择 Arduino 开发板的串行设备。这很可能是 COM3 或更高(COM1 和 COM2 通常为硬件串口保留)。要找出正确的端口,您可以断开 Arduino 开发板的连接并重新打开菜单;消失的条目应该就是 Arduino 开发板。重新连接开发板并选择该串口。

在 Mac 或 Linux 上,这应该是类似 /dev/tty.USBmodem 的内容。
步骤 6. 上传程序。
现在,只需点击环境中的"上传"按钮。等待几秒钟 - 您应该会看到开发板上的 RX 和 TX LED 指示灯闪烁。如果上传成功,会显示消息"上传完成。"
上传完成几秒钟后,您应该会看到开发板上的引脚 13 (L) LED 开始闪烁(橙色)。如果是这样,恭喜!您已经成功运行了 Arduino。如果遇到问题,请参阅故障排除建议。

应用创意
- DIY
- 物联网和智能家居
- 机器人
- 学习
以下是一些有趣的项目供您参考。
| 纸人 | 指纹锁 | 显示器支架 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 立即制作 | 立即制作 | 立即制作 |
| 桌面推广 | 老虎机 | 彩色金字塔 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 立即制作 | 立即制作 | 立即制作 |
常见问题
Q1:在Ubuntu中,我遇到错误'avrdue: ser_open(): can't open device dev/tty/ACM0: Permission denied'。如何将Seeeduino V4连接到Linux PC?
A1:请阅读这里的说明,以便在Ubuntu中让Arduino IDE在没有root权限的情况下工作。请查看下面的相关部分。
Q2:Arduino UNO和Seeeduino v4.2之间有什么区别?
A2:Seeeduino v4.2与Arduino UNO完全兼容。主要区别如下:
- 使用micro USB为开发板供电和编程
- 3个板载Grove连接器
- 3.3/5V系统电源开关
- DCDC电路代替LDO,效率更高
- 其他电路改进
Q3:下载<http://downloads.arduino.cc/packages/package_index.json>时出错
A3:请按照以下步骤解决问题。
- 点击文件 -> 首选项
- 在首选项窗口底部点击URL C:\Users...\AppData\Local\Arduino15\preferences.txt
- 删除除preferences.txt、staging和packages之外的所有文件
- 关闭并重新打开IDE窗口,应该就能正常工作了
Seeeduino V4.2 原理图在线查看器
资源
- [PDF] 下载Wiki PDF
- [Eagle] Seeeduino V4.2 EAGLE文件
- [PDF] Seeeduino V4.2 PDF格式
- [Eagle] Seeeduino V4.0 EAGLE文件
- [PDF] Seeeduino V4.0 PDF格式
- [数据手册] ATmega328P
- [数据手册] ATmega16U2
- [延伸阅读] Arduino入门指南
- [延伸阅读] Arduino语言参考
- [延伸阅读] 下载Arduino软件(IDE)
- [延伸阅读] Arduino常见问题
- [延伸阅读] Arduino介绍
- [延伸阅读] Arduino维基百科页面
- [延伸阅读] 如何在Seeeduino上安装RF Explorer 3G+ IoT模块
- [固件] 如何烧录引导程序
项目
改造 Seeed 新办公室的楼梯:将办公室的楼梯改造成互动装置,甚至是向访客传达"仅限员工"信息的酷炫方式。
使用 Seeeduino/Arduino 制作互动彩色矩阵:这是一个由 Seeeduino 4.2 开发板制作的互动艺术项目,外观精美且易于制作!
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在此为您提供不同的支持,以确保您在使用我们产品时的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。