介绍
SenseCAP A1101 - LoRaWAN Vision AI 传感器是一款支持 TinyML 边缘 AI 的智能图像传感器。它支持多种 AI 模型,如图像识别、人员计数、目标检测、仪表识别等。它还支持使用 TensorFlow Lite 训练模型。
特性
-
超低功耗且强大的 Himax 摄像头:400Mhz DSP,最大摄像头帧率 640480VGA 60 FPS,本地推理
-
低功耗和长距离传输:睡眠模式功耗低至 2.3uWh,由 Wio-E5 LoRaWAN 模块供电,数据传输距离可达数英里
-
边缘计算实现高数据安全性:本地图像推理并将最终结果数据传输到云端,适用于需要限制数据传输和高数据隐私的应用
-
易于数据可视化:通过 SenseCAP Mate App 和 SenseCAP Dashboard 几次点击即可显示和管理数据,与其他第三方工具广泛兼容
-
高工业防护等级:-40 ~ 85℃ 工作温度和 IP66 防护等级,适用于室内外部署
-
易于规模化部署:通过扫描设备二维码 1 分钟即可添加和配置设备,低 LoRaWAN 网络成本和维护成本确保业务可扩展性。
规格参数
请参考规格参数了解更多详情。
入门指南
- A1101 有几个内置的 AI 模型,用户可以根据需要选择模型。目前,提供以下算法和模型:
| 算法 | AI 模型 |
|---|---|
| 目标检测 | 人体检测;用户自定义 |
| 目标计数 | 人员计数;用户自定义 |
| 图像分类 | 人员和熊猫识别;用户自定义 |
模型选择和配置也在设置界面中完成。首先选择算法,不同的算法实现不同的功能并在 APP 预览中显示不同的结果。点击算法后面的下拉三角形将弹出选择框。然后选择 AI 模型,点击模型,弹出选择框,选择模型。
- 如果您想训练自己的 AI 模型,有两种方法。请参考:
1.使用 Edge Impulse 进行一站式模型训练 快速上手。
2.使用 Roboflow、YOLOv5、TensorFlow Lite 训练 AI 模型 详细教程。
连接到 LoraWAN®
LoRaWAN®(长距离广域网)是一种无线通信协议,专为物联网(IoT)设备和网关之间的低功耗、长距离通信而设计。它使用工业、科学和医疗(ISM)频段的免许可无线电频谱,通常在欧洲为 868 MHz,在美国为 915 MHz。LoRaWAN® 为长距离连接物联网设备提供了低成本、节能的解决方案。该技术允许设备和网关之间进行双向通信,并支持一系列数据速率以适应不同类型的应用。
如何选择网关和 LoraWAN®
使用传感器时需要 LoRaWAN® 网络覆盖,有两个选项。

如何使用传感器
除了直接连接到计算机查看实时检测数据外,您还可以通过 LoraWAN® 传输这些数据,最终上传到 SenseCAP 云平台 或第三方云平台。在 SenseCAP 云平台上,您可以循环查看数据,并通过手机或计算机以图形方式显示。SenseCAP 云平台和 SenseCAP Mate App 使用相同的账户系统。
由于我们这里的重点是描述模型训练过程,我们不会详细介绍云平台数据显示的细节。但如果您感兴趣,您可以随时访问 SenseCAP 云平台尝试添加设备和查看数据。这是更好地了解平台功能的好方法!

技术支持
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。