SenseCAP Indicator X DALL·E
note
本文档由 AI 翻译。如您发现内容有误或有改进建议,欢迎通过页面下方的评论区,或在以下 Issue 页面中告诉我们:https://github.com/Seeed-Studio/wiki-documents/issues
DALL-E 是由 OpenAI 开发的一个先进的 AI 模型,可以根据文本描述生成图像。DALL-E 已经在一个包含大量图像及其对应文本描述的数据集上进行了训练。
给定一个文本提示,DALL-E 可以生成与描述相匹配的独特图像。该模型展示了令人印象深刻的能力,例如生成虚构生物、物体和现实世界中不存在的场景的图像。DALL-E 在艺术、设计和广告等多个领域具有潜在的应用价值。
请按照步骤 1 和步骤 2 设置 Wi-Fi 和 API Key。
根据文本描述,创建属于你的图像!


点击图片查看全屏,再次点击返回。

除了展示的功能外,SenseCAP 提供完全开源的代码和详细的教程,点击 这里 查看更多详情。
常见问题
设备已连接 Wi-Fi,但仍提示“请检查 Wi-Fi 连接”
- 请尝试连接到其他 Wi-Fi,或检查路由器设置。
请先设置 Open AI API Key
- API Key 未设置或设置失败,请重新设置。
请求失败
- 检查 API Key 是否正确。
技术支持
需要帮助解决你的 SenseCAP Indicator 问题?我们随时为您提供支持!