SenseCAP Indicator X DALL·E
DALL-E 是由 OpenAI 开发的先进 AI 模型,能够根据文本描述生成图像。DALL-E 在包含图像及其对应文本描述的大规模数据集上进行了训练。
给定一个文本提示,DALL-E 可以生成与描述匹配的独特图像。该模型展现了令人印象深刻的能力,例如生成现实世界中不存在的虚构生物、物体和场景的图像。DALL-E 在艺术、设计和广告等各个领域都有潜在的应用。
请按照步骤 1 和步骤 2 设置 Wi-Fi 和 API 密钥。
给出文本描述并创建您自己的图像!


点击图像查看完整视图,再次点击返回。

除了演示的功能外,SenseCAP 还提供完全开源的代码和详细的教程,点击这里了解更多详情。
常见问题
设备已连接到 WiFi 但仍提示"请检查 wifi 连接"
- 请尝试连接到另一个 Wi-Fi,或检查您的路由器设置。
请先设置 Open AI API 密钥
- API 密钥未设置,或设置失败,请重新设置。
请求失败
- 检查 API 密钥是否正确。
技术支持
需要 SenseCAP Indicator 的帮助?我们随时为您提供协助!