4英寸触摸屏
SenseCAP Indicator 配备了一块4英寸触摸屏,可以自定义您需要的UI界面。 在本教程中,我们将指导您如何为 SenseCAP Indicator 使用LvGL(轻量级多功能图形库)图形库。
像素坐标系统
数字2D图像由像素的行和列组成。图像中的像素通过指定像素所在的列和行来确定。简单来说,像素可以通过一对整数来标识,这对整数提供列号和行号。
按照惯例,列从左上角向右编号,从零开始,但在某些情况下,也可以从其他角开始(通过设置旋转)。
16位颜色模型
像素也以颜色形式表达,因此最好也涵盖一些颜色模型。16位颜色模型适合MCU使用,因此这是一个很好的开始。颜色模型由3个颜色分量组成 - 红色、绿色和蓝色。根据颜色模型,这3个颜色分量将存储到16位变量中。
| 位 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数据 | 红色 | 红色 | 红色 | 红色 | 红色 | 绿色 | 绿色 | 绿色 | 绿色 | 绿色 | 绿色 | 蓝色 | 蓝色 | 蓝色 | 蓝色 | 蓝色 |
LCD屏幕初始化
要在 SenseCAP Indicator 上初始化LCD屏幕:
lcd init:
bsp_board_init()
技术支持
别担心,我们为您提供支持!请访问我们的 Seeed官方Discord频道 来提出您的问题!
如果您有大批量订单或定制需求,请联系 [email protected]