Skip to main content

BLE

示例

这个目录包含一系列项目示例,演示蓝牙功能并提供代码,您可以复制并适配到自己的项目中。

使用示例

在构建示例之前,请确保遵循 ESP-IDF 入门指南,以确保您拥有所需的开发环境。

构建示例与构建任何其他项目相同:

  • 步骤 1:切换到您想要构建的新示例目录。

运行以下命令选择正确的芯片目标进行构建,然后再打开项目配置菜单:

idf.py set-target esp32s3

(默认目标是 esp32。有关所有选项,请参见 idf.py set-target --help)

  • 步骤 2:运行以下命令打开项目配置菜单:

idf.py menuconfig

大多数示例在这里都有一个项目特定的"示例配置"部分(例如,设置要使用的 WiFi SSID 和密码)

  • 步骤 3:构建示例:

idf.py build

按照打印的说明进行烧录,或运行 idf.py -p PORT flash

技术支持

别担心,我们会为您提供支持!请访问我们的 Seeed 官方 Discord 频道 提出您的问题!

如果您有大批量订单或定制需求,请联系 [email protected]

Loading Comments...