Wi-Fi
这个目录包含一系列项目示例,演示了 Wi-Fi 功能,并提供了可以复制并适配到您自己项目中的代码。
使用示例
在构建示例之前,请确保遵循 ESP-IDF 入门指南,以确保您拥有所需的开发环境。
构建示例与构建任何其他项目相同:
- 步骤 1:切换到您想要构建的新示例目录。
运行以下命令选择正确的芯片目标,然后再打开项目配置菜单:
idf.py set-target esp32s3
(默认目标是 esp32。有关所有选项,请参见 idf.py set-target --help)
- 步骤 2:运行以下命令打开项目配置菜单:
idf.py menuconfig
大多数示例在这里都有一个项目特定的"示例配置"部分(例如,设置要使用的 WiFi SSID 和密码)
- 步骤 3:构建示例:
idf.py build
按照打印的说明进行烧录,或运行
idf.py -p PORT flash
技术支持
别担心,我们会为您提供支持!请访问我们的Seeed 官方 Discord 频道提出您的问题!
如果您有大批量订单或定制需求,请联系 [email protected]