如何创建您自己的 UI
LvGL
LvGL 是一个开源图形库,提供创建嵌入式 GUI 所需的一切,具有易于使用的图形元素、美观的视觉效果和低内存占用。
示例代码
我们提供了 UI 界面的演示代码,lvGL 示例文件 中有许多绘制 UI 的示例代码供参考,您可以修改示例代码或自定义您自己的 UI。
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/task.h"
#include "esp_log.h"
#include "bsp_board.h"
#include "lv_demos.h"
#include "lv_port.h"
#include "ui_demo1.h"
#include "ui_demo2.h"
#define LOG_MEM_INFO 1
static const char *TAG = "app_main";
void app_main(void)
{
ESP_LOGI("TAG", "system start");
ESP_ERROR_CHECK(bsp_board_init());
lv_port_init();
#if CONFIG_LCD_AVOID_TEAR
ESP_LOGI(TAG, "Avoid lcd tearing effect");
#if CONFIG_LCD_LVGL_FULL_REFRESH
ESP_LOGI(TAG, "LVGL full-refresh");
#elif CONFIG_LCD_LVGL_DIRECT_MODE
ESP_LOGI(TAG, "LVGL direct-mode");
#endif
#endif
lv_port_sem_take();
lv_demo_widgets(); /* A widgets example. This is what you get out of the box */
//lv_demo_music(); /* A modern, smartphone-like music player demo. */
//lv_demo_stress(); /* A stress test for LVGL. */
//lv_demo_benchmark(); /* A demo to measure the performance of LVGL or to compare different settings. */
// ui_demo1_init(); /* A demo to show virtual printer (must be 800*480)*/
//ui_demo2_init(); /* A demo to show virtual tuner
/* (must be 480*800, set LCD_EVB_SCREEN_ROTATION_90 in menuconfig)*/
lv_port_sem_give();
#if LOG_MEM_INFO
static char buffer[128]; /* Make sure buffer is enough for `sprintf` */
while (1) {
sprintf(buffer, " Biggest / Free / Total\n"
"\t DRAM : [%8d / %8d / %8d]\n"
"\t PSRAM : [%8d / %8d / %8d]",
heap_caps_get_largest_free_block(MALLOC_CAP_INTERNAL),
heap_caps_get_free_size(MALLOC_CAP_INTERNAL),
heap_caps_get_total_size(MALLOC_CAP_INTERNAL),
heap_caps_get_largest_free_block(MALLOC_CAP_SPIRAM),
heap_caps_get_free_size(MALLOC_CAP_SPIRAM),
heap_caps_get_total_size(MALLOC_CAP_SPIRAM));
ESP_LOGI("MEM", "%s", buffer);
vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(10000));
}
#endif
}
Squareline Studio(可选)
Squareline Studio 是一个多平台设计工具,使用可视化界面帮助设计师和开发人员快速高效地工作。SquareLine Studio 通过为您的项目创建完美的代码使这成为可能。无论您使用 C 还是 Python,您都可以导出两种语言的代码。
如果您需要创建更复杂或高级的 UI 界面,建议您使用 Squareline Studio 进行开发。
我们为 UI 页面提供了一个演示项目:
SenseCAP Indicator/squareline_project
替换为您自己的 UI
- 步骤 1:您可以在我们的演示项目中进行更改,或创建新的 UI 页面
打开演示项目并进行更改:

创建新项目:
注意:屏幕分辨率为 480*480。

- 步骤 2:将您完成的页面导出为 UI 文件

- 步骤 3:删除所有原始 UI 文件,并将您自己的 UI 文件复制到此目录。

- 步骤 4:构建并烧录项目
运行以下命令来构建、烧录和监控项目:
idf.py -p PORT build flash monitor
技术支持
需要 SenseCAP Indicator 的帮助?我们在这里为您提供协助!