Skip to main content

概述

SenseCAP Indicator 中有两个 Grove 接口用于连接 Grove 模块,一个是默认的 I2C 端口,另一个是可配置的数字/模拟引脚,它也可以用于 PWM 输出。两个 Grove 端口都可以用作数字端口。为开发者提供了更多可能性。

本仓库将介绍如何在 SenseCAP Indicator 上使用 Grove IO。这使您能够享受 Grove 生态系统 的即插即用功能,以及使用 RP2040 兼容的 GPIO!

Grove(ADC)

要将 Grove 可配置 A/D 端口用作模拟端口,只需按如下方式定义:

#define ADC1  27

示例代码

此示例代码介绍如何在 grove ADC 接口中连接光传感器。 输出信号是模拟值,光线越亮,值越大。

#include <Arduino.h>

#define ADC1 27

void setup() {
Serial.begin(115200);
}

void loop() {
int adc0_data = analogRead(ADC1);
Serial.println(adc0_data);
delay(1000);
}
Loading Comments...