概述
SenseCAP Indicator 中有两个 Grove 接口用于连接 Grove 模块,一个是默认的 I2C 端口,另一个是可配置的数字/模拟引脚,也可用于 PWM 输出。两个 Grove 端口都可以用作数字端口。为开发者提供了更多可能性。

本仓库将介绍如何在 SenseCAP Indicator 上使用 Grove IO。这让您可以享受 Grove 生态系统 的即插即用功能,以及使用 RP2040 兼容的 GPIO!
Grove(IIC)
为了扩展更多应用,您可以使用 IIC 接口连接更多传感器。 与内置传感器不同,您只需要定义 SCL 和 SDA 引脚连接。
示例代码
此示例代码介绍如何连接 Grove TH 传感器:
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
#include "AHT20.h"
AHT20 AHT;
void sensor_aht_init(void) {
AHT.begin();
}
void sensor_aht_get(void) {
float humi, temp;
int ret = AHT.getSensor(&humi, &temp);
if (ret) // GET DATA OK
{
Serial.print("humidity: ");
Serial.print(humi * 100);
Serial.print(" temerature: ");
Serial.println(temp);
} else // GET DATA FAIL
{
Serial.println("GET DATA FROM AHT20 FAIL");
}
}
void setup() {
Serial.begin(115200);
Wire.setSDA(20);
Wire.setSCL(21);
Wire.begin();
sensor_aht_init();
}
void loop() {
sensor_aht_get();
delay(5000);
}