MicroSD
RP2040 有一组 GPIO 引脚,可用于与外部 MicroSD 卡模块进行接口连接。
要在 RP2040 上使用 MicroSD 卡,我们使用 SPI(串行外设接口)协议将 SD 卡模块连接到微控制器的 GPIO 引脚。这涉及将 RP2040 上的以下引脚连接到 MicroSD 卡模块上的相应引脚:
SPI SCK(如 GPIO10)连接到 SD_SCK SPI TX(如 GPIO11)连接到 SD_MOSI SPI RX(如 GPIO12)连接到 SD_MISO 单个 GPIO 引脚(如 GPIO13)连接到 SD 卡模块上的 CS(片选)引脚
// Initialize the SPI interface for the SD card
const int chipSelect = 13;
SPI1.setSCK(10);
SPI1.setTX(11);
SPI1.setRX(12);
一旦建立了硬件连接,您可以使用软件库(如 Arduino 的 SD 库)来读取和写入 MicroSD 卡的数据。SD 库提供了初始化 SD 卡、打开和关闭文件、读取和写入文件数据以及执行其他文件系统操作的函数。
注意:RP2040 上 MicroSD 卡接口的性能将取决于 SD 卡速度、布线质量和软件效率等因素,最大支持 32GB 的 SD 卡
示例代码
此示例代码实现读取 CO2 数据并将数据存储在 SD 卡中。
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#include <SensirionI2CScd4x.h>
SensirionI2CScd4x scd4x;
//Initialize a string to store data for writing to the SD card
String SDDataString = "";
void sensor_power_on(void) {
pinMode(18, OUTPUT);
digitalWrite(18, HIGH);
}
// Function to power on the sensor
void sensor_scd4x_init(void) {
uint16_t error;
char errorMessage[256];
scd4x.begin(Wire);
// stop potentially previously started measurement
error = scd4x.stopPeriodicMeasurement();
if (error) {
Serial.print("Error trying to execute stopPeriodicMeasurement(): ");
errorToString(error, errorMessage, 256);
Serial.println(errorMessage);
}
// Start Measurement
error = scd4x.startPeriodicMeasurement();
if (error) {
Serial.print("Error trying to execute startPeriodicMeasurement(): ");
errorToString(error, errorMessage, 256);
Serial.println(errorMessage);
}
}
void sensor_scd4x_get(void) {
uint16_t error;
char errorMessage[256];
Serial.print("sensor scd4x: ");
// Read Measurement
uint16_t co2;
float temperature;
float humidity;
error = scd4x.readMeasurement(co2, temperature, humidity);
if (error) {
Serial.print("Error trying to execute readMeasurement(): ");
errorToString(error, errorMessage, 256);
Serial.println(errorMessage);
} else if (co2 == 0) {
Serial.println("Invalid sample detected, skipping.");
} else {
Serial.print("Co2:");
Serial.print(co2);
Serial.print("\t");
Serial.print("Temperature:");
Serial.print(temperature);
Serial.print("\t");
Serial.print("Humidity:");
Serial.println(humidity);
}
// Add data to the SD data string
SDDataString += "scd4x,";
if (error) {
SDDataString += "-,-,-,";
} else {
SDDataString += String(co2);
SDDataString += ',';
SDDataString += String(temperature);
SDDataString += ',';
SDDataString += String(humidity);
SDDataString += ',';
}
}
int cnt = 0;
void setup() {
Serial.begin(115200);
sensor_power_on();
Wire.setSDA(20);
Wire.setSCL(21);
Wire.begin();
// Initialize the SPI interface for the SD card
const int chipSelect = 13;
SPI1.setSCK(10);
SPI1.setTX(11);
SPI1.setRX(12);
// Check if the SD card is initialized
if (!SD.begin(chipSelect, 1000000, SPI1)) {
Serial.println("Card failed, or not present");
} else {
Serial.println("card initialized.");
}
sensor_scd4x_init();
}
void loop() {
delay(5000);
// Clear the SD data string and print a message to the serial monitor
SDDataString = "";
Serial.printf("\r\n\r\n--------- start measure %d-------\r\n", cnt);
SDDataString += String(cnt);
SDDataString += ',';
cnt++;
sensor_scd4x_get();
// Open the datalog.csv file for writing
File dataFile = SD.open("datalog.csv", FILE_WRITE);
// if the file is available, write to it:
if (dataFile) {
dataFile.println(SDDataString);
dataFile.close();
// print to the serial port too:
Serial.print("sd write: ");
Serial.println(SDDataString);
} else {
Serial.println("error opening datalog.txt");
}
}
技术支持
别担心,我们为您提供支持!请访问我们的 Seeed 官方 Discord 频道 提出您的问题!
如果您有大批量订单或定制需求,请联系 [email protected]