tVOC 传感器(内置)
SenseCAP Indicator 中内置的 SGP40 传感器是一款高质量、可靠的 TVOC 传感器,可用于各种应用中监测室内和室外空气质量。它的测量范围为 1-500 VOC 指数点。
TVOC 是一组有机化学物质,它们以气体形式从各种来源排放,包括建筑材料、清洁产品和个人护理产品。
示例代码:
此示例通过 IIC 接口读取内置 SGP40 TVOC 传感器的值,并将其打印到串行监视器。
基于以下库:
Sensirion Arduino Core library
Transfer index library: Sensirion Gas Index Algorithm
注意:使用内置传感器时,必须启用传感器电源。
#include <Arduino.h>
#include <SensirionI2CSgp40.h>
#include <VOCGasIndexAlgorithm.h>
#include <Wire.h>
SensirionI2CSgp40 sgp40;
VOCGasIndexAlgorithm voc_algorithm;
//The built-in sensor needs to be powered on
void sensor_power_on(void) {
pinMode(18, OUTPUT);
digitalWrite(18, HIGH);
}
/************************ sgp40 tvoc ****************************/
void sensor_sgp40_init(void) {
uint16_t error;
char errorMessage[256];
sgp40.begin(Wire);
uint16_t serialNumber[3];
uint8_t serialNumberSize = 3;
error = sgp40.getSerialNumber(serialNumber, serialNumberSize);
if (error) {
Serial.print("Error trying to execute getSerialNumber(): ");
errorToString(error, errorMessage, 256);
Serial.println(errorMessage);
} else {
Serial.print("SerialNumber:");
Serial.print("0x");
for (size_t i = 0; i < serialNumberSize; i++) {
uint16_t value = serialNumber[i];
Serial.print(value < 4096 ? "0" : "");
Serial.print(value < 256 ? "0" : "");
Serial.print(value < 16 ? "0" : "");
Serial.print(value, HEX);
}
Serial.println();
}
uint16_t testResult;
error = sgp40.executeSelfTest(testResult);
if (error) {
Serial.print("Error trying to execute executeSelfTest(): ");
errorToString(error, errorMessage, 256);
Serial.println(errorMessage);
} else if (testResult != 0xD400) {
Serial.print("executeSelfTest failed with error: ");
Serial.println(testResult);
}
}
void sensor_sgp40_get(void) {
uint16_t error;
char errorMessage[256];
uint16_t defaultRh = 0x8000;
uint16_t defaultT = 0x6666;
uint16_t srawVoc = 0;
Serial.print("sensor sgp40: ");
error = sgp40.measureRawSignal(defaultRh, defaultT, srawVoc);
if (error) {
Serial.print("Error trying to execute measureRawSignal(): ");
errorToString(error, errorMessage, 256);
Serial.println(errorMessage);
} else {
Serial.print("SRAW_VOC:");
Serial.print(srawVoc);
int32_t voc_index = voc_algorithm.process(srawVoc);
Serial.print(", VOC Index: ");
Serial.println(voc_index);
}
}
/************************ setup & loop ****************************/
void setup() {
Serial.begin(115200);
sensor_power_on();
Wire.setSDA(20);
Wire.setSCL(21);
Wire.begin();
sensor_sgp40_init();
}
void loop() {
sensor_sgp40_get();
delay(5000);
}

"SRAW_VOC" 指的是传感器对 VOC 的原始信号输出,通常是与空气中 VOC 浓度成正比的电压或电阻测量值。
"VOC Index" 是一个计算值,用于以更用户友好的格式表示空气中 VOC 的浓度。VOC 指数是一个数值,范围从 0 到 500,数值越高表示 VOC 浓度越高。
技术支持
别担心,我们为您提供支持!请访问我们的 Seeed 官方 Discord 频道 提出您的问题!
如果您有大批量订单或定制需求,请联系 [email protected]