介绍
SenseCAP T1000 是一款紧凑型 LoRaWAN® 追踪器,利用 GNSS/Wi-Fi/蓝牙实现精确的室内外位置追踪。它具有自适应地理能力、本地数据存储功能,以及令人印象深刻的数月电池续航时间。此外,它还配备了温度、光照和运动传感器,使其成为各种基于位置的应用的理想选择。
![]()
| 兼容网络 | 温度 | 光照 | 加速度计 | |
|---|---|---|---|---|
| SenseCAP T1000-A |
| ✅ | ✅ | ✅ |
| SenseCAP T1000-B |
| |||
| SenseCAP T1000-E |
| ✅ | ✅ | ✅ |
特性
精确定位
GNSS、Wi-Fi、BLE,三种定位技术提供室内外解决方案。
GNSS 定位(户外)
追踪器将通过卫星系统(GPS/北斗/更多)在户外获取位置,然后通过 LoRa 无线将数据上传到服务器。
![]()
Wi-Fi / 蓝牙定位(室内)
追踪器扫描附近 Wi-Fi/蓝牙的 MAC 地址和 RSSI,并通过 LoRaWAN 上传。应用服务器需要根据 MAC 地址和信号强度(RSSI)计算真实的地理位置。
![]()
离线数据存储
能够在本地存储 1000+ 条记录。1 小时上传间隔的存储容量超过 40 天。
当 LoRaWAN 信号覆盖较弱或没有网络覆盖时,数据将被保存并在下一个周期中输入。当设备返回到有 LoRaWAN 网络覆盖的区域时,它将自动发送离线数据。
![]()
跨区域适应性
T1000 提供无缝的全球 LoRaWAN® 区域切换,根据检测到的位置坐标自动调整到适当的 LoRaWAN® 频率计划,确保在欧洲、泛美洲及其他地区的最佳性能。
![]()
数月电池续航
由 LR1110 供电并具有低功耗特性,大多数型号在仅 GNSS 模式下以 1 小时上传间隔运行时,在禁用运动传感器的情况下,电池续航时间可超过 3 个月。 (电池续航时间可能因频段、定位模式和数据上传间隔等配置参数而有所不同。详细参考请查看电池续航计算)
![]()
温度、光照、运动传感器
包含温度和光照传感器,可在移动过程中跟踪环境数据。例如,温度数据可用于推断食物/疫苗是否变质的可能性。光照数据显示是否被不必要的眼睛看到。
![]()
用于位置溯源的去中心化网关网络
Helium 的去中心化网络建立在信任机制上,每个网关都共享其位置,Helium 验证这些位置的真实性。当将 Helium 与 T1000 一起使用时,通过交叉检查网关的位置,您可以获得 T1000 的大致位置。这提供了额外的验证层,与其他网络相比,增加了数据的有效性。
![]()
紧急报告
运动传感器检测异常,SOS 按钮用于紧急报告并自动切换到高频数据传输

架构
![]()
应用
- 国际资产追踪
- 搜索救援
- 设备监控
![]()
规格
型号规格
我们为用户提供两种不同的解决方案,有三个版本:A、B 和 E。
-
T1000-A/T1000-B:这两个版本专为 LoRaWAN 网络设计,支持室内(Wi-Fi + 蓝牙)+ 户外定位(GNSS)。T1000-A 配备了基本功能,包括温度传感器、光照传感器、运动传感器,而 T1000-B 不带这些传感器。
-
T1000-E:它具有开源软件,有两个独立版本:一个用于 LoRaWAN,另一个用于 Meshtastic。两者都提供完整的源代码,使开发者能够自由定制和扩展其功能。

通用参数
位置
| GNSS 星座 | GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS |
|---|---|
| GNSS 灵敏度 | -145dBm 冷启动 / -160 dBm 跟踪 |
| GNSS 位置精度 | 2.5m CEP 50% |
| Wi-Fi 定位 | 被动扫描,上传扫描到的 4 个 MAC 地址 |
| 蓝牙定位 | 上传扫描到的 3 个最佳信号 Beacon 的 MAC 地址 |
| 数据缓存 | 在没有 LoRaWAN 网络时缓存 1000 条数据 |
电池
| 电池容量 | 可充电锂电池,700mAh |
|---|---|
| *电池续航估计 | 单次充电 4 个月(每小时上传一次,仅 GNSS 数据) |
| 电池续航监控 | 定期上传电池电量 |
| 充电线(不含适配器) | USB 磁吸充电线,1 米 |
| 电源输入电压 | 4.7 到 5.5V DC |
| 充电温度限制 | 0 到 +45℃(超出温度范围,充电将受限,LED 将快速闪烁) |