Ubidots 集成(通过 Helium)
本文将说明通过 Helium LNS 将 SenseCAP T1000 Tracker 连接到 Ubidots 的过程。
作者:Juan David Tangarife - 来自 Ubidots 团队

要求
一个活跃的 Ubidots 账户 一个 SenseCAP T1000 Tracker 一个在 Helium 控制台中的活跃账户,并有一些 DC 一部支持 Google Play Store 或 AppStore 以及蓝牙的手机。
安装 SenseCAP Mate 应用并配置追踪器
扫描以下二维码。它将带您到 Seeed Studio 的 SenseCAP Mate 应用官方下载页面。

安装完成后,在您的手机上启用蓝牙并启动应用。如果您还没有账户,您需要注册才能使用该应用。
之后,按住追踪器的按钮至少 3 秒钟或直到 LED 开始闪烁。然后,从设备列表中选择 Tracker T1000

点击您的设备:

转到 设置 选项卡,然后转到 LoRa 选项卡。在那里选择 平台 Helium 并根据您的要求选择 频率计划,同时,确保复制 Device EUI、APP EUI 和 APP Key,因为您在后续步骤中会需要它们。完成后,点击 发送 按钮保存设置。

在 Helium LNS 上注册追踪器
登录您的 Helium 控制台,然后转到 "设备" 部分并点击 "添加设备" 按钮

填写必需的字段,如设备名称**、** LoRaWAN 凭据等。然后点击 保存设备 按钮。

在 Helium 上创建解码器函数
下一步是设置将原始字节解码为人类可读形式的函数。转到左侧面板上的 函数 选项卡。然后点击 添加新函数 按钮并给它一个名称:

Seeed Studio 在以下存储库中为此设备提供了专门的解码器。将该解码器粘贴到文本字段中,然后保存更改。
创建到 Ubidots 的集成
转到 集成 部分,然后点击 添加集成 并搜索 Ubidots 集成:

点击 +添加集成

在相应字段中输入您的 Ubidots 令牌,然后点击 继续 按钮并等待确认弹出消息。之后,为您的集成命名并点击 添加集成 按钮:

执行此步骤后,将在您的 Ubidots 账户上创建一个新的 Helium 插件。
创建流程以将集成连接到 Ubidots
转到 流程 部分,然后从左上角的下拉菜单中,将设备、解码器函数和集成拖放到空白区域,然后将点连接在一起,如下面的 GIF 所示:

在此示例中,设备和解码器函数都称为"sensecap-lorawan-tracker",集成称为"send data to ubidots"。
由于 Seeed Studio 解码器返回的 JSON 对象与 Ubidots 模式不兼容,因此在提取感兴趣的数据后需要进行转换。
转到您的 Helium 插件的解码器部分,删除那里的所有代码并用以下代码替换:
#Set to true in order to enable hotspot information
HOTSPOT_INFO_ENABLE = False
def format_payload(args):
messages = args.get("decoded", {}).get("payload", {}).get("data", {}).get("messages", [])
ubidots_payload = {}
error = assert_error(messages[0][0])
if error is not None:
return error
if HOTSPOT_INFO_ENABLE:
hotspot_info = args.get('hotspots', None)
ubidots_payload['SNR'] = hotspot_info[0].get('snr') if hotspot_info is not None else None
ubidots_payload['RSSI'] = hotspot_info[0].get('rssi') if hotspot_info is not None else None
ubidots_payload["port"] = args.get("port", None)
ubidots_payload['Frame Counter'] = args.get('fcnt', None)
for msg in messages:
for sensor in msg:
message_type = sensor.get("type", None)
value = sensor.get("measurementValue")
if message_type == "Latitude" or message_type == "Longitude":
position = ubidots_payload.setdefault("position", {})
position.update({message_type.lower(): value})
continue
elif message_type == "Timestamp":
ubidots_payload["timestamp"] = value
continue
ubidots_payload[message_type] = value
print(ubidots_payload)
return ubidots_payload
def assert_error(data : dict):
if "error" in data:
return {"ERROR" : { "value" : data["errorCode"], "context" : { "status" : data["error"]}}}
return None
如果一切连接正确,您应该能在 Ubidots 上新创建的设备中看到这个