Skip to main content

Trackpac 集成

Trackpac 是一个创新的物联网(IoT)仪表板管理系统,旨在简化各种物联网设备的监督、控制和通知流程。这些设备涵盖了多种功能,包括追踪器、温度传感器、湿度传感器、液位指示器和其他基于传感器的数据测量工具。

本章内容将指导用户如何将 SenseCAP T1000 追踪器 连接到 Trackpac。

配置设备​

请查看快速入门以正确设置您的设备。

选择平台为 Other Platform,将 APP EUI 配置为推荐值:

545241434B504143
tip

如果您想要更改回来,执行 reset 将恢复原始密钥。

然后复制 Device EUI、APP EUI 和 APP key。

pir

配置 Trackpac 门户​

登录到 Trackpac 门户。

添加设备​

导航到 Devices,点击 + 图标添加新设备。

pir

选择 Enter Keys Manually,为您的设备命名,并配置 Device EUI、APP EUI、APP key。

LoRaWAN Network: Helium

note

Device Type: SenseCAP T1000

然后点击 Add Device。

pir

追踪​

现在您的 SenseCAP T1000 已成功与 Trackpac 集成,您可以查看数据了。

pir

添加地理围栏(可选)​

在添加地理围栏之前,您需要先添加联系人。

导航到 Contacts 部分,点击右上角的 + 按钮。

pir

输入 Name 并 Select Contact Type:在提供的字段中,输入联系人的姓名。选择您要添加的联系人类型——他们是通过短信、电子邮件还是两者接收警报。

在相应字段中输入联系人的电子邮件和/或电话号码。

输入所有必要信息后,点击 Add 按钮完成并添加联系人。

pir

导航到 Geofences 选项。

pir

点击 + 箭头。

pir

输入地理围栏名称并设置半径:使用滑块或输入字段设置地理围栏的半径(以米为单位)。

配置警报:开启或关闭是否要在跨越地理围栏边界时接收警报。

  • Out of Hours:指定是否只在特定时间之外接收警报。

  • Start and End Time:如果选择了"Out of Hours",输入您不想接收警报的时间范围。

选择警报联系人:

通过输入姓名或点击框并从列表中选择,选择哪些已保存的联系人应该接收地理围栏警报。

设置地理围栏中心:

  • Click on the Map:使用鼠标点击您想要设置为地理围栏中心的位置。

  • Use Geolocate:或者,您可以使用地理定位功能(通常表示为指南针或位置图标)缩放到您的当前位置并将其设置为地理围栏中心。

点击 Add Geofence 保存。

pir

然后当追踪器进入或离开地理围栏时,您将收到警报。

Loading Comments...