SenseCAP 生态系统介绍

SenseCAP 产品线拥有一系列满足不同用户需求的产品,从爱好者到工业用户,为数字化我们周围的世界提供了全面的解决方案套件。
从传感器到网关,用户可以构建和定制自己的解决方案来监控和控制环境的各个方面。该产品线还包括可大规模部署的工业级设备,提供先进的功能和强大的性能。
此外,SenseCAP 产品线还提供一系列软件、云服务和 API,允许用户实时收集、存储和分析数据。硬件、软件和云服务的结合使用户能够快速响应环境变化并做出数据驱动的决策。
野外物联网
野外物联网是指在自然环境中部署传感器网络,实时监测和收集各种环境数据的技术。这些数据包括温度、湿度、气压、光照强度、土壤湿度等,有助于科学研究、生态保护和资源管理。
为什么需要工业传感器?
- 耐用性和可靠性:户外环境复杂多变。工业传感器具有高温、高湿和耐腐蚀性,能够在恶劣条件下长期稳定运行。
- 高精度数据收集:科学研究和环境监测需要高精度数据。工业传感器的高精度和稳定性满足了这些需求。
- 低功耗和长电池寿命:在野外环境中供电可能是一个挑战。工业传感器通常设计为低功耗设备,允许长时间运行并减少维护和电池更换的频率。
它们是如何工作的?
- 数据收集:工业传感器安装在户外环境中,实时收集温度、湿度、气压等数据。
- 数据传输:收集的数据使用低功耗广域网(LPWAN)技术(如 LoRaWAN)传输到网关。
- 数据处理和存储:网关将数据发送到云平台进行处理、存储和分析。
- 数据可视化和应用:用户可以通过云平台上的应用程序或仪表板实时查看数据,帮助分析和决策。
硬件产品
SenseCAP T1000 追踪器
![]()
SenseCAP T1000 是一款紧凑的 LoRaWAN® 追踪器,利用 GNSS/Wi-Fi/蓝牙进行精确的室内外位置追踪。它具有自适应地理能力、本地数据存储和令人印象深刻的数月电池寿命。此外,它还配备了温度、光照和运动传感器,使其非常适合各种基于位置的应用。
LoRaWAN 传感器
SenseCAP S210x 系列传感器

SenseCAP S210X 是一系列无线 LoRaWAN® 传感器。它可以在城市场景中覆盖 2 公里的传输范围,在视距场景中覆盖 10 公里,同时在传输过程中保持较低的功耗。配合支持长达 10 年使用的可更换电池和工业级 IP66 外壳。它支持 -40 ~ 85℃ 的工作温度,可以在恶劣环境中部署。SenseCAP S210X 兼容 LoRaWAN® V1.0.3 协议,可与 LoRaWAN® 网关配合使用。
| 空气温湿度 | 光照 | 空气温湿度 & CO2 | 土壤湿度和温度 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 土壤湿度、温度、孔隙度和电导率 | 土壤湿度、温度和电导率 | pH 酸碱度 | PT1000 温度 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SenseCAP S2120 8合1气象传感器

SenseCAP LoRaWAN S2120气象站收集并上传空气温度、湿度、风速/风向、降雨强度、光照强度、紫外线指数和大气压力数据,支持全球LoRaWAN网络。S2120气象站适用于花园、农业、气象学、城市环境监测等场景的应用。它还具有超低功耗、可靠性能、内置蓝牙OTA配置和远程设备管理功能,实现了低维护成本。
SenseCAP A1101 视觉AI传感器

SenseCAP A1101 - LoRaWAN视觉AI传感器是一款支持TinyML边缘AI的智能图像传感器。它支持多种AI模型,如图像识别、人员计数、目标检测、仪表识别等。它还支持使用TensorFlow Lite训练模型。
SenseCAP ONE气象传感器
如今,局部气象数据(称为微气候)是更精确和准确天气预报的新前沿。因此,气象数据的收集正变得越来越小型化和网格化。鉴于此,作为收集气象数据最便捷手段的气象站,需求量正在上升。SenseCAP提供一体化气象传感器,帮助您收集和监测各种场景的环境数据。
SenseCAP ONE是一系列一体化紧凑型气象传感器,将多个传感器集成到这个紧凑的设备中,可监测多达10个气象参数:空气温度、空气湿度、大气压力、光照强度、风速、风向、降水量、PM 2.5、PM 10和CO2。
| 空气温度 | 空气湿度 | 大气压力 | 光照 | 风速 | 风向 | 降雨量 | PM2.5 | PM10 | CO2 | 噪音 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✅ | ✅ | ||||||||||
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
传感器探头
为了给您的应用带来更多便利,我们还提供了检测土壤湿度、温度、土壤电导率和pH值的RS485传感器探头。还将有更多RS485传感器即将推出。

| 液位 | 土壤湿度和温度 | 土壤湿度、温度和电导率 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| RS485 500cm 超声波液位 | RS485 700cm 超声波液位 | PH |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 光学雨量计 RG-9 | 光学雨量计 RG-15 | 漏水检测器 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
传感器构建器
SenseCAP S2110 传感器构建器

SenseCAP S2110 传感器构建器是一个突破性的解决方案,能够融合工业级模块和创客级模块。它是一个开源工具,具有使用 500+ 个 Grove 模块构建 RS485 功能模块的能力。
数据记录器
数据记录器作为连接多达 200+ 个传感器的桥梁,涵盖工业级传感器、Grove 传感器和模拟/RS485/GPIO 传感器。

SenseCAP 提供两种类型的数据记录器:
![]() | ![]() |
|---|---|
SenseCAP 解码器
SenseCAP 解码器用于解码从 SenseCAP LoRaWAN® 设备发送的 LoRaWAN 消息。解码后,用户的应用程序将获得更友好和可读的消息。
软件服务
SenseCAP Portal
SenseCAP Portal 专为客户管理设备、数据和访问密钥而设计。创建您自己的账户后,您可以在此门户上绑定您拥有的所有设备。要了解门户的快速入门和指南,请查看 SenseCAP 文档中心 – Portal。

SenseCAP Mate APP
SenseCAP Mate APP 是一个用于数据可视化和远程设备管理的强大应用程序。
- 节省时间 - 提供扫描即用的体验,使用户能够在 4 个步骤内完成整个配置
- 适用于技术背景较少或没有技术背景的人员,轻松开始使用传感器数据
- 在简洁的用户界面上获取和查看数据
- 设置时间间隔:提高电池效率
- 设置阈值:专注于您需要采取行动的数据 - 即将推出
- 如果数据超出安全范围则发送警报 - 即将推出

SenseCAP AI
SenseCAP AI 是 AI 驱动的解决方案,帮助您充分利用传感器数据并释放传感器数据的全部潜力。通过将您的 SenseCAP 传感器连接到 SenseCAP 平台,您可以轻松收集和分析温度、湿度、光照和空气质量等环境因素的数据。同时,我们强大的 AI 算法使用这些数据为您提供可操作的见解和建议,帮助您优化运营、降低成本并提高效率。

无论您是想监测空气质量、优化作物生长还是提高效率,SenseCAP AI 都拥有您成功所需的工具。SenseCAP AI 目前已在 SenseCAP Portal 和 SenseCAP Mate App 上发布,用户可以随时使用。通过我们易于使用的平台和应用程序,您可以快速连接传感器并在几分钟内开始接收有价值的见解。
SenseCAP API
通过使用 SenseCAP 应用程序编程接口,您能够管理自己的 SenseCAP 设备和数据以满足您的特定需求。您可以灵活应用三种类型的 API 方法:
- 使用 HTTP API,您可以管理 LoRa 和 NB-IoT 设备,获取原始数据或历史数据。
- 使用 MQTT API,您可以通过 MQTT 协议订阅传感器的实时测量数据。
- 使用 WebSocket API,您可以通过 Websocket 协议获取传感器的实时测量数据。
要了解更多关于 SenseCAP API 的指南和参考资料,请访问 SenseCAP 文档中心 – API。
应用
5分钟开发一个工业级LoRaWAN传感器
让我们快速构建一个工业级LoRaWAN无线传感器,可在5分钟内直接用于商业用途。
在为商业数据采集项目制作原型时,需要花费大量时间和成本来制作原型。例如,我们需要为农业项目制作一个无线pH传感器。我们需要:1)找到开发板和传感器探头。2)编写代码。3)3D打印外壳。4)最终组装测试。当我们完成原型时,可能需要几天甚至几周的时间。
今天,我们可以使用无线LoRa采集器,设置传感器通过蓝牙连接到应用程序,在五分钟内构建产品,直接投入商业项目。
与Home Assistant和SenseCAP传感器共舞

在这一系列文章中,我将分享如何在Home Assistant中构建一个出色的智能家居,并使用来自Seeed Studio SenseCAP产品的传感器。这是第一个里程碑。
✨ 贡献者项目
- 我们有一个更新此页面的任务列表,该列表归类在我们的贡献者项目下,因为我们致力于通过开发我们的wiki平台来增强用户体验并提供更好的支持。
- 您对此页面的贡献对我们至关重要!我们非常重视您的意见,并将非常感谢您在产生想法方面的帮助。
SenseCAP技术支持
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。