如何设置 API 密钥
地理封锁
注意:OpenAI API 服务在某些国家(如中国、伊朗和俄罗斯)可能无法使用。请参考支持的国家和地区列表了解更多信息。
请确保您的网络环境允许连接到 OpenAI API。
获取 API 密钥
- 步骤 1: 登录 https://platform.openai.com/signup 如果您还没有账户,需要先注册一个。

- 步骤 2: 访问您的 OpenAI 密钥页面 或点击菜单项"View API keys"

- 步骤 3: 点击"Create new secret key"按钮创建新密钥。请参考图片。

速率限制: OpenAI 对您向 API 发出的请求实施速率限制。这些限制基于每分钟请求数、每分钟令牌数,或对于图像模型,每分钟图像数。
设置密钥
- 步骤 4: 通过串口连接到 Indicator(这里使用 Arduino IDE 提供的串口监视器工具)。
选择开发板和端口。
- 开发板:Seeed INDICATOR RP2040
- 端口:usbserial 端口

- 步骤 5: 打开端口监视器。

- 步骤 6: 向设备发送以下命令来设置 APIKey:
openai_api -k {sk-your apikey}

您将看到日志显示:"openai_api_key read successful",然后您就完成了设置。现在开始享受您的 AI 之旅吧!
技术支持
需要 SenseCAP Indicator 的帮助?我们随时为您提供协助!