通过 Node-RED 将 S210X 传感器连接到 Microsoft Azure IoT Central
SenseCAP S210X 是一系列无线 LoRaWAN® 传感器。它可以在城市场景中覆盖 2 公里的传输范围,在视距场景中覆盖 10 公里的传输范围,同时在传输过程中保持较低的功耗。配备可更换电池,支持长达 10 年的使用寿命,以及工业级 IP66 外壳。它支持 -40 ~ 85℃ 的工作温度,可以在恶劣环境中部署。SenseCAP S210X 兼容 LoRaWAN® V1.0.3 协议,可与 LoRaWAN® 网关配合使用。用户可以安装设备,使用二维码绑定并配置网络,然后可以从 SenseCAP 门户查看数据,该门户支持流行的物联网协议,如 HTTP 和 MQTT。
在本教程中,我们将介绍如何通过 Node-RED 将 S210X 系列传感器连接到 Microsoft Azure IoT Central。
SenseCAP & Node-RED
本章是系列教程的第一章,将指导您安装和使用 Node-red,并调用 SenseCAP API 连接到 Node-RED。
本章旨在让我们的用户更容易地将 SenseCAP 平台的数据连接到各种其他 Paas 平台,以进行更深入的数据处理。
Node-RED
Node-RED 是一个编程工具,用于以新颖有趣的方式将硬件设备、API 和在线服务连接在一起。它提供了一个基于浏览器的编辑器,使用调色板中的各种节点可以轻松地将流程连接在一起,并且可以一键部署到其运行时。
安装 Node.Js
要在本地安装 Node-RED,您需要一个受支持的 Node.js 版本。
Node-RED 目前推荐使用 Node 14.x LTS。
使用 npm 安装 Node-RED
要安装 Node-RED,您可以使用 node.js 附带的 npm 命令:
sudo npm install -g --unsafe-perm node-red
如果您使用的是 Windows,请不要在命令前加上 "sudo"。
此命令将把 Node-RED 作为全局模块连同其依赖项一起安装。 一旦作为全局模块安装完成,您就可以使用此命令在终端中启动 Node-RED。
node-red
然后您可以通过在浏览器中访问 http://localhost:1880 来访问 Node-RED 编辑器。
获取 SenseCAP API
在进行本节之前,请确保您已在 SenseCAP 控制台中绑定了您的 S210x 设备。
登录到 SenseCAP 控制台。在仪表板顶部用户名右侧的下拉栏中,我们可以找到组织信息,请选择它以获取组织 ID
然后,我们还需要获取 SenseCAP 的 API 密钥。请点击仪表板左侧的安全 -> 访问 API 密钥。然后创建一个访问密钥。
点击您创建的 API ID,您将获得其访问 API 密钥,请复制它和组织 ID,我们将在后续步骤中使用它们。
Node-RED 配置
- 步骤 1. 添加一个新的 mqtt-broker 节点
拖出一个 mqtt in 节点,双击它进入配置页面,然后点击添加新的 mqtt-broker 后面的编辑按钮。
mqtt-broker 的配置需要按如下方式填写:
服务器:openstream.api.sensecap.seeed.cc
端口:1883
协议:MQTT V3.1.1
客户端 ID 格式:org-"组织 ID" "随机 ID"
组织 ID: 从您的组织信息中获取
随机 ID: 使用您自己随机生成的数字和小写字母。
示例:org-43243***23-test
然后我们在安全选项字段中填入用户名和密码:
用户名:org-"组织 ID"
组织 ID: 您的组织 ID。我们之前已经获取了它
密码:填入我们之前获取的访问 API 密钥。
添加主题
主题:以特定格式配置主题决定了要接收的设备类型和数据类型。
主题格式: /device_sensor_data/"OrgID"/"DeviceEUI"/"Channel"/"Reserved"/"MeasurementID"
OrgID | 您可以在组织信息中找到该 ID |
---|---|
DeviceEUI | 您可以在设备基本属性或设备标签上找到 EUI |
Channel | 设备上连接传感器的物理接口,默认:1 |
Reserved | 保留字段 |
MeasurementID | 测量列表 |
"+" 表示该字段没有过滤条件,可以匹配所有内容。"/+/+/+/+" 表示监听所有的 "DeviceEUI"、"Channel"、"Reserved"、"MeasurementID"
示例:/device_sensor_data/424988****44/2CF7F***0002/+/+/+
此主题表示接收当前设备的所有遥感数据。
- 步骤 2. 添加调试节点
拖出一个 debug 节点,连接到 mqtt-in 节点,然后点击 Deploy
部署成功后,您将在 mqtt in 构建块下看到"Connected",数据上报间隔由我们连接的传感器决定。接收到数据后,右侧的调试窗口将显示原始数据。
SenseCAP 与 Node-RED 和 Azure IoT Central
Microsoft Azure IoT Central 是一个完全托管的全球物联网 SaaS(软件即服务)解决方案,可轻松大规模连接、监控和管理您的物联网资产。它高度安全,随着您的业务增长而扩展,确保您的投资可重复,并与您现有的业务应用程序集成。它还弥合了您的业务应用程序和物联网数据之间的差距。最后,它提供集中管理来重新配置和更新您的设备。
本章内容将继续使用前面介绍的 Node-RED,并通过使用 Node-RED 来促进在 Microsoft Azure IoT Central 中管理 S210X 传感器套件。
Microsoft Azure IoT Central 配置
- 步骤 1. 登录 Azure IoT Central。
请访问 Azure IoT Central 网站,从左侧导航菜单中点击 Build,然后点击 Custom apps。
- 步骤 2. 填写 Application name 并选择 Pricing plan。当您填写应用程序名称时,Application URL 将自动创建。
注意:如果您是 Azure IoT Central 的新用户,我们建议您选择 Free,因为这不会消耗您的费用。
- 步骤 3. 点击 Create 创建新应用程序。现在您已成功设置 Azure IoT Central!
- 步骤 4. 创建设备模板
请通过点击左侧菜单栏中的 Device templates 来创建新的设备模板。
为您的设备模板命名并点击 create
- 步骤 5. 创建设备
点击左侧菜单栏下的 Devices -> S2103。
创建设备后,您将在 Device 下看到我们刚刚创建的设备,请点击进入设备并点击左上角的 Connect 按钮。
请记下这些信息,我们将在下一步中使用。
Node-RED 配置
- 步骤 1. 安装 Azure IoT Paletts
点击右上角菜单栏并选择 Settings
在 Paletts - Install 中搜索并安装 "node-red-contrib-azure-iot-central"
- 步骤 2. 配置 Azure IoT Central 节点
从左侧 function 栏中拖出 Azure IoT Central 节点,双击它进入配置页面,然后点击编辑按钮来编辑 Azure IoT Central 节点
配置需要按如下填写:
Transport: MQTT
Authentication: SAS
Scope ID/Device ID/Primary Key: 我们之前已经获得了这些信息
- 步骤 3. 配置功能节点
向 Azure IoT Central 报告数据需要遵循特定的数据格式,因此需要添加一个功能构建块来处理数据格式。
从左侧功能栏中拖出 function 节点,双击它进入编辑页面,然后将代码复制到 On Message 中。
代码:
{
var payload = msg.payload;
var topic = msg.topic;
var strs = topic.split("/");
var length = strs.length
if (length >= 2) {
var measurementId = strs[length - 1]
var body = {}
var value = payload.value
if (measurementId == 4097) {
body.AirTemperature = value
} else if (measurementId == 4098) {
body.AirHumidity = value
} else if (measurementId == 4100) {
body.CO2 = value
}
msg.payload = body;
}
return msg;
}
如果您想查看数据的日志信息,可以在函数节点后添加一个调试节点。
一旦 S210X 传感器开始上电工作并开始向 SenseCAP PaaS 服务器发送数据,我们就可以在 Azure IoT Central 上查看数据。
数据展示
在 Raw data 列中可见的数据被放置在 Unmodeled data 中,因此我们需要根据上面的代码解析数据。
添加您需要的功能,然后点击 save 和 publish
然后我们就可以清楚地查看传感器上传的原始数据。
如果您想丰富您的数据仪表板页面,您也可以将其配置为在概览中显示。
点击左侧导航菜单中的 Overview。
展开 starts with devices 下拉菜单并选择您想要可视化的遥测数据。
点击 Add tile,您将看到磁贴已添加到 Azure IoT Central 仪表板。
接下来,根据您的喜好自定义您的传感器数据监控仪表板!
完成更改后,只需点击 save 和 publish
现在您可以通过自定义仪表板查看传感器数据了!