连接到 Helium 网络
Helium 控制台
Helium 控制台是由 Helium 基金会托管的基于 Web 的设备管理工具,允许开发者在 Helium 网络上注册、认证和管理他们的设备。除了设备管理之外,控制台还提供称为集成的预构建连接,通过 HTTPs 或 MQTT 路由设备数据;或直接连接到云服务,如 AWS IoT。
连接到 Helium 网络
创建新账户
请访问 <https://console.helium.com/>,并注册您的账户。
设置传感器
(1) 打开 SenseCAP Mate 应用
(2) 按住按钮 3 秒钟,LED 将以 1 秒频率闪烁。
(3) 请点击"Setup"按钮打开蓝牙,然后点击"Scan"开始扫描传感器的蓝牙。
(4) 通过 S/N(标签)选择传感器。然后,进入后将显示传感器的基本信息。
通过 SenseCAP Mate 应用设置传感器频率
根据网关的频段设置相应的频段。
(1) 点击"Setting"并选择平台为"Helium"。
(2) 选择频率计划,如果网关是 US915,将传感器设置为 US915。
(3) 点击"Send"按钮,将设置发送到传感器使其生效。
(4) 点击"Home"按钮,应用将断开蓝牙连接。
然后,传感器将重启。
(5) 当设备从蓝牙断开连接时,LED 亮起 15 秒,然后像呼吸灯一样闪烁。
(6) 成功加入网络后,LED 快速闪烁 2 秒。
Helium 控制台配置
添加新设备
(1) 点击"Devices" –> "Add New Device"
(2) 输入 Device EUI、App EUI、App Key:详情请参考 SenseCAP mate 应用。
(3) 保存设备。
(4)添加新标签,然后将标签添加到设备。
在 Helium 上检查数据
(1) 进入设备详情页面并找到 REAL TIME PACKETS。
(2) 给传感器上电,它将显示原始数据。
将数据从 Helium 上传到 Datacake
创建 Datacake 账户
(1) 创建新账户,网站:<https://datacake.co/>
(2) 点击 "Edit Profile" -> "API" -> 获取 API token。
在 Helium 控制台添加新集成
(1) 点击 "Integrations" -> "Add New Integration" -> "Datacake"。
(2) 输入 Datacake Token(参考该部分)并为您的集成命名。
在 Helium 上配置流程
(1) 点击 "Flows"。
(2) 将标签拖拽到空白位置。
(3) 将集成拖拽到空白位置。
(4) 连接两个模块。
(5) 保存更改。
在 Datacake 上添加传感器
(1) 返回 Datacake 仪表板,点击 "Device" -> "Add Device"
(2) 搜索 "Seeed",您可以直接选择一些传感器。
(3) 选择传感器模板。
(4) 选择 "Helium"。
(5) 输入您的设备 EUI 和名称。
(6) 选择您的计划并添加设备。
从 Datacake 检查数据
点击调试按钮,它将显示调试日志。