Skip to main content

连接到 The Things Network

The Things Network

The Things Stack 是一个企业级 LoRaWAN 网络服务器,基于开源核心构建。The Things Stack 允许您在自己的硬件上或在云端构建和管理 LoRaWAN 网络。

连接到 The Things Network

创建新账户

TTN 网站:<https://www.thethingsnetwork.org/>

设置传感器

(1) 打开 SenseCAP Mate 应用

(2) 按住按钮 3 秒钟,LED 将以 1 秒频率闪烁。

(3) 请点击"Setup"按钮打开蓝牙,然后点击"Scan"开始扫描传感器的蓝牙。

(4) 通过 S/N(标签)选择传感器。然后,进入后将显示传感器的基本信息。

通过 SenseCAP Mate 应用设置传感器频率

根据网关的频段设置相应的频段。

(1) 点击"Setting"并选择平台为"The Things Network"。

wecom-temp-81208-6d8da19d41a879a504ad54c71bf4961c

(2) 选择频率计划,如果您的网关是 US915,请将传感器设置为 US915。

wecom-temp-73569-56429bfa7490c37c5ec3c5b2fc8ba435

(3) 设备默认使用 OTAA 加入 LoRaWAN 网络。因此,我们可以在这里设置设备 EUI、App EUI 和 APP Key。

参数类型
Device EUI16 位,0 ~ F 的十六进制
App EUI16 位,0 ~ F 的十六进制
App Key32 位,0 ~ F 的十六进制

(4) 设置数据包策略。传感器上行数据包策略有三种模式。

参数描述
2C+1N (默认)2C+1N(2个确认数据包和1个非确认数据包)是最佳策略,该模式可以最大程度地降低数据包丢失率,但是设备在TTN中会消耗最多的数据包,或在Helium网络中消耗最多的数据积分。
1C1C(1个确认)设备在从服务器收到1个接收确认数据包后将进入休眠状态。
1N1N(1个非确认)设备只发送数据包然后开始休眠,无论服务器是否接收到数据。

(5) 点击"发送"按钮,将设置发送到传感器以使其生效。

(6) 点击"主页"按钮,应用程序将断开蓝牙连接。

然后,传感器将重新启动。

(7) 当设备与蓝牙断开连接时,LED 灯亮起 5 秒钟,然后闪烁为呼吸灯

TTN 配置

在 TTN 上注册网关

根据实际信息在 TTN 控制台上创建网关。

创建应用程序

在您的 TTN 控制台上创建应用程序。在应用程序中,您可以注册和管理终端设备及其网络数据。设置设备群后,使用我们众多集成选项之一将相关数据传递到您的外部服务。

将传感器添加到 TTN 控制台

(1) 选择您已创建的应用程序,然后点击"注册终端设备"来添加您的设备。

(2) 在 LoRaWAN 设备存储库中选择终端设备。

然后根据品牌,配置如下所示的项目。

  • 终端设备品牌:选择 SenseCAP。
  • 型号:选择您的传感器型号。(如果没有,请使用手动添加)
  • 硬件/固件版本:通常选择最新版本。
  • 配置文件(区域)/频率计划:从 SenseCAP Mate 应用程序获取
传感器频率通用名称描述
EU863-870EU868欧洲 863-870 MHz(RX2 使用 SF9 - 推荐)
US902-928US915美国 902-928 MHz,FSB 2(TTN 使用)
AU915-928AU915澳大利亚 915-928 MHz,FSB 2(TTN 使用)
KR920-923KR920--------
IN865-867IN865--------
AS923AS923-1亚洲 920-923 MHZ
AS923-2

不同国家和LoRaWAN网络服务器使用不同的频率计划。

对于Helium网络,请参考:

Helium频率计划

(3) 配置"配置信息"。

  • JoinEUI:即APP EUI,您可以从SenseCAP Mate应用程序中获取。

  • Device EUI/ App Key:通过SenseCAP Mate应用程序从配置页面获取。如下图所示。

(4) 注册终端设备。

完成上述项目后,点击"Register end device"保存您的修改。

note

如果成功加入网络,LED将快速闪烁2秒

在TTN控制台检查数据

在数据页面上,数据包正在上传。有关载荷格式,请参考载荷解码部分。

Loading Comments...