Skip to main content

RS485 500cm 超声波液位传感器

RS485 500cm 超声波液位传感器提供高精度测量,测量范围为 25 至 500cm。它采用先进的超声波传感技术,提供精确的距离测量,分辨率高达 1mm。我们还提供串口工具用于参数配置和固件升级,确保无缝运行,使其非常适合各种应用,包括水平测距、智能垃圾桶管理系统、机器人避障和自动控制。

可升级为工业传感器​

通过 SenseCAP S2100 数据记录器,您可以轻松将此传感器转换为 LoRaWAN® 传感器。Seeed 不仅帮助您进行原型设计,还为您提供了使用 SenseCAP 系列坚固的工业传感器扩展项目的可能性。

使用 S2100 LoRaWAN 数据记录器

在本页面中,我们将指导您完成连接 S2100 LoRaWAN 数据记录器与 500cm 超声波液位传感器的过程,使您能够在短短五分钟内创建一个坚固的、工业级的 LoRaWAN 无线传感器,可用于商业用途。

开始使用​

准备工作​

硬件​

所需材料​
SenseCAP S2100 数据记录器500cm 超声波液位传感器十字螺丝刀

1. 准备数据记录器、RS485 500cm 超声波液位传感器、网关和工具。​

  1. 数据记录器:这是一个 LoRaWAN 转换器,可将 MODBUS RS485/模拟/GPIO 传感器转换为支持 LoRa 的传感器,从而通过 LoRaWAN 协议传输数据。

  2. RS485 500cm 超声波液位传感器:它使用超声波传感技术进行距离测量。测量范围从 25cm 到 500cm,分辨率可达 1mm。配备 IP67 防水超声波换能器,对工作环境具有很强的适应性。

  3. 十字螺丝刀:用于组装传感器探头。

  4. 网关:LoRaWAN 传感器将数据传输到 LoRaWAN 网关,然后网关将数据传输到云服务器。如果您没有网关,有两个选择:

  • 选项 1:传感器在 Helium 网络覆盖的区域工作(在 Helium Explorer 上查看)。只要有 helium 网络覆盖的地方,您就可以使用传感器传输数据而无需购买网关。
  • 选项 2:购买一个网关。
  1. 下载 SenseCAP Mate App 进行配置:
SenseCAP Mate App iOS&Android

准备工作完成。让我们开始吧!

2. 网络架构​

让我们从 LoRaWAN 的组网开始。 数据记录器将传感器数据转换为 LoRa 数据并将数据上传到网关。网关将数据上传到服务器。

3. 将 RS485 500cm 超声波液位传感器连接到 SenseCAP 数据记录器​

  • 步骤 1: 拧下数据记录器上的三颗螺丝
  • 步骤 2: 取下底盖并取出内部 PCBA,直到可以接触到螺丝端子。您不需要取出整个电路板
  • 步骤 3: 通过逆时针方向拧下螺纹盖
  • 步骤 4: 将随附的电缆穿过螺纹盖和底盖
  • 步骤 5: 按照以下方式将电缆的导线连接到螺丝端子

提示:如果您使用其他协议,如 4-20mA,请参考引脚表:

RS485 500cm 超声波液位传感器的线序:

  • 步骤 6: 将硬件单元放回外壳内,从底盖关闭并重新拧紧螺丝
  • 步骤 7: 拧紧螺纹盖并固定电缆

一旦超声波液位传感器和数据记录器的所有连接都完成,它应该如下所示

4. 配置数据记录器和 RS485 500cm 超声波液位传感器通信设置​

  • 步骤 1: 选择 S2100 数据记录器 并在配置页面点击 Setup。
  • 步骤 2: 按住按钮 3 秒,绿色 LED 将以 1 秒频率闪烁。然后点击 Scan 开始扫描数据记录器的蓝牙。
  • 步骤 3: 配置 LoRaWAN 和传感器参数(包括 RS485 Modbus-RTU 命令)。

如何导入模板​

  • 步骤 3: 点击发送并通过点击 Measure 测试传感器

成功获取传感器的距离和温度!

5. 将数据上传到 SenseCAP Portal 和 Mate App​

  • 步骤 1: 返回应用主页,数据记录器红色 LED 将开始闪烁几秒钟,然后绿色 LED 短暂闪烁,表示 LoRaWAN 连接成功并且数据已发送。或者,您可以按一次数据记录器上的按钮来强制发送数据。 在上传数据之前,请确保网关正常工作或有 helium 网络覆盖。

现在我们需要将此传感器添加到 SenseCAP 平台,以便在云端查看数据

  • 步骤 2: 通过扫描二维码绑定数据记录器。

6. 在真实环境中测试传感器。​

快速应用到户外真实场景进行长期监测。

目前,已经开发出了一个 LoRaWAN 传感器。

资源​

技术支持与产品讨论​

感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...