Skip to main content

Shield Bot V1.1

与之前版本相比,Shield Bot V1.1 可以使用 PC 的 USB 端口为电池充电。在我们优化电路后,充电效率大大提高。您还可以使用 Arduino/Seeeduino 的 Vin 引脚进行快速充电。

注意:不包含兼容的 Arduino 开发板,请尝试 Seeeduino

特性


  • 易于上手 - Shieldbot 即插即用,可在几分钟内开箱即用

  • 可扩展的想象力 - 免焊接的 Grove 扩展端口可轻松连接更多传感器和执行器,扩展板接头允许使用额外的 Arduino 扩展板

  • 开源 - 它被设计为可被破解、改装和转换成您想要的任何形式!

  • 基于 Arduino - Shieldbot 是一个 Arduino 扩展板,因此可以使用广泛的 Arduino 社区和扩展板生态系统进行无限扩展!

  • 充电效率 - 可以快速充满电,并且具有高效率。

note

新版本更新输出高电压从约 4.0V 以上更改为约 4.5V 以上。

规格


项目参数
传感器5个红外反射传感器,用于循线和边缘跟随
锂离子充电电池900 mAh
齿轮电机两个耐用的 160:1 微型金属齿轮电机
Grove 端口6个 Grove 扩展端口
扩展板接头Arduino 扩展板扩展接头

充电规格


充电模式和充电效率如下表所示:
模式充电电流(A)输入功率(W)充电功率(W)充电效率(%)充电时间(h)
USB 充电0.3963.943.5690.362.50
Vin 充电0.76.786.3092.921.41

接口功能


  • 电源开关:当 ShieldBot 关闭时,Shield bot 无法运行。但您可以使用 USB 充电端口 为电池充电。

  • USB 充电端口: USB mini-B,用于为电池充电。

  • Grove 端口: Grove 端口访问引脚 D0、D1、D2、D3、D4、D5、A4、A5。可以将 Grove 模块连接到这些 Grove 端口。

  • 红外循线电位器:用于调节循线传感器的灵敏度。顺时针调节,灵敏度增加;逆时针调节,灵敏度降低。

  • 红外循线传感器: S1 到 S5。检测到非反射表面时显示蓝色(例如黑色胶带线)

  • 使能开关: 将开关转向"ON"以将循线传感器连接到 Arduino 的 I/O 引脚(占用的引脚为 A0、A1、A2、A3、D4)。库中的 LineFollowingSimple 演示使用循线传感器输出信号来控制 Shield Bot 运行。如果开关转向"OFF",Seeeduino/Arduino 无法通过循线传感器输出信号控制 Shield Bot。

  • Arduino 扩展板扩展接头:Shield Bot 可以真正堆叠其他扩展板。

note
    1. 如果启用 S5,您无法使用 Grove 端口 j14 和 j13。
    1. 您只能使用 Arduino 串行线、uart Grove 端口或 j11 中的一个,因为它们都共享 D1/TX 线。

状态指示灯


Shield Bot 有很多 LED 来显示运行状态!

指示灯编号功能状态
D22电源Shieldbot 开启时为绿色。当 ShieldBot 关闭时,ShieldBot 只能为电池充电。
D23 和 D24充电状态红色表示正在充电,绿色表示充电完成。
D18复位按下复位按钮时为红色。
D11 和 D12右电机指示器绿色表示前进,红色表示后退,两个都亮表示停止。
D13 和 D15左电机指示器绿色表示前进,红色表示后退,两个都亮表示停止。
D5 D10 D14 D17 D19光传感器指示器检测到非反射表面时为蓝色(例如黑色胶带线)。

结构


第1部分、第2部分和第3部分由我们的3D打印机制作。两个轮毂是相同的。打印图如下所示。非常神奇!

入门指南


设置 Shieldbot 既快速又简单!按照以下步骤让您的机器人伙伴启动并运行。

准备工作

  • 首先您需要将 Arduino 插入 Shield Bot 的底部,并使用 USB 线将其连接到 PC。

  • 在上传代码之前,您最好将使能开关转向 OFF。否则,它会在您不注意时运行,可能会吓到您。

我们为 Shield Bot 构建了一个很好的库,其中包含控制 Shield Bot 的有用函数和许多示例,这样您就可以立即启动并运行它!

  • 这里下载库并解压。在使用我们的库之前,请打开 Note.txt 文件。
  • 通过路径:..\arduino-1.0.1\libraries 将 ShieldBot 文件放入 Arduino IDE 的 libraries 文件夹中。

安装电池

当您想让 Shield Bot 在地面上运行时需要电池。

note
    1. 一旦安装了电池,您可以使用 mini-b USB 线为电池充电。当电池正在充电时,红色 LED 会亮起。充电完成时,绿色 LED 会亮起。
    1. 上传代码时,您需要将 seeeduino 的 usb 端口连接到您的 PC。shield bot 上的 usb 端口用于为电池充电。
note

因为我们更改了 shield bot v1.1 的驱动引脚。所以在使用 Shieldbot 库文件之前,请确保您已修改 .cpp 文件以匹配您的 Shield Bot 版本。修改步骤在 Note.txt 中描述。

演示 1:驱动电机运行

  • 打开 Arduino 环境,转到 File->Examples->Shieldbot->drive 加载第一个 Shield Bot 示例。确保您选择了正确的 Arduino 板和串口。
  • 然后将代码上传到 Arduino。上传完成后,控制台应显示"Done Uploading"。
  • 完成上传后,您可以拔掉 usb 线。
  • 然后将 Shield Bot 放在宽敞的地方,将电源开关转到'ON'。
  • 现在 Shield Bot 将以一定速度运行。

演示 2:沿黑线行走

Shield Bot 可以基于寻线传感器(s1,s2,s3,s4,s5)检测反射表面。如果检测到非反射表面(例如黑色胶带线),蓝色指示器会亮起。现在让我们用它来让机器人沿着黑线行走。
注意:确保拨码开关已打开,并且您的扩展板都没有使用引脚 A0,A1,A2,A3 或 D4。

  • 使用 USB 线将 Seeeduino 连接到 PC 后,重新上传新演示:LineFollowingSimple。

  • 完成上传后。将 Shield Bot 放在预建的黑色跑道上。然后会出现精美的画面:

  • 您可以调节 IR 寻线器电位器来改变寻线器的灵敏度。顺时针调节时,灵敏度增加,逆时针调节时,灵敏度降低。试试看!

应用实例

1. 时钟

这是一个非常简单的工作时钟。轮子一个向前转,一个向后转,使反射传感器围绕轮子旋转来指示分钟。在整点时,机器人向前行驶并推进线性滑块来指示小时。用激光切割废料和透明胶带制作的免费线性导轨值得额外加分!

2. Shot.Bot

这是一个非常华丽的设备,活动中许多人都说他们想购买。寻线机器人会接受订单,然后沿着轨道行驶到分配器,在那里它会使用舵机来分配3种饮料中任何一种的数量,然后驾驶回到顾客那里

3. Simon

这里有一个设计精美但尚未完成的2人对战西蒙克隆游戏。机器人用灯光播放曲调,您使用激光切割的圆盘(配有盲文,这样视力受损的人也能玩)在白板上标记音调。然后 Shieldbot 向前行驶并使用传感器查看您是否标记正确。您希望获得比对手更多的正确答案,这样机器人就会朝着他们的目标行驶!

4. HackPHX-Plotter

该设备非常接近于模仿 Der Kritzler 2d 绘图机,这是一个带有 makerslide 的垂直 x,y 工作台,并且有一个巧妙的想法,就是将 Shield bot 的轮胎固定下来,这样当它倒退时,就会将笔从绘图表面上抬起 :) 他们甚至与设计师合作开发了一个 PC 端用户界面!

参考


要使用 Shield Bot 库,只需添加 Shield Bot 库并在 Arduino 代码的顶部,在 void setup() 之前声明一个 Shieldbot 对象

#include <Shieldbot.h> //包含 Shield Bot 库
Shieldbot shieldbot = Shieldbot(); //声明一个 Shieldbot 对象

setMaxSpeed(int both)

描述:设置两个电机的最大速度。 both:介于 0(基本关闭)和 255(全速)之间

setMaxSpeed(int left, int right)

描述:向左右电机写入最大速度。 left,right:Left 是左电机的速度。right 是右电机的速度。介于 0(基本关闭)和 255(全速)之间

rightMotor(char mag)

描述:启用右电机,负值表示后退,正值表示前进。如果让一个电机驱动得更慢,它会向那个方向转弯。如果让电机向相反方向转动,它会旋转。 mag:右电机的旋转方向;-128:完全后退,0:不移动,127:完全前进

leftMotor(char mag)

描述:启用左电机,负值表示后退,正值表示前进。 mag:左电机的旋转方向;-128:完全后退,0:不移动,127:完全前进

forward()

描述:启用电机以 setSpeed() 的速度让机器人直线前进。

backward()

描述:启用电机以 setSpeed() 的速度让机器人直线后退。

drive(char left, char right)

描述:通用驱动调用。直接调用 leftMotor 和 rightMotor。 left:介于 -128(左电机以最大速度的 100% 后退)、0(静止)和 127(左电机以最大速度的 100% 前进)之间 right:介于 -128(右电机以最大速度的 100% 后退)、0(静止)和 127(右电机以最大速度的 100% 前进)之间

stop()

描述:禁用电机。您也可以使用 drive(0,0)。

stopLeft()

描述:禁用左电机。您也可以使用 drive(0,X)。

stopRight()

描述:禁用右电机。您也可以使用 drive(X,0)。

fastStop()

描述:禁用右电机。您也可以使用 drive(X,0)。

fastStopLeft()

描述:更快地禁用左电机。这被认为可能对电机芯片有害,所以请谨慎使用

fastStopRight()

描述:更快地禁用右电机。这被认为可能对电机芯片有害,所以请谨慎使用

readS1(), readS2(), readS3(), readS4(), readS5()

描述:读取板载 5 个光传感器中的任何一个。注意:您需要使用拨码开关块将传感器连接到 arduino 端口(开关朝向数字和 ON 文本方向)。如果您不想使用光传感器,这些开关可以让您将这些引脚用于其他用途 返回值:如果表面反射(例如白色)则返回 LOW,如果表面不反射任何东西(例如黑色)则返回 HIGH

原理图在线查看器

资源


技术支持与产品讨论

感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...