Arduino V2 Sidekick 基础套件

Arduino Sidekick 基础套件专为与您的 Arduino / Seeeduino / Seeeduino ADK / Maple Lilypad 或任何 MCU 开发板配合使用而设计。它包含了初次使用者将计算机连接到 Arduino 所需的一切。它包括许多最受欢迎的 DIY 项目配件:如面包板、跳线、彩色 LED、电阻器、蜂鸣器等。 所有这些都装在自己的便携盒子里,便于运输且整洁有序。
套件内容

| 物品 | 数量 |
|---|---|
| 面包板 | 1 |
| 绿色 LED | 5 |
| 红色 LED | 5 |
| RGB 共阳极 LED | 1 |
| 陶瓷电容器 | 10nF x 10 + 100nF x 10 |
| 铝电解电容器 | 100uF x 5 |
| 电阻器 | 330R x 10 + 1k x 10 + 10k x 10 |
| 倾斜开关 | 1 |
| 热敏电阻 | 1 |
| 光敏电阻 | 1 |
| 二极管 | 1 |
| 蜂鸣器 | 1 |
| 按钮 | 1 |
| 开关 | 5 |
| 迷你舵机 | 1 |
| 带旋钮的电位器 | 1 |
| 面包板跳线 | 5根长线,20根短线 |
| 盒子 | 4 |
基础电子学复习
电流和电压
电流是导体中流动电荷的速率。电压是施加在两点之间以传导电流的电位差(电驱动力)。电流用安培(A)表示,电压用伏特(V)表示。
电阻器
电阻器是导体中流动电流的阻碍。它们用于限制流向电子设备(如灯泡)的电流。对流动电流的阻抗用欧姆(Ω)表示。它们分为固定电阻器和可变电阻器(电位器)。
-
连接电阻器
电阻器可以用两种不同的方式连接:彼此并联或串联。
-
串联电阻器
当电阻器串联连接时,总等效电阻将等于串联中所有电阻器值的总和。
-
并联电阻器
在并联中,总等效电阻的倒数等于每个电阻器倒数的总和。
欧姆定律
电流、电压和电阻之间的关系由欧姆定律支配 - 该定律规定"两点之间通过导体的电流(I 安培)与两点间的电位差或电压(V 伏特)成正比,与它们之间的电阻(R 欧姆)成反比" 即 I = V / R。因此 V = IR 或 R = V / I。以下欧姆定律三角形可用于记住 V、I 和 R 之间的关系。垂直线表示乘法运算,水平线表示除法运算。

例如:因此要知道电流 I,我们用 V 除以 R。
面包板

面包板是电子电路的原型制作设备。它对于连接电子元件和制作电路而无需焊接非常有用。面包板由带有金属触点的行列孔组成,用于插入元件。Arduino Sidekick 基础套件提供的面包板排列为2 X 30 个五孔列和4 X 二十五孔行。这些孔在内部以如下图所示的方式连接。

固定电阻器
基础套件提供的电阻器由碳制成,属于固定值类型。电阻值由彩色条带标记。您可以从电阻器色环代码表中获得数值。
-
_第一条带_表示电阻值的第一位数字。
-
_第二条带_表示第二位数字。
-
_第三条带_表示电阻器的倍数值。
-
_第四条带_表示容差值。
电位器(POT)
POT是一个可变电阻器,其电阻值可以通过旋转旋钮来改变。它有三个端子——电阻器两侧的端子连接到由电阻材料制成的导体两端。中间端子连接到一个在电阻材料上移动的滑块。电阻值的变化与旋钮位置成正比。

热敏电阻
热敏电阻是特殊的电阻器,其电阻值会随着周围温度的变化而改变。它们提供了非常有用和方便的方式来感测温度差异。
光敏电阻 (LDR)
LDR会在照射到它们上面的光强度发生变化时改变电阻值。它们也被称为光电池。当没有光照射时,它提供最大电阻,当暴露在强光下时,它提供最小电阻。它由光敏材料如硫化镉制成,可以连接到电路中。它可以用作光感测元件。
发光二极管
LED在正向偏置时会发光。它们被封装在透明外壳中,有各种颜色,如红色、绿色和蓝色。LED由砷化镓磷制成,通过改变砷和磷的比例,可以获得不同的颜色。单色LED有两个引脚:阳极(+)和阴极(-)。三色LED有4个引脚——一个阳极和每种颜色各有3个阴极。LED可以用于显示板。
开关
开关用于闭合或断开电路。基础套件提供的开关有两种类型——按钮开关和滑动开关。
-
按钮开关
只要你按下按钮开关,电路就会闭合。
-
滑动开关
滑动开关是一个简单的两位置开关。通过将其设置到适当位置,可以用来断开或闭合电路。
-
倾斜开关
倾斜开关包含两个连接到电路的端子,当它水平倾斜时闭合电路,而当垂直倾斜时断开电路。
电容器
电容器用于储存电荷。它们分为两种不同类型:电解电容器和陶瓷片电容器。电容器以微法拉(uF)为单位表示。
-
连接电容器
电容器可以在电路中以两种排列方式连接,如下所示。
-
串联电容器
当两个或多个电容器串联连接时,总等效电容等于各个电容值倒数的和。
-
并联电容器
当两个或多个电容器并联连接时,总等效电容等于各个电容的和。
-
电解电容器
电解电容器通常体积小而电容量大。它们分为有极性和无极性电解电容器。 铝、钽、钒和铋等金属用于形成阳极和阴极箔。
-
陶瓷片电容器
陶瓷电容器使用陶瓷介电质,薄金属膜作为电极粘合到陶瓷上。在片式类型中,电容器的银固定在陶瓷的两侧形成导体板。片式电容器仅用于小电容值。
蜂鸣器
蜂鸣器是一种音频信号设备,可以是机械式、机电式或压电式。它根据其中使用材料的振荡产生各种音频信号。它们通常用于警报器和定时器。

将长引脚连接到正电压,短引脚连接到地。
蜂鸣器可以连接到数字输出,当输出为高电平时会发出音调。或者,它可以连接到模拟脉宽调制输出以产生各种音调和效果。
二极管
二极管是一种只能单向导电的半导体材料。只有当供电电压大于势垒电位时,它才开始导电。在正向偏置条件下,它像闭合开关一样工作,当反向偏置时,它像开路开关一样工作。二极管根据半导体材料分类,可用于制造,如PN结二极管、齐纳二极管、发光二极管等。
-
二极管偏置
对二极管施加电压称为二极管偏置。当在端子两端施加正供电电压时,二极管正向偏置,硅二极管在0.7v以上开始导电,锗二极管在0.3v以上开始导电。当在二极管端子两端施加负电压时,称为反向偏置。当反向偏置电压超过击穿电压时,二极管会损坏。
微型舵机
舵机是带有齿轮传动和反馈系统的直流电机。它们用于机器人的驱动机构。

课程
1. Hello World! : 闪烁LED
-
硬件
- 将LED连接到数字引脚8,如下图所示。330欧姆电阻限制流向LED的电流。

- 将LED连接到数字引脚8,如下图所示。330欧姆电阻限制流向LED的电流。
-
软件
- 编译并上传以下代码:
//通过330欧姆电阻使连接到数字引脚8的LED闪烁。
void setup() {
pinMode(8, OUTPUT); // 将Arduino数字引脚8初始化为输出
}
void loop()
{
digitalWrite(8, HIGH); // 打开LED
delay(500); // 等待半秒
digitalWrite(8, LOW); // 关闭LED
delay(500); // 等待半秒
}
2. 流水灯显示
-
硬件
- 将3个LED分别通过330欧姆电阻连接到数字引脚9、10和11。

- 将3个LED分别通过330欧姆电阻连接到数字引脚9、10和11。
-
软件
- 编译并上传以下代码:
//流水灯显示:三个LED连接到数字引脚9、10和11。
void setup()
{
pinMode(9, OUTPUT); // 将Arduino数字引脚9初始化为输出
pinMode(10, OUTPUT); // 将Arduino数字引脚10初始化为输出
pinMode(11, OUTPUT); // 将Arduino数字引脚11初始化为输出
}
void loop()
{
digitalWrite(9, LOW);
digitalWrite(10, LOW);
digitalWrite(11, HIGH);
delay(250); // 等待四分之一秒
digitalWrite(9, LOW);
digitalWrite(10, HIGH);
digitalWrite(11, LOW);
delay(250); // 等待四分之一秒
digitalWrite(9, HIGH);
digitalWrite(10, LOW);
digitalWrite(11, LOW);
delay(250); // 等待四分之一秒
}
3. 与Arduino对话:连接按钮开关
-
硬件
-
将LED连接到数字引脚8,如下图所示。330欧姆电阻限制流向LED的电流。
-
将按钮开关的一端连接到数字引脚12,另一端通过10K电阻连接到GND。
-
将按钮的另一端连接到+5V。
-

-
软件
-
编译并上传以下代码:
//按钮开关演示:LED连接到数字引脚8,按钮连接到数字引脚12。
//按下按钮时LED点亮。
char inputButtonState;
void setup()
{
pinMode(8, OUTPUT); // 将Arduino数字引脚8初始化为输出,用于连接LED
pinMode(12,INPUT); // 将Arduino数字引脚12初始化为输入,用于连接按钮
}
void loop()
{
inputButtonState = digitalRead(12); //读取按钮状态。
if (inputButtonState == HIGH)
{
digitalWrite(8, HIGH); //打开LED
}
else
{
digitalWrite(8, LOW); //关闭LED
}
}
- 上述代码确实演示了如何向Arduino发送信号。实际上,你可以在没有Arduino的情况下实现相同的目标。只需按下按钮闭合电路,然后,让我们翻转HIGH/LOW值,如下所示:
void loop()
{
inputButtonState = digitalRead(12); //读取按钮状态。
if (inputButtonState == HIGH)
{
digitalWrite(8, LOW); //打开LED
}
else
{
digitalWrite(8, HIGH); //关闭LED
}
- LED现在在电路断开时点亮,在电路闭合时关闭。
4 模拟:电位器
-
硬件
-
将LED的阳极通过220欧姆电阻连接到PWM引脚。
-
将LED的阴极连接到GND引脚。
-
将电位器安装在面包板上。
-
将电位器的右脚连接到+5v。
-
将电位器的中间脚连接到任意一个模拟输入引脚(0-5)。
-
将电位器的左脚连接到接地端。

-
-
软件
- 将LED阳极连接到数字引脚5(而不是5V)。
- 编译并上传以下代码:
//使用电位器改变LED的亮度
int value=0;
int mval;
void setup()
{
pinMode(5, OUTPUT);
}
void loop()
{
value=analogRead(A1); //从输入A1读取模拟值
// 给LED输出PWM信号
mval = map(value, 0, 1023, 0, 100);
analogWrite(5,mval);
}
5. 桌面彩虹:三色LED
-
硬件
基础套件提供的RGB LED是共阳极类型。最长的引脚是阳极。其他三个引脚分别是红、绿、蓝的阴极。
- 将RGB LED的阴极分别通过330欧姆电阻连接到数字引脚9、10和11。
- 将阳极连接到+5v

软件
- 编译并上传以下代码:
void setup() {
}
void loop() {
for(int b = 0 ; b <= 255; b=b+5)
{
for(int g = 0 ; g <= 255; g=g+5)
{
for(int r= 0 ; r <= 255; r=r+5)
{
analogWrite(9, b);
analogWrite(10, g);
analogWrite(11, r);
delay(10);
}
}
}
}
6. 音乐
-
硬件
-
将蜂鸣器阳极连接到数字引脚11。
-
将蜂鸣器负极连接到GND

-
-
软件
- 编译并上传以下代码:
#define NOTE_D0 98
#define NOTE_D1 294
#define NOTE_D2 330
#define NOTE_D3 350
#define NOTE_D4 393
#define NOTE_D5 441
#define NOTE_D6 495
#define NOTE_D7 556
#define NOTE_DL1 147
#define NOTE_DL2 165
#define NOTE_DL3 175
#define NOTE_DL4 196
#define NOTE_DL5 221
#define NOTE_DL6 248
#define NOTE_DL7 278
#define NOTE_DH1 589
#define NOTE_DH2 661
#define NOTE_DH3 700
#define NOTE_DH4 786
#define NOTE_DH5 882
#define NOTE_DH6 990
#define NOTE_DH7 112
#define WHOLE 1
#define HALF 0.5
#define QUARTER 0.25
#define EIGHTH 0.125
#define SIXTEENTH 0.625
// 旋律中的音符:
int tune[] =
{
NOTE_D0,NOTE_D1,NOTE_D2,NOTE_D3,NOTE_D4,NOTE_D5,NOTE_D6,NOTE_D7,
NOTE_DL1,NOTE_DL2,NOTE_DL3,NOTE_DL4,NOTE_DL5,NOTE_DL6,NOTE_DL7,
NOTE_DH1,NOTE_DH2,NOTE_DH3,NOTE_DH4,NOTE_DH5,NOTE_DH6,NOTE_DH7,
};
/* 音符持续时间:1 = 一个音符*/
float duration[]=
{1,1,1,1,1,1,1,1, 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,};
int length;
int tonePin=11; // 蜂鸣器引脚
void setup()
{ Serial.begin(9600);
pinMode(tonePin,OUTPUT); // 将数字引脚初始化为输出
length = sizeof(tune)/sizeof(tune[0]);
}
void loop()
{
for(int x=1;x<length;x++)
{tone(tonePin,tune[x]);
delay(400*duration[(x%100)]); // 为了区分音符,在它们之间设置最小时间间隔。
noTone(tonePin); // 停止播放音调:
}
}
7. 迷你舵机
-
硬件
-
将舵机的红色线连接到+5v电源。
-
将舵机的黑色线连接到地线。
-
将舵机的黄色线连接到Arduino的任意PWM引脚。
-
将电位器的右脚连接到+5v。
-
将电位器的中间脚连接到任意模拟输入引脚(0-5)。
-
将电位器的左脚连接到地线端子。

-
-
软件
- 编译并上传以下代码:
// Controlling a servo position using a potentiometer (variable resistor)
// by Michal Rinott <http://people.interaction-ivrea.it/m.rinott>
#include <Servo.h>
Servo myservo; // create servo object to control a servo
int potpin = 1; // analog pin used to connect the potentiometer
int val; // variable to read the value from the analog pin
void setup()
{
myservo.attach(5); // attaches the servo on pin 5 to the servo object
Serial.begin(19200); // some servos doesn't work without Serial
}
void loop()
{
val = analogRead(potpin); // reads the value of the potentiometer (value between 0 and 1023)
val = map(val, 0, 1023, 0, 179); // scale it to use it with the servo (value between 0 and 180)
myservo.write(val); // sets the servo position according to the scaled value
delay(15); // waits for the servo to get there
}
功能
-
有一个免焊面包板,因此无需购买烙铁或学习如何焊接。
-
有大量的跳线,这些跳线长而灵活,具有坚硬的端头。这些跳线比过去固定长度的实心跳线要好得多。
-
有大量的LED和电阻用于您的第一个项目,包括一个RGB LED,它是一个单一的LED封装,内部有三个原色LED。通过调整不同原色LED的强度,颜色会混合在一起,产生彩虹的所有颜色。
-
甚至还有一张教育性的说明卡来读取电阻值。
-
倾斜开关是一个非常简单的设备,内部有一个小金属球。如果设备向一侧倾斜,金属球会接触电气触点。这个传感器对各种项目都很有用,比如DIY防盗报警器。
-
热敏电阻对于需要检测温度的项目很有用。
-
光敏电阻可以检测光线,它可以与灯泡和阳光一起工作。光敏电阻通常用于检测何时天黑并在夜间开灯。
-
套件中的蜂鸣器特别适合播放超级马里奥兄弟主题曲。
-
有一个迷你舵机。您可以用它来打开和关闭门栓、电灯开关或阀门。您甚至可以用它来制作一个迷你弹射器。
-
电位器是一个很好的输入设备。您可以用它来控制舵机臂的角度或LED的亮度。
资源
项目
Georgia Tech Getting Started with TI LaunchPad Workshop 2015:使用 TI 微控制器尝试一些基本的面包板电路
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。