LinkIt ONE 的 Sidekick 基础套件

LinkIt ONE 快速入门
在这里我们将讨论如何使用 LinkIt ONE。
基础知识
让我们使用一个晶体管、LED 和一个拨动开关来构建一个简单的电路。发光二极管(LED)将电能转化为可见光。晶体管是电子学中的基本组件,可以充当开关或电流放大器。在这里,我们使用开关通过晶体管间接控制 LED 的开关。
第2课:Hello World
在上一节中,我们了解了如何使用电子元件控制 LED,但现在让我们通过软件进行一些自动控制 LED 的操作。您只需上传本节提供的代码即可。代码最初会打开 LED,延迟3秒后关闭 LED。让我们开始使用 LinkIt 开发板吧。
第3课:按钮开关
在上一章中,我们已经了解了软件和硬件的工作原理。在本章中,我们将学习如何将软件和硬件结合起来控制 LED。按照图 3.2 所示进行面包板连接并上传代码。现在这个电路可以作为一个双向开关,当按下左侧按钮开关时,LED 会亮起;当按下右侧按钮开关时,LED 会熄灭。
第4课:跑马灯
前几节实验中我们只使用了一个 LED,为了展示炫目的灯光效果,让我们使用三个 LED。按照图 4.2 所示进行连接并上传下面的代码,观察发生的变化。
第5课:彩色世界
我们现在已经知道如何控制 LED,让我们结合一些关于颜色混合的基本知识。红色 (R)、绿色 (G)、蓝色 (B) 是三原色,这些颜色以不同比例混合可以产生不同的颜色。一个 RGB LED 包含四个引脚,长引脚是正极,其他三个引脚用于控制 RGB 颜色。按照图 5.2 所示进行连接并上传代码。
第6课:模拟接口
在前几节中,我们学习了如何使用数字接口控制电路的输入和输出。在本节中,我们将学习如何使用一个称为电位器(也称为可变电阻)的模拟设备来改变输出。电位器用于将电压范围调整为 0 ~ 5V。MPU 会读取电压值范围为 0-1023。这可以用来控制 LED 的亮度(PWM 模拟输出接口)。如果顺时针旋转电位器,LED 会逐渐变亮;如果逆时针旋转,亮度会逐渐减弱。
第7课:迷你舵机
舵机(Servo motor)通常用于小型机器人和其他机器中,以控制角度位置。它由一个小型齿轮箱包裹,并通过定时控制脉冲进行定位。在本节中,我们将借助电位器来控制迷你舵机的角度位置。
第8课:光传感器
现在是时候了解一些新的传感器了,这些传感器可以让我们的项目更加有趣。光敏电阻(光依赖电阻或光电池)是一种光传感器,其电阻值会根据环境光的强度变化。蜂鸣器是一种电声设备,当连接到电源时可以产生标准音调。让我们在实验中使用这两个组件。
第9课:通过短信控制LED
在本节中,我们将实现一些很酷的功能。LinkIt One的一个突出特点是集成了通信模块。我们将通过GSM通信模块传输消息,将开关状态传递以改变LED状态。这将非常令人兴奋。首先连接天线,然后将SIM卡插入LinkIt One的插槽中,然后根据原理图连接电路。使用支持GSM的手机,编辑消息内容为ON或OFF,发送到指定号码(SIM卡号码),现在您可以控制LED的开关状态,并实现全球同步。
第10课:通过网页获取温度
LinkIt One具有Wi-Fi通信功能。我们通过LinkIt One收集了一些数据。作为互联网AP,它通过提供Web服务器支持数据访问。通过浏览器访问对应的IP地址即可获取数据。下一步需要连接电路,从温度传感器采集数据。然后配备Wi-Fi天线并连接到网络,请选择网络并填写三个参数:网络名称(WiFi_AP)、访问密码(WIFI_PASSWORD)以及路由器的传输模式(选项LWIFI_OPEN、LWIFI_WPA、LWIFI_WEP)。最后,将代码上传到LinkIt One。使用带网络的终端设备,打开浏览器并输入IP地址即可获取温度数据。(通过DHCP路由器访问分配的IP地址)
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供各种支持,确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。