小型电子纸扩展板 V2

电子纸可能是最舒适的阅读材料。它通过反射光而不是发射光来模拟传统纸张阅读的体验。这种方式消耗的电力要少得多。小型电子纸扩展板是一个用于小尺寸电子纸的驱动扩展板。它能够驱动1.44英寸、2.0英寸和2.7英寸的电子纸,并支持超过170种语言。该扩展板的上表面保持平整干净,为附着在其上的电子纸提供良好的支撑。如果您正在考虑一个轻量级且阅读舒适的显示器,电子纸将是一个不错的选择。
注意: 由于此驱动板支持不同尺寸的电子纸。本产品不包含电子纸。我们同时销售2.0英寸和2.7英寸的电子纸。现在就去将最适合的一款添加到您的购物车吧!
选择库文件
为了选择正确的库文件,您应该知道您的面板版本。

请注意您面板的标签:
-
如果型号名称是'EG020AS012'或'EM027AS011',那么您应该选择旧库,请点击这里 Small e-Paper Library。
-
如果型号名称是'EG020BS011'或'EM027BS013',那么您应该选择新库,请点击这里 New Panel Library【EPD_V230】。
规格参数
兼容板:Arduino Uno/Leonardo/Arduino Mega/Linkit ONE
工作电压:3.3/5VDC
工作电流(刷新屏幕):40mA
接口类型:SPI
Arduino上的引脚| Arduino | E-paper |
|---|---|
| D2 | M_EPD_PANEL_ON |
| D3 | M_EPD_BORDER |
| D4 | M_/SD_CS |
| D5 | M_EPD_PWM |
| D6 | M_EPD_/RESET |
| D7 | M_EPD_BUSY |
| D8 | M_EPD_DISCHARGE |
| D9 | M_/WORD_STOCK_CS |
| D10 | M_/EPD_CS |
| ICSP PORT | M_MOSI , M_SCK , M_MISO |
| A0 | M_TEMP_SEN |
| A1 | M_OE123 |
| A2 | M_CKV |
| A3 | M_STV_IN |
| 3.3V | M_VCC_3V3 |
| 5V | M_VCC_5V |
演示
小型电子纸扩展板可以显示图像、各种图形和文本。库中有大量示例,为您提供如何使用该模块的想法。现在让我们体验电子纸的强大库和宽视角。
硬件安装
- 将电子纸连接到小型电子纸扩展板的FFC接口。
- 将小型电子纸扩展板插入Arduino/Seeeduino,并使用USB线缆将其连接到PC。

现在是时候使用库来展示演示了,需要从这里下载库。下载后,您需要将其放入Arduino IDE的库文件中,路径为:...\arduino-1.0.1\libraries。
演示展示
这里我们选择2.0英寸屏幕作为示例来展示其显示功能。
演示1:显示文本
- 打开代码:File- >Examples- >ePaper->text,如下所示:

重要说明:
我们需要重新强调这个说明:
- 如果您使用Arduino UNO、Seeeduino 3.0和任何使用Atmega 328P或Atmega32U4作为控制器的板子,您应该在使用此演示时插入SD卡。由于Atmega328p和Atmega32U4的存储空间较小,SD卡用于存储临时数据。
- 如果您使用Arduino Mega或任何其他使用Atmega1280或Atmega2560的板子,您不需要插入SD卡。
- 更改参数以匹配您的屏幕尺寸。如果您的屏幕是2.7英寸,您需要将200更改为270。在使用其他示例时也需要进行此更改。
#define SCREEN_SIZE 200 // choose screen size: 144, 200, 270
-
将代码上传到您的微控制器。如果您不知道如何操作,请点击这里。
-
现在您可以看到这个:

- 尝试更改显示文本和显示位置。您可以学习每个函数的用法。
演示2:显示图形
示例:draw 将是显示各种图形的好例子。您需要像演示1一样打开这个代码:draw。记住关于是否需要SD卡来完成演示的说明。请确保根据您的微控制器类型确定是否需要SD卡。并更改参数以匹配您的屏幕尺寸。
完成修改并上传代码后,屏幕上将显示一个美丽的图案:

这个图片是通过调用绘图函数创建的。您可以制作自己的图案并在屏幕上尝试。每个绘图函数在参考中都有具体的描述。
演示3:显示图像
与TFT显示器和OLED显示器类似,小型电子纸扩展板支持显示图像。
现在您需要打开图像示例:File- >Examples- >ePaper->image。
您需要上传代码以查看结果。

注意:如您所见,此"image"示例中的默认屏幕尺寸设置为2.7英寸。请修改屏幕尺寸设置以防显示不当。
#define SCREEN_SIZE 200 // choose screen size here: 144, 200, 270
当然,您可以通过更改图像的点阵数据来更改显示图像。
例如,您的电子纸屏幕是2.7英寸,所以您需要获取264 X176像素的点阵数据,并将代码复制到picture.h中的'static unsigned char image_270[] PROGMEM ='。当使用2.0英寸屏幕时,您需要将200x96像素的点阵数据代码复制到'static unsigned char image_200[] PROGMEM ='。
如何显示图像
感谢Muchiri John的贡献,我们得到了一个非常有用且易于使用的工具。有了这个工具,显示图像不再是一件困难的事情。
您可以在这里下载该工具

参考
小型电子纸库提供完整的软件接口来发挥电子纸显示屏的功能。以下是关于函数的具体描述。
函数描述
1. void begin(EPD_size sz);该函数用于设置屏幕尺寸。
- sz: 可以是 EPD_1_44、EPD_2_0、EPD_2_7。
该函数用于设置显示方向。
- dir: 可以是 DIRLEFT、DIRRIGHT、DIRNORMAL、DIRDOWN
该函数可用于显示字符。
-
c: 您要显示的字符。
-
x: 字符的起始 X 坐标。
-
y: 字符的起始 Y 坐标。
该函数可用于显示字符串。
-
*string: 您要显示的字符串。
-
poX: 字符串的起始 X 坐标。
-
poY: 字符串的起始 Y 坐标。
该函数可用于显示长整型数据。
-
long_num: 您要显示的长整型数据。最大值为
-
poX: 数据的起始 X 坐标
-
poY: 数据的起始 Y 坐标
该函数可用于显示浮点数。显示的浮点数据根据设置的小数位数进行四舍五入。
-
floatNumber: 您要显示的浮点数。
-
decimal: 设置小数位数。
-
poX: 数据的起始 X 坐标。
-
poY: 数据的起始 Y 坐标。
该函数可用于使用 unicode 显示字符或中文。请参阅 GT20L16P1Y 数据手册 第 18 到 24 页查找字符 unicode,字符包括拉丁文、希伯来文、泰文、希腊文、西里尔文和阿拉伯文。中文 unicode 可参见 GB2312(简体中文)字符编码表。
-
uniCode: 根据字符或中文的机器码。
-
x: 起始 X 坐标。
-
y: 起始 Y 坐标。
注意:0x0020 到 0x007E 之间的字符 unicode 可以直接通过键盘输入。例如显示字符 'G',函数可以是 drawUnicode(0x0047, 3,10) 或 displayChar ('s',3,10);
8. int drawUnicodeString(unsigned int *uniCode, int len, int x, int y);该函数可用于显示多个字符和中文。
-
*uniCode: unicode 数组。
-
len: 字符串长度。
-
x: 字符串的起始 X 坐标。
-
y: 字符串的起始 Y 坐标。
该函数可用于显示直线。
-
x0: 直线的起始 X 坐标
-
y0: 直线的起始 Y 坐标
-
x1: 直线的结束 X 坐标
-
y1: 直线的结束 Y 坐标
该函数可用于绘制圆形。
-
poX: 圆心的 X 坐标
-
poY: 圆心的 Y 坐标
-
r: 圆心的半径
该函数可用于绘制水平线。
-
poX: 直线的起始 X 坐标。
-
poY: 直线的起始 Y 坐标。
-
len: 直线的长度
该函数可用于绘制垂直线。
-
poX: 直线的起始 X 坐标。
-
poY: 直线的起始 Y 坐标。
-
len: 直线的长度。
该函数可用于绘制矩形。
-
poX: 矩形的起始 X 坐标。
-
poY: 矩形的起始 Y 坐标。
-
len: 矩形的长度。
-
width: 矩形的宽度。
该函数可用于绘制填充矩形。
-
poX: 矩形的起始 X 坐标。
-
poY: 矩形的起始 Y 坐标。
-
len: 矩形的长度。
-
width: 矩形的宽度。
该函数可用于绘制填充圆形。
-
poX: 圆心的 X 坐标。
-
poY: 圆心的 Y 坐标。
-
r: 圆心的半径 示例:
EPAPER.drawRectangle(10, 10, 100, 80);
EPAPER.fillCircle(50, 50, 30);
EPAPER.fillRectangle(50, 65, 50, 20);
EPAPER.drawCircle(150, 50, 10);
EPAPER.fillCircle(150, 50, 5);
EPAPER.drawHorizontalLine(120, 50, 60);
EPAPER.drawVerticalLine(150, 20, 60);
该函数可用于绘制三角形。它由三个点组成。
-
poX1(poX2,poX3): 三角形一个点的 X 坐标。
-
poY1(poY2,poY3): 三角形一个点的 Y 坐标。
原理图在线查看器
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。