如何使用PlatformIO IDE进行Arduino编程

正如您可能已经体验过的,当涉及到生产力时,Arduino IDE可能不是Arduino编程的最佳IDE,这里为您介绍一个更加开发友好的选择!在您喜爱的开发环境中使用Microsoft Visual Studio Code中的PlatformIO IDE来开发Wio Terminal和Seeeduino XIAO!
什么是PlatformIO

PlatformIO是一个跨平台、跨架构、多框架的专业IDE工具,专为编写嵌入式应用程序的嵌入式系统和软件工程师设计。通过使用PlatformIO提供通用的IDE界面,您能够以更加开发友好的方式对您的硬件进行编程!
在本wiki中,您将能够配置PlatformIO以支持Wio Terminal和Seeeduino XIAO来开始您的编程!
更多信息,请访问PlatformIO
Platform IO IDE入门
PlatformIO支持一些最流行的IDE和文本编辑器作为插件。在本wiki中,以VSCode的PlatformIO为例。
对于其他IDE,请查看以下参考:
VSCode的PlatfromIO
- 步骤1. 下载VSCode
下载并安装Microsoft Visual Studio Code
- 步骤2. 为VSCode下载PlatformIO IDE插件
通过点击左侧面板上的Extensions或使用键盘快捷键在VS Code中打开Extensions Market:
键盘快捷键:Windows中为Shift+CTRL+X或macOS中为Shift+CMD+X。
在Extension Market中搜索**PlatfromIO并点击Install**:

- 步骤3. 打开PlatformIO主页
点击底部PlatformIO工具栏上的"PlatformIO Home"按钮

现在,PlatformIO已安装到您的PC上!
Wio Terminal 和 Seeeduino XIAO 的配置
Wio Terminal 和 Seeeduino XIAO 现已正式支持 PlatformIO:
-
导航到 PlatformIO 的根目录位置:
-
对于 Unix:
~/.platformio -
对于 Windows:
C:\Users\{username}.platformio,其中{username}是您的用户名。
-
-
导航到
platforms文件夹。 -
下载配置好的
platform-atmelsam到platforms文件夹。

支持的开发板
配置好的 platform-atmelsam 支持以下开发板:
- Wio Terminal
- Seeeduino XIAO
- Seeeduino Zero 系列:
- Seeeduino LoRaWAN
提示
已经合并,很快就不再需要手动执行此操作。
快速开始
本教程向您介绍 PlatformIO IDE 工作流程的基础知识,并在 Wio Terminal 上演示一个简单的"闪烁"示例。
-
点击 PlatformIO Home 按钮。
-
点击 New Project 并选择
Seeed Wio Terminal作为开发板。

- 打开
src文件夹下的main.cpp并复制以下内容:
#include <Arduino.h>
void setup() {
// initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
Serial.begin(9600);
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}
// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(1000); // wait for a second
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
delay(1000); // wait for a second
}
- 打开
platformio.ini配置文件并检查其是否正确:
[env:seeed_wio_terminal]
platform = atmelsam
board = seeed_wio_terminal
framework = arduino
- 通过 PlatformIO 工具栏上的 Build 按钮或键盘快捷键构建项目。
构建项目:在 Windows 中使用 ctrl+alt+b 或在 macOS 中使用 cmd+shift+b。

- 通过点击 PlatformIO 工具栏上的 Upload 按钮将项目上传到 Wio Terminal。

- 现在您应该看到 Wio Terminal 的 LED 在闪烁!
有关更多 PlatformIO For VSCode 入门指南,请参考这里。
向 PlatformIO 添加库
直接导入库
要从 Github 直接导入库到 PlatformIO,您可以配置 platformio.ini 并添加带有依赖库 url 的 lib_deps,如下所示:
lib_deps = https://github.com/Seeed-Studio/Seeed_Arduino_LIS3DHTR
- 示例用法:
#include <Arduino.h>
#include<LIS3DHTR.h>
LIS3DHTR<TwoWire> lis;
void setup() {
Serial.begin(115200);
lis.begin(Wire1);
if (!lis) {
Serial.println("ERROR");
while(1);
}
lis.setOutputDataRate(LIS3DHTR_DATARATE_25HZ); //数据输出速率
lis.setFullScaleRange(LIS3DHTR_RANGE_2G); //量程范围设置为2g
}
void loop() {
float x_values, y_values, z_values;
x_values = lis.getAccelerationX();
y_values = lis.getAccelerationY();
z_values = lis.getAccelerationZ();
Serial.print("X: "); Serial.print(x_values);
Serial.print(" Y: "); Serial.print(y_values);
Serial.print(" Z: "); Serial.print(z_values);
Serial.println();
delay(50);
}
从 Arduino 导入
导入库的另一种方法是在 platformio.ini 配置文件中指向 Arduino 库路径,例如:
lib_extra_dirs = /Users/{username}/Documents/Arduino/libraries
这不是指向包含源代码的库的直接路径。它应该是指向包含按文件夹分组的库的存储位置的路径。例如,D:\PlatformIO\extra\libraries 而不是 D:\PlatformIO\extra\libraries\FooLibrary。
有关更多库选项,请参阅 PlatformIO 库文档。
为 Seeed 使用最新的 ArduinoCore 库
PlatformIO 中的 ArduinoCore 由 PlatformIO 自己维护,有时它没有与 Seeed 发布的最新版本保持同步。在这种情况下,您可以使用以下 platformio.ini,例如:
; PlatformIO 项目配置文件
;
; 构建选项:构建标志、源过滤器
; 上传选项:自定义上传端口、速度和额外标志
; 库选项:依赖项、额外库存储
; 高级选项:额外脚本
;
; 请访问文档了解其他选项和示例
; https://docs.platformio.org/page/projectconf.html
[env:seeed_wio_terminal]
platform = atmelsam
board = seeed_wio_terminal
framework = arduino
platform_packages = framework-arduino-samd-seeed@https://github.com/Seeed-Studio/ArduinoCore-samd.git