Skip to main content

Arduino 软件 SPI 用户指南

与 I2C 和串行通信类似,SPI 可以使用软件进行虚拟化以克服物理限制。这里提供了一个在 Arduino 中使用软件 SPI 的示例。

什么是 SPI

串行外设接口(SPI)是一种同步串行数据协议,微控制器使用它在短距离内与一个或多个外设设备快速通信。它也可以用于两个微控制器之间的通信。

软件 SPI 示例​

  1. 访问 SoftSPI 仓库并将整个仓库下载到您的本地驱动器。

  2. 现在,可以将 SoftSPI 库安装到 Arduino IDE 中。打开 Arduino IDE,点击 sketch -> Include Library -> Add .ZIP Library,然后选择您刚刚下载的 SoftSPI 文件。

InstallLibrary

#include <SPI.h>
#include <SoftSPI.h>

// Create a new SPI port with:
// Pin 2 = MOSI,
// Pin 3 = MISO,
// Pin 4 = SCK
SoftSPI mySPI(2, 3, 4);

void setup() {
mySPI.begin();
Serial.begin(9600);
}

void loop() {
static uint8_t v = 0;

Serial.print("Sending value: ");
Serial.print(v, HEX);
uint8_t in = mySPI.transfer(v);
Serial.print(" Got value: ");
Serial.print(in, HEX);
Serial.println(v == in ? " PASS" : " FAIL");
delay(1000);
v++;
}

技术支持与产品讨论​

感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...