Skip to main content

如何使用 SWD 接口调试 Arduino 开发板

在本教程中,您将学习如何使用 SWD 接口通过 J-Link 调试编程器调试您的 Arduino 开发板。作为参考,我们使用 Wio Terminal 作为硬件来演示调试过程。

什么是 SWD 调试

SWD,也称为串行线调试,是一个 2 引脚接口(SWDIO/SWCLK),它也是具有相同 JTAG 协议的替代 JTAG 接口。SWD 使用 ARM CPU 标准双向线协议,在 ARM 调试编程器中定义。

硬件连接

开始之前,您需要以下材料:

  1. Wio Terminal(或其他带有 SWD 接口的 Arduino 开发板)

  2. J-Link 调试编程器

Wio Terminal SWD 接口

对于 Wio Terminal,SWD 接口焊盘位于 Wio Terminal 正面底部(不带外壳的裸 PCBA)。需要引出三根跳线:

  • SWCLK
  • SWDIO
  • GND

焊接好跳线后,我们可以按照 SWD 引脚图将它们连接到 J-Link 调试编程器:

按如下方式连接:

  • SWCLK(Wio Terminal)-> SWCLK(J-Link 调试编程器引脚 7)
  • SWDIO(Wio Terminal)-> SWDIO(J-Link 调试编程器引脚 9)
  • GND(Wio Terminal)-> GND(J-Link 调试编程器引脚 4)

要使用 J-Link 调试编程器进行调试,您需要下载 J-Link GDB 服务器。根据您的操作系统下载并安装。

Arduino 设置

在启动 J-Link GDB 服务器之前,您还需要打开 Arduino IDE 进行后续配置。

1. 获取 Arduino 草图 ELF 文件路径

在 Arduino IDE 的设置中,确保 Show verbose output during compilation and upload 都已勾选。

在您要调试的 Arduino 草图下,点击 Compile(选择 Wio Terminal 作为开发板),并检查日志信息以获取 .elf 文件位置的路径。让我们以 Blink 为例:

复制此路径,稍后将用于 GDB。

例如,在我的情况下:

/var/folders/7g/10kskmw90bg08j_g_r7flwq40000gn/T/arduino_build_633418/Blink.ino.elf

2. 获取 GCC 路径

在同一草图编译日志信息下,您还可以找到 Arduino 使用的 GCC 路径,稍后也可用于 J-Link 调试编程器。

例如,在我的情况下:

/Users/ansonhe/Library/Arduino15/packages/Seeeduino/tools/arm-none-eabi-gcc/7-2017q4/bin

将 J-Link 调试编程器连接到 PC,并通过 USB 端口为 Wio Terminal 供电。启动 J-Link GDB 服务器,选择以下设置:

  • Connection to J-Link:USB
  • Target Device:Cortex-M4
  • Target Interface:SWD

选择 OK,如果一切顺利,您应该看到以下屏幕:

您应该看到监听端口出现,J-Link GDB 服务器已启动并准备就绪!

启动 GDB 客户端

现在您可以使用我们之前从 Arduino 中的 GCC 路径保存的路径启动 GDB 客户端。打开终端并粘贴复制的路径 + /arm-none-eabi-gdb

例如:/Users/ansonhe/Library/Arduino15/packages/Seeeduino/tools/arm-none-eabi-gcc/7-2017q4/bin/arm-none-eabi-gdb

在 gdb 下运行以下命令:

  1. target remote localhost:2331
  2. monitor device Cortex-M4
  3. monitor speed auto
  4. file + Arduino 草图 ELF 文件路径,即 file /var/folders/7g/10kskmw90bg08j_g_r7flwq40000gn/T/arduino_build_633418/Blink.ino.elf
  5. load
  6. monitor reset

现在您可以使用 GDB 调试您的 Arduino 草图了!

.gdbinit 方法

您还可以创建一个 .gdbinit 文件,复制以下内容并将其保存在 ~/ 位置,以避免为 gdb 重复设置过程。

target remote localhost:2331
monitor device Cortex-M4
monitor speed auto
file /var/folders/7g/10kskmw90bg08j_g_r7flwq40000gn/T/arduino_build_633418/Blink.ino.elf
load
monitor reset

现在如果您只是启动 GDB 客户端,您就可以直接开始调试了!

调试

GDB 的一些有用命令:

  • continue/cont
  • ctrl+c
  • next
  • break
  • info break
  • clear
  • delete
  • list

推荐工具:XIAO Debug Mate

为了获得更高效的开发体验,我们推荐 XIAO Debug Mate。这款一体化开发工具旨在简化调试过程,为 XIAO 生态系统提供无线解决方案,同时仍是更广泛嵌入式项目的多功能实用工具。由 ESP32-S3 驱动,它是传统笨重调试器的现代替代品。

主要特性:

  • 3 合 1 多功能工具:在一个设备中结合了 DAPLink 调试器、串行监视器和功率计。
  • 可视化反馈:配备 2.01 英寸 LCD 屏幕,可查看实时变量状态、功率曲线和串行日志,无需 PC。
  • XIAO 即插即用:直接将任何 Seeed Studio XIAO 开发板插入其中即可立即调试。
  • 通用 SWD 支持:可用作独立 SWD 探针(通过 2.54mm 扩展接头)来调试其他 ARM Cortex-M 微控制器。

资源

常见问题

Q1. 如何拆下 Wio Terminal 的外壳?

A1. 首先,取出 4 个角的 4 个橡胶垫,您会看到固定 Wio Terminal 外壳的 2 个螺丝。只需拧下它们,您就可以将其拆开。

Loading Comments...