Skip to main content

预编译 Arduino 库的使用方法

为了提高 Arduino 大型项目的编译时间,您可以使用 Arduino IDE(>=1.8.6)中引入的较新功能之一,即为您的 Arduino 项目使用静态(预编译)库。

为什么使用预编译库?

  • 预编译库允许在不暴露源代码的情况下共享库的功能。

  • 预编译库的唯一限制是它们只对已编译的开发板或 MCU 有效。

入门指南​

让我们以一个 Arduino 库为例,将其转换为预编译库。这里我将使用 Seeed_Arduino_LIS3DHTR 作为 Arduino 库,使用 Wio Terminal 作为开发板选项。

步骤1. Arduino 库配置

导航到库的根路径,打开 library.properties 文件,添加以下内容并保存文件。

dot_a_linkage=true

步骤2. Arduino IDE 设置

打开 Arduino IDE,导航到设置。确保勾选"在以下过程中显示详细输出:编译和上传"。

步骤3. 获取临时构建位置和开发板框架标志

选择 Wio Terminal 作为开发板。编译任何包含您的库的 #include 指令的项目。这可以只是一个最基本的项目。在我的例子中,是 #include<LIS3DHTR.h>。

编译完成后,检查编译日志窗口并找到临时构建文件夹的位置。这应该在输出的最后一个命令中打印出来。例如,在我的例子中,命令是:

/Users/ansonhe/Library/Arduino15/packages/Seeeduino/tools/arm-none-eabi-gcc/7-2017q4/bin/arm-none-eabi-size -A /var/folders/7g/10kskmw90bg08j_g_r7flwq40000gn/T/arduino_build_37343/pre-compile.ino.elf

因此临时构建路径是:

/var/folders/7g/10kskmw90bg08j_g_r7flwq40000gn/T/arduino_build_37343

复制此路径,稍后将使用。还有一点需要注意的是,要找到 -mcpu= 标志以获取为所选开发板编译的开发板框架标志。在我的例子中,Wio Terminal 标记为:

-mcpu=cortex-m4

步骤4. 将 .a 文件复制到库文件夹

导航到临时构建路径文件夹,然后导航到 libraries -> Seeed_Arduino_LIS3DHTR,您应该看到一个 Seeed_Arduino_LIS3DHTR.a 文件。

将 Seeed_Arduino_LIS3DHTR.a 文件从 {临时构建文件夹}/libraries/{库名称} 文件夹复制到您的库文件夹的 Arduino/libraries/{库名称}/src/{开发板框架标志} 子文件夹中。在我的例子中,它被放置在 src/cortex-m4 下。

重命名 .a 文件,在名称开头添加"lib"。在我的例子中,它变成了 libSeeed_Arduino_LIS3DHTR.a。

步骤5. 添加预编译标志

现在,我们可以导航回 library.properties,删除 dot_a_linkage=true 并添加以下标志:

precompiled=true
ldflags=-lSeeed_Arduino_LIS3DHTR

其中 ldflags 是 -l+{库名称}。

note

注意,您不需要在标志中指定文件名的"lib"部分。

现在,您可以从库文件夹的 src 中删除 .cpp 文件,Arduino IDE 将使用预编译库!

遇到问题?​

由于某些原因,一些开发板可能需要将 .a 文件进一步放在 src 文件内部。例如,Wio Terminal 就是这种情况。如果您遇到同样的问题,请继续阅读。

通过查看编译日志信息,您会看到 IDE 正在寻找的路径:

/Users/ansonhe/Documents/Arduino/libraries/Seeed_Arduino_LIS3DHTR/src/cortex-m4/fpv4-sp-d16-hard" does not exist

所以只需要将 libSeeed_Arduino_LIS3DHTR.a 文件放在 cortex-m4 下的 fpv4-sp-d16-hard 内。

现在,Arduino 将选择预编译库路径!

这里还将提供一个使用静态库的示例在这里。请也将此作为参考。

资源​

常见问题​

  • 需要注意的是,这个预编译库功能仅支持 Arduino IDE >= 1.8.6,所以请更新到最新版本的 Arduino IDE 以避免此错误。

技术支持与产品讨论​

感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...