reComputer 与 VEYE 摄像头兼容性问题的解决方案
该问题已追溯到 USB 集线器芯片的固件问题。
具体步骤如下:
步骤 1. 使用 SSH 远程登录到您的 Jetson 设备,因为在升级过程中,要求不能有外部设备连接到 USB 接口。
步骤 2. 找到一种方法将摄像头驱动程序复制到 Jetson 系统中。如果使用 USB 驱动器进行复制,请记住在复制完成后拔出 USB 驱动器。
步骤 3. 按照以下说明执行升级。
$ tar -xjvf vl822-fw.tar.bz2
$ cd vl822-fw
然后,请按照 readme.md 文件安装固件。
步骤 4. 关机并等待 5 秒钟后再开机。然后,执行以下命令确认 USB 集线器固件的版本。
$ ./run_2822_ver.sh
步骤 5. 恭喜,升级已成功。您现在应该能够使用 i2cdetect 在 0x3b 地址检测到 VEYE 摄像头。
技术支持
请随时将问题提交到我们的论坛。