Starter Shield EN

Starter Shield 是 Arduino 世界初学者的完美起点。在学习这个套件时,您可以学习基本的焊接技巧并练习编程原理。我们准备了详细的焊接指南和完全支持的编程示例库,从简单到困难。因此,即使您几乎没有技术知识,电子学也可以变得有趣。希望您在使用这个套件时能获得乐趣并学到一些知识!
这是一个使用 Starter Shield 的示例 如何制作小老虎机器。
Starter Shield 包含一些基本的电子资源,如按钮、传感器、蜂鸣器和显示器。这是学习如何焊接的绝佳方式。Starter Shield 是为初学者设计的通孔焊接套件。组装完套件后,您将掌握通孔焊接的基础知识,并拥有一个与您的 Arduino 配合使用的极客风格闹钟。
型号:SLD90400P
零件清单
-
1x 蜂鸣器;
-
1x 铝电解电容 100uF-16V;
-
1x 温度传感器-10k;
-
1x 光敏电阻 10K;
-
4x 电阻 10K-5%-1/4W;
-
4x 电阻 220R-5%-1/4W;
-
3x 电阻 4.7K-5%-1/4W;
-
2x 蓝色公排针 垂直;
-
2x 蓝色公排针 垂直;
-
1x 蓝色母排针 垂直;
-
1x 锂离子电池 3V-40mAh;
-
1x SMD 电池座 塑料;
-
1x IC 驱动器;
-
1x RTC 时钟/定时;
-
2x IC 插座;
-
3x 按钮顶部;
-
2x 黑色圆形母排针 垂直;
-
1x LED 绿色-绿色;
-
1x LED 蓝色-蓝色;
-
2x LED 红色-红色;
-
1x LED 7段-红色;
-
1x 晶振 32.768KHz-12.5pF-20ppm-30K;
-
2x 陶瓷圆片电容 1nF-50V-20%;
-
1x 陶瓷圆片电容 100nF-25V;
-
1x Starter Shield 焊接指南
-
1x Starter Shield PCB;
规格

硬件资源
-
纽扣电池座:当外部电源关闭时为 RTC IC 提供电源;
-
蜂鸣器:产生音频效果;
-
光传感器:检测环境光强度;
-
温度传感器:检测环境温度;
-
K1...K3:临时按钮;
-
D1...D4:蓝色、绿色、红色和红色 LED;
-
U3:VS1307,实时时钟 IC;
-
U5:TM1636,7段显示驱动 IC。
Arduino 上使用的引脚
-
D2:控制 LED1;
-
D3:控制 LED2;
-
D4:控制 LED3;
-
D5:控制 LED4;
-
D6:控制蜂鸣器;
-
D7:VS1636 SCLK 引脚;
-
D8:VS1636 DIO 引脚;
-
D9:控制 K1;
-
D10:控制 K2;
-
D11:控制 K3;
-
A0(D14):从温度传感器轮询读数;
-
A1(D15):从光传感器轮询读数;
-
A4(D18):DS1307 SDA 引脚
-
A5(D19):DS1307 SCK 引脚
演示
在进行以下演示之前,您应该完成 Tick Tock Shield 的焊接。如果您还没有完成,请点击这里下载焊接指南。
这里我们为您展示从简单到困难的 7 个演示。它们涉及 Tick Tock Shield 上所有硬件资源的使用:
演示 1:LED 流水灯
-
这个演示只涉及最基本的执行器 - LED 的使用。
-
重启 Arduino IDE。通过路径打开示例 "RunLED":File --> Examples --> TickTockShield--> RunLED。

-
这个演示可以以可设置的速度让 4 个 LED 流水闪烁。您可以通过更改函数 "runLED(speed)" 的参数来改变流水速度。在其注释中可以找到该函数的进一步说明。
-
点击上传按钮将程序上传到 Arduino。
-
程序上传后,您可以看到四个 LED 灯以给定的速度从左到右依次点亮和熄灭。
演示 2:通过按键控制 LED
这个演示向您展示如何使用最基本的输入 - 按钮来控制 LED。
-
以与上面打开 "RunLED" 相同的方式打开示例 "ControlLED"。
-
这个演示可以通过按键打开或关闭四个 LED。我们设置了两个标志来存储此测试的状态,TEST_START 和 TEST_END。每次按下 "menu" 键时,状态在 TEST_START 和 TEST_END 之间切换。在 TEST_START 状态下,每次按下 "increase" 键可以从右到左多点亮一个 LED。"decrease" 键的效果与 "increase" 键相反。
演示 3:通过按键改变蜂鸣器音调 这个演示涉及如何使用蜂鸣器发出声音,由于您已经知道如何使用按钮,在这个演示中,我们使用按钮来增加或降低蜂鸣器的音调。
-
打开示例 "changeThePitch"。
-
每次按下 "increase" 键时,蜂鸣器的音调会升高。当按下 "decrease" 键时,音调会降低。
演示 4:显示温度
开始使用传感器。首先我们有温度传感器。尝试读取其值并在 7 段数码管上显示。
- 打开示例 "MeasureTemprature"。
- 7 段数码管将显示从温度传感器读取的当前温度,如下所示。
- 如果您发现下图中对比度不够强,请尝试较低的视角。这个原理也适用于以下包含 7 段数码管使用的演示。

演示 5:制作光传感器控制的 LED
如果显示器的亮度能够根据环境光自动调节,是不是很方便?这个演示向您展示如何使用光传感器来实现这一点。
-
以相同的方式打开示例 "SensorControlBrightness"。
-
这个示例可以根据环境光强度改变 BRIGHT_ADJUST 指示器的亮度。环境越暗,LED 就越亮。右侧图片是结果。


演示 6:显示数字字符
这个演示向您展示如何控制 7 段数码管的内容。
-
打开示例 "CharacterFlow"。
-
这个示例可以让数字字符 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9, A, b, C, d, E, F 从右到左流动。

演示 7:实时时钟
这是一个最终演示,涉及我们上面提到的所有硬件资源,并执行现实生活中闹钟的所有功能,如时间显示、发出蜂鸣声叫您起床等等。更重要的是,由于添加了光传感器和温度传感器,Tick Tock Shield 比普通闹钟功能更多。它可以感知环境光并自动调节 7 段数码管的亮度。它还可以在给定的时间间隔内显示当前温度。
-
打开示例 "RealTimeClock" 并将示例上传到 Arduino。
-
7 段数码管将交替显示当前时间和温度。

- 调整时间和设置闹钟的方法:
-
- 由于板上有 RTC 芯片,所以您不需要每次开机时都重新设置时间,当然,条件是 RTC 芯片的纽扣电池还有电。但如果这是您第一次启动 Tick Tock Shield,则需要设置时间。
-
- 使用三个按钮来调整时间。它们是 "menu"(K3)、"increase"(K2) 和 "decrease"(K1)。按下 "menu" 在以下设置模式之间循环:
-
a) 设置正常时间显示的小时部分
-
b) 设置正常时间显示的分钟部分
-
c) 设置闹钟的小时部分
-
d) 设置闹钟的分钟部分
-
e) 设置 7 段数码管的默认亮度
-
f) 打开或关闭闹钟功能
-
g) 退出时间设置模式
-
- 如果您想在处理完上述所有 7 个步骤之前退出。有两种中断方式。第一,无论在哪一步都按住 K3 3 秒。这样,Tick Tock Shield 将确认您所做的所有设置并退出。第二,让 Tick Tock Shield 闲置 5 秒。这样,不会存储任何设置,您也会退出时间设置模式。
-
- K2 被分配用于设置闹钟的状态。您可以通过 ALARM_ENABLE 指示器了解闹钟的状态。
原理图在线查看器
资源
-
[库文件] Starter Shield 库文件
-
[Eagle] Starter Shield eagle 文件
-
[PDF] BLE Bee v1.0 pdf
-
[EAGLE] BLE Bee v1.0 sch
-
[原理图] Starter Shield pdf 原理图
-
[数据手册] TM1636 数据手册
-
[数据手册] VS1307 数据手册
参考
EEPROM 类
类功能: 读写 AVR 芯片的 EEPROM。对于 Seeeduino V3.0,ATmega328P 芯片的 EEPROM 大小为 1K 字节。您写入的 EEPROM 内容在断电后不会丢失。它用于在实时时钟演示中保存闹钟时间和闹钟启用标志,您无需重新设置闹钟。
函数说明:
1. EEPROM.read(int address); 此函数用于从 EEPROM 的指定地址读取数据。
- address:目标单元的地址。
示例:
temp_data[i] = EEPROM.read(i);
2. EEPROM.write(int address, uint8_t value); 此函数用于向 EEPROM 的指定地址写入数据。
- address:目标单元的地址
- uint8_t value:要写入目标单元的数据。
示例:
if(temp_data[i] != mark[i])
{
EEPROM.write(0,mark[0]);
EEPROM.write(1,mark[1]);
EEPROM.write(2,mark[2]);
EEPROM.write(3,mark[3]);
EEPROM.write(4,mark[4]);
return true;
}
TM1636 类
**类功能:**此类包含控制四个七段显示器的所有功能。 函数说明:
1. tm1636.point(boolean PointFlag); 此函数用于打开或关闭时钟点(:)。每次显示内容更改时,此函数都会生效。
- PointFlag:可以是 0(关闭)或 1(打开)。
示例:
if(flag_clockpoint)
{
tm1636.point(POINT_ON);
}
else tm1636.point(POINT_OFF);
2. Tm1636.display(int8_t DispData[]); 使用 DispData[] 的内容创建字符流。
- DispData[]:int8_t 类型的数组,包括 0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、0、A、b、C、d、E 和 F。
示例:
tm1636.display(disp);
TickTockShield 类
类功能 操作 Tick Tock Shield 上的所有组件。 函数说明:
1. ticktockshield.init(); Tick Tock Shield 的初始化。
2. ticktockshield.runLED(字节 速度, 字节 方向);
此函数按您选择的方向扫描 4 个 LED。
- speed:LED 流动速度,从 1(最慢)到 10(最快)。
- direction:LED 流动方向,可以是 LEFT_TO_RIGHT 或 RIGHT_TO_LEFT。
示例:
/*从左到右运行 4 个 LED*/
ticktockshield.runLED(1,LEFT_TO_RIGHT);
3. ticktockshield. turnOnLED(); 打开所有 4 个 LED。
4. ticktockshield. turnOffLED(); 关闭所有 4 个 LED。
5. setLed(unsigned char led_status, int pinLED); 此函数用于打开或关闭单个 LED。
- led_status:可以是 LED_ON 或 LED_OFF。
- pinLED:可以是 LED_CLOCK_ADJUST、LED_ALARM_ADJUST、LED_BRIGHT_ADJUST、LED_ALARM_ENABLE 中的一个。
示例:
void TickTockShield::turnOffLED()
{
setLed(LOW,LED_CLOCK_ADJUST);
setLed(LOW,LED_ALARM_ADJUST);
setLed(LOW,LED_BRIGHT_ADJUST);
setLed(LOW,LED_ALARM_ENABLE);
}
6. ticktockshield.alarming(); 让蜂鸣器发出蜂鸣声。 示例:
/*它将响起一分钟的闹钟,直到按下"MENU"键*/
if(ticktockshield.isAlarmEnable())
{
ticktockshield.alarming();
}
7. ticktockshield.turnOffAlarm(); 当蜂鸣器正在蜂鸣时关闭闹钟。
8. ticktockshield.setAlarm(uint8_t hour,uint8_t minute,uint8_t flag_enabl); 设置闹钟时间。
- hour:小时
- minute:分钟
- flag_enabl:恢复闹钟状态的标志,可以是 0(未启用)或 1(已启用)
示例:
ticktockshield.setAlarm(12,0);//是的,闹钟被初始化为 12:00 和 EEPROM 中的数据。
9. ticktockshield.getAlarm(); 从 EEPROM 读取预设的闹钟值并将它们存储到给定的变量中,包括闹钟的启用标志。 示例:
if(isFirstLoad())//是否是第一次加载固件?
{
ticktockshield.setAlarm(12,0);
}
else ticktockshield.getAlarm();//不是,读取存储在 EEPROM 中的闹钟
10. ticktockshield.getTemperature(); 获取温度传感器的读数。 示例:
/*读取环境温度并在数码管上显示。*/
ticktockshield.displayTemperature(ticktockshield.getTemperature());
11. ticktockshield.displayTemperature(int8_t temperature); 在七段显示器上显示温度值(支持负值)。字符 C 表示摄氏度。 示例:
ticktockshield.displayTemperature(ticktockshield.getTemperature());
12. ticktockshield.scanKey(); 找出哪个按键被按下。返回被按下按键的引脚号。如果没有按键被按下,返回"-1"。
if((flag_scan_again)&&(KEY_MENU == ticktockshield.scanKey()))
{
ticktockshield.writeToAdjustArea();
ticktockshield.processKey();
system_states = SYSTEM_ADJUSTING;
}
13. ticktockshield.processKey(); 处理您通过按键输入的命令。如果是正常按下,此函数将发出与按下相对应的蜂鸣声。如果您按住"menu"键超过 3 秒,那么此函数将使 Tick Tock Shield 进入时间设置模式。如果在"menu"键之后没有其他按键被按下,那么此函数将使 Tick Tock Shield 退出时间设置模式。
14. ticktockshield.processSystemStatus(); 当被调用时,根据系统状态执行不同的任务。系统状态可以是"调整时钟时间"、"闹钟时间"、"调整7段显示器亮度"和"启用闹钟"。
15. ticktockshield.writeToAdjustArea(); 将最新的时间信息从正常时间显示模式传递到时间设置模式,以便在时间设置模式下使用。
16. ticktockshield.writeToNormalArea(); 将时间设置模式中设置的时间信息传递到正常时间显示模式。
17. ticktockshield.writeTime(); 将时间信息写入RTC芯片。
18. ticktockshield.getTime(); 从RTC读取当前时间信息。
19. ticktockshield.displayTime(); 在7段显示器上显示时间。
示例:
if(ticktockshield.isAlarmEnable())
{
tm1636.point(POINT_ON);
ticktockshield.displayTime();
system_states = SYSTEM_ALARMING;
return;
}
20. ticktockshield.display(int8_t DispData []); 在7段显示器上显示字母数字信息。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。