Seeed reTerminal 配合 streampi 实现 OBS Studio 控制和便捷控制
介绍
什么是 reTerminal 🤔
reTerminal 是一款树莓派一体化开发板,由树莓派计算模块 4(CM4) 模块驱动,集成了一块 IPS 面板类型的多点触控屏幕,配备双频 2.4GHz/5GHz Wi-Fi 和蓝牙 5.0,预装基于树莓派的 Linux 系统,提供 4 GB RAM 和 32 GB eMMC 存储。通过模块化设计,该开发板配备了多个可访问的组件和高速连接器。它可以整洁地应用于家庭助手和个人 AI 开发应用,同时也能执行适合作为工业设施的工业级功能。
特性
-
树莓派一体化开发板:由 RPi CM4 32GB 驱动,集成 IPS 多点触控屏幕、双频 Wi-Fi 和蓝牙,预装兼容的 Linux 系统
-
模块化设计:具有工业级高速扩展接口和 40 针树莓派兼容接头
-
丰富的接口和组件:配备 USB Type-A 端口、千兆以太网、micro-HDMI、micro-SD 卡槽、MIPI 摄像头接口、光传感器、加速度计、蜂鸣器、RTC 和可编程按钮
-
整洁的个人助手:利用内置传感器和组件,在 Seeed 和社区提供的多个有趣的仪表板或 AI 项目中享受乐趣
-
出色的工业设施:受益于稳定的基于树莓派的操作系统、多个扩展的工业级连接器、加密协处理器和官方 Seeed 扩展板 reTerminal E10-1
什么是 streampi 🤔
Stream-Pi 是一款面向艺术家、创作者、游戏玩家和极客的强大宏键盘软件。
Stream-Pi 作为一个合适的开源替代方案存在,它提供了丰富的主题系统,用户可以使用 CSS 个性化 UI 系统的每个角落和细节。
Stream-Pi 还提供了丰富的 API,开发者可以使用它来编写自己的自定义插件——就像目前可用的一些付费和专有选项一样。这里的重大区别是 Stream-Pi 完全免费且开源!
什么是 OBS Studio 🤔
OBS Studio 是一款免费开源的屏幕录制和直播应用程序。使用 C/C++ 编写并基于 Qt 构建,OBS Studio 提供实时捕获、场景合成、录制、编码和通过实时消息传输协议 (RTMP) 进行广播。它可以将视频流传输到任何支持 RTMP 的目标,包括 YouTube、Twitch、Instagram 和 Facebook。
我们为什么要这样做 🤨
我们发现 reterminal 的内置显示屏、出色的性能以及对树莓派相关生态系统的支持,使其作为生产力工具很容易实现智能和便捷的控制。
所以,跟随我们一起尝试吧!😊
安装 🐱🚀
- 硬件准备
- reTerminal
- PC
为了稳定我们的教程基于 ubuntu 18.04,也适用于其他系统,如 windows mac 和其他 linux 发行版。
安装 OBS studio ⌛
有两种方法可以做到这一点,使用预构建的包或自己编译,推荐的方法是使用预构建的包,它经过测试并且始终可用。如果您想尝试最新功能,可以按照官方 obs 编译过程进行,但是,由于依赖大量包,可能会出现一些不可预见的问题。
使用预编译包
sudo apt update
sudo apt install wget git
wget https://github.com/obsproject/obs-studio/releases/download/27.2.4/obs-studio_27.2.4-0obsproject1.bionic_amd64.deb
sudo apt install ./obs-studio_27.2.4-0obsproject1.bionic_amd64.deb
sudo apt install -f
Custom OBS
sudo apt install build-essential checkinstall cmake git libmbedtls-dev libasound2-dev libavcodec-dev libavdevice-dev libavfilter-dev libavformat-dev libavutil-dev libcurl4-openssl-dev libfontconfig1-dev libfreetype6-dev libgl1-mesa-dev libjack-jackd2-dev libjansson-dev libluajit-5.1-dev libpulse-dev libqt5x11extras5-dev libspeexdsp-dev libswresample-dev libswscale-dev libudev-dev libv4l-dev libvlc-dev libx11-dev libx11-xcb1 libx11-xcb-dev libxcb-xinput0 libxcb-xinput-dev libxcb-randr0 libxcb-randr0-dev libxcb-xfixes0 libxcb-xfixes0-dev libx264-dev libxcb-shm0-dev libxcb-xinerama0-dev libxcomposite-dev libxinerama-dev pkg-config python3-dev qtbase5-dev libqt5svg5-dev swig libwayland-dev qtbase5-private-dev libpci-dev
git clone https://github.com/obsproject/obs-studio.git -b release/27.2 obs_27.2
cd obs-studio
git submodule update --init --recursive
mkdir build
cd build
cmake -DBUILD_BROWSER=OFF ..
为 OBS studio 安装 websocket 插件
wget https://github.com/obsproject/obs-websocket/releases/download/4.9.0/obs-websocket_4.9.0-1_amd64.deb
sudo apt update
sudo apt install ./obs-websocket_4.9.0-1_amd64.deb
sudo apt install -f
安装 stream pi 服务器(在 PC 上)
wget https://github.com/stream-pi/server/releases/download/2.0.0-SNAPSHOT/stream-pi-server-linux-x64-2.0.0-SNAPSHOT.deb
sudo apt install ./stream-pi-server-linux-x64-2.0.0-SNAPSHOT.deb
安装 stream pi 客户端(在 reTerminal 上)
wget https://github.com/stream-pi/server/releases/download/2.0.0-SNAPSHOT/stream-pi-server-linux-aarch64-2.0.0-SNAPSHOT-executable.zip
mkdir Stream_pi_client
unzip stream-pi-server-linux-aarch64-2.0.0-SNAPSHOT-executable.zip -d Stream_pi_client
streampi client-server interaction
Launch services
On our reTerminal
cd Stream_pi_client
./run_desktop
在我们的PC上(Ubuntu)
只需点击图标

定义功能 😏
- 打开streampi服务器

- 点击 文件 -> 设置 -> 常规

- 设置streampi服务器地址、框大小并点击保存

- 连接到obs服务


- 在reterminal客户端上配置服务器地址为PC的IP地址,然后点击保存并连接。

- 回到streampi服务器,将相应的选项卡拖拽到相应的框中以实现相应的功能

- 我们还可以直接编写命令来实现程序调用、更改显示图标、更改显示名称、框大小并实现更多功能

- 在obs studio软件中添加屏幕视图和相应的图像源

-
最后我们可以点击reterminal来完成相应的控制 👍👍👍
- 这是我们在ReTerminal上的界面

- 这是我们在PC上的界面
- reTerminal的外观

技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。