Skip to main content

Suli

什么是 Suli​

听起来像女孩的名字?实际上它的意思是 Seeed 统一库接口(Seeed Unified Library Interface)。这是我们近期待办事项清单上的一个重要项目。

我们有数百个传感器、执行器、显示器和其他有用的模块。过去,我们主要专注于 Arduino 应用,只提供 Arduino 库。这意味着如果您使用其他平台,如 Raspberry、LauchPad 或 MCS51,您需要移植我们的库,有时这并不容易。

有时当一些客户要求我们为非 Arduino 平台提供一些库时,我们能做的就是告诉他们"嘿,伙计,我们只有 Arduino 库。"以这种方式回复客户让我们感觉很糟糕。

我们一直在思考是否有一种方法可以让我们的库适用于所有平台。这确实是一个艰难的任务,但并非不可能。我们很幸运最终想出了解决方案:那就是 Suli - Seeed 统一库接口,它可以让我们几乎所有的(至少90%)库适用于许多常见平台,或者至少让移植变得容易。

Suli 是如何工作的​

看看下面的图片,

我们可以发现有四个圆圈,最内层是 HW(硬件)。Suli 将从 HW 调用资源,如 GPIO、I2C、定时器和 UART;然后是 Suli 兼容库,然后是用户应用程序。我们所有的库都只会调用 Suli 函数。因此,对于不同的平台,我们只需移植 Suli,然后库就可以使用了。这意味着不同的平台有它们各自的 Suli,Arduino 的 Suli,Mbed 的 Suli,等等。

关于 Suli 有几个要点:

  • 不同平台有不同的 Suli,它是针对特定平台的。

  • Suli 兼容库是平台无关的。

  • Suli 兼容库将调用 Suli 中的函数。

Suli 有两个文件,Suli.h 和 Suli.cpp(.c)。Suli 应该实现以下函数,

GPIO 类型:

typedef     int     IO_T;                           // IO 类型
typedef int PIN_T; // 引脚名称
typedef int DIR_T; // 引脚方向
typedef int ANALOG_T; // 引脚模拟

GPIO 状态:

#define HAL_PIN_INPUT   INPUT          // INPUT 和 OUTPUT 在 Arduino IDE 中声明
#define HAL_PIN_OUTPUT OUTPUT
#define HAL_PIN_HIGH HIGH // HIGH 和 LOW 在 Arduino IDE 中声明
#define HAL_PIN_LOW LOW

数据类型:

typedef signed char     int8;
typedef unsigned char uint8;
typedef signed short int16;
typedef unsigned short uint16;
typedef signed long int32;
typedef unsigned long uint32;

数字 IO 操作:

void suli_pin_init(IO_T *pio, PIN_T pin);      // 引脚初始化
void suli_pin_dir(IO_T *pio, DIR_T dir); // 设置引脚方向
void suli_pin_write(IO_T *pio, int16 state); // 写引脚
int16 suli_pin_read(IO_T *pio); // 读引脚
uint16 suli_pulse_in(IO_T *pio, uint8 state, uint32 timeout);

模拟 IO 操作:

void suli_analog_init(ANALOG_T * aio, PIN_T pin);
int16 suli_analog_read(ANALOG_T * aio);

延时:

	void suli_delay_us(uint32 us);                 // 延时微秒
void suli_delay_ms(uint32 ms); // 延时毫秒

时间:

	uint32 suli_millis(void);
uint32 suli_micros(void);

I2C 接口:

	void suli_i2c_init(void * i2c_device);
uint8 suli_i2c_write(void * i2c_device, uint8 dev_addr, uint8 *data, uint8 len);
uint8 suli_i2c_read(void * i2c_device, uint8 dev_addr, uint8 *buff, uint8 *len);

UART:

	void suli_uart_init(void * uart_device, int16 uart_num, uint32 baud);
void suli_uart_send(void * uart_device, int16 uart_num, uint8 *data, uint16 len);
void suli_uart_send_byte(void * uart_device, int16 uart_num, uint8 data);
uint8 suli_uart_read_byte(void * uart_device, int16 uart_num);
uint16 suli_uart_readable(void * uart_device, int16 uart_num);

您可以发现 Suli 包括数字 IO 操作、模拟 IO 操作、I2C 和 Uart 函数,也许它不是很全面,但基于我的经验,它对我们相当多的库来说是足够的,当然如果我们发现某天需要更多功能,我们会添加进去。

下一步是什么​

我们的计划是让所有 Seeed 库都兼容 Suli,并移植一些常见平台的 Suli。这些平台在第一阶段将包括 Arduino、Mbed、Mesh Bee、Raspberry、LaunchPad。这项工作预计在六月之前完成。敬请关注

参考资料​

技术支持与产品讨论​

感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...