载荷格式
上行数据包解析
追踪器数据协议提供不同的数据包来对应不同的信息,每个数据包的字节数可能有所不同。帧结构如下图所示。帧内容以大端字节序发送。
| 数据ID | 数据值 |
|---|---|
| 1字节 | 50字节(最大) |
数据 ID:功能编号。 数据值:位置、传感器数据和其他信息。
设备状态数据包 - 事件模式 0x01
设备状态数据包在加入 LoRaWAN 网络时上传。设备状态数据包在不同工作模式下有两种数据包格式:
-
事件模式,ID=0x01
-
周期模式,ID= 0x02
设备状态数据包 - 事件模式:0x01
| 0x01 | Byte2 | Byte3~4 | Byte5~6 | Byte7 | Byte8 | Byte9~10 | Byte11~12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | 电池电量 | 软件版本 | 硬件版本 | 工作模式 | 定位策略 | 心跳间隔 | 上行间隔 |
| Byte13~14 | Byte15 | Byte16 | Byte17 | Byte18~19 | Byte20~21 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事件模式上行间隔 | 温度和光照开关 | SOS模式 | 启用运动事件 | 3轴运动阈值 | 运动开始间隔 |
| Byte22 | Byte23~24 | Byte25 | Byte26~27 | Byte28 | Byte29~30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 启用静止事件 | 静止超时 | 启用震动事件 | 3轴震动阈值 | 启用温度事件 | 温度事件上行间隔 |
| Byte31~32 | Byte33~34 | Byte35~36 | Byte37 | Byte38 | Byte39~40 |
|---|---|---|---|---|---|
| 温度采样间隔 | 温度阈值最大值 | 温度阈值最小值 | 温度警告类型 | 启用光照事件 | 光照事件上行间隔 |
| Byte41~42 | Byte43~44 | Byte45~46 | Byte47 |
|---|---|---|---|
| 光照采样间隔 | 光照阈值最大值 | 光照阈值最小值 | 光照警告类型 |
原始载荷:
0153010501050207001e00050005010000001e000500016801012c000005001e025800000000000500010064000000
| 字节 | 值 | 类型 | 原始数据 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 帧ID | uint8 | 01 | 01是数据包ID。 |
| 2 | 电池电量 | uint8 | 53 | 53是0x53 = 83(十进制) 电池电量为83% |
| 3~4 | 软件版本 | uint16 | 0105 | 0105是0x0105 == v1.5 软件版本为v1.5 |
| 5~6 | 硬件版本 | uint16 | 0105 | 0105是0x0105 == v1.5 硬件版本为v1.5 |
| 7 | 工作模式 | uint8 | 02 | 02是0x02,表示设备使用"事件模式"。 00:待机模式 01:周期模式 02:事件模式 |
| 8 | 定位策略 | uint8 | 07 | 07是0x07,表示设备使用蓝牙 + Wi-Fi + GNSS定位策略。 00:仅GNSS 01:仅Wi-Fi 02:Wi-Fi+GNSS 03:GNSS + Wi-Fi 04:仅蓝牙 05:蓝牙 + Wi-Fi 06:蓝牙 + GNSS 07:蓝牙 + Wi-Fi + GNSS |
| 9~10 | 心跳间隔 | uint16 | 001e | 001e是0x001E = 30(十进制),心跳间隔为30分钟。 |
| 11~12 | 上行间隔 | uint16 | 0005 | 0005是0x0005 = 5(十进制),上行间隔为5分钟。 |
| 13~14 | 事件模式上行间隔 | uint16 | 0005 | 0005是0x0005 = 5(十进制),事件模式上行间隔为5分钟。 |
| 15 | 温度和光照开关 | uint8 | 01 | 01表示开启温度和光照传感器。 00:关闭温度和光照传感器。 01:开启温度和光照传感器。 |
| 16 | SOS模式 | uint8 | 00 | 00表示使用SOS单次模式。 00:使用SOS单次模式。 01:使用SOS连续模式。 |
| 17 | 启用运动事件 | uint8 | 00 | 00表示禁用事件模式。 00:禁用事件模式。 01:启用事件模式。 |
| 18~19 | 三轴运动阈值 | uint16 | 001e | 001e是0x001E=30(十进制) mg 当加速度超过30mg时,判断设备处于运动状态,当低于此值2分钟时,判断设备处于静止状态。 |
| 20~21 | 运动开始间隔 | uint16 | 0005 | 0005是0x0005 = 5(十进制),当设备处于运动状态时,间隔为5分钟。 |
| 22 | 启用静止事件 | uint8 | 00 | 00表示禁用静止事件。 00:禁用静止事件。 01:启用静止事件。 |
| 23~24 | 静止超时 | uint16 | 0168 | 0168是0x0168 = 360(十进制),当设备在某个位置静止超过360分钟时,触发静止超时事件。 |
| 25 | 启用震动事件 | uint8 | 01 | 01表示启用震动事件。 00:禁用震动事件。 01:启用震动事件。 |
| 26~27 | 三轴震动阈值 | uint16 | 012c | 012c是0x012C=300(十进制) mg 当加速度超过300mg时,触发震动事件。 |
| 28 | 启用温度事件 | uint8 | 00 | 00表示启用震动事件。 00:禁用震动事件。 01:启用震动事件。 |
| 29~30 | 温度事件上行间隔 | uint16 | 0005 | 0005是0x0005 = 5(十进制),当温度超过阈值时,位置和传感器数据将每5分钟上传一次。 |
| 31~32 | 温度采样间隔 | uint16 | 001e | 001e是0x001E=30(十进制) 秒 每30秒检测一次温度。当触发阈值时,上传位置和传感器数据。 |
| 33~34 | 温度阈值最大值 | int16 | 0258 | 0258是0x0258 = 600(十进制), 最大阈值 =600/10=60.0 ℃ |
| 35~36 | 温度阈值最小值 | int16 | 0000 | 0000是0x0000 = 0(十进制), 最小阈值=0/10=0.0 ℃ |
| 37 | 温度阈值规则 | uint8 | 00 | 00表示当温度 ≤ 最小阈值时,设备将上传位置和温度事件。 00:温度 ≤ 最小阈值 01:温度 ≥ 最大阈值 02:温度 ≤ 最小阈值且温度 ≥ 最大阈值 03:最小阈值≤ 温度 ≤最大阈值 |
| 38 | 启用光照事件 | uint8 | 00 | 00表示禁用光照事件。 00:禁用光照事件。 01:启用光照事件。 |
| 39~40 | 光照事件上行间隔 | uint16 | 0005 | 0005是0x0005 = 5(十进制),当光照超过阈值时,位置和传感器数据将每5分钟上传一次。 |
| 41~42 | 光照采样间隔 | uint16 | 0001 | 0001是0x0001=1(十进制) 秒 每1秒检测一次温度。当触发阈值时,上传位置和传感器数据。 |
| 43~44 | 光照阈值最大值 | uint16 | 0064 | 0064是0x0064 = 100(十进制) % 最大阈值 =100% |
| 45~46 | 光照阈值最小值 | uint16 | 0000 | 0000是0x0000 = 0(十进制) % 最小阈值=0% |
| 47 | 光照警告类型 | uint8 | 00 | 00表示当光照 ≤ 最小阈值时,设备将上传位置和光照事件。 00:光照 ≤ 最小阈值 01:光照 ≥ 最大阈值 02:光照 ≤ 最小阈值且光照 ≥ 最大阈值 03:最小阈值≤ 光照 ≤最大阈值 |
-
设备状态数据包 - 周期模式 0x02
设备状态数据包在加入 LoRaWAN 网络时上传。设备状态数据包在不同工作模式下有两种数据包格式:
-
事件模式,ID=0x01
-
周期模式,ID= 0x02
设备状态数据包 - 周期模式:0x02
| 0x02 | Byte2 | Byte3~4 | Byte5~6 | Byte7 | Byte8 | Byte9~10 | Byte11~12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | 电池电量 | 软件版本 | 硬件版本 | 工作模式 | 定位策略 | 心跳间隔 | 上行间隔 |
| Byte13~14 | Byte15 | Byte16 |
|---|---|---|
| 事件模式上行间隔 | 温度和光照开关 | SOS模式 |
原始载荷:
025601050105010002d0003c003c0000
| 字节 | 值 | 类型 | 原始数据 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 帧ID | uint8 | 02 | 02是数据包ID。 |
| 2 | 电池电量 | uint8 | 56 | 56是0x56 = 86(十进制) 电池电量为86% |
| 3~4 | 软件版本 | uint16 | 0105 | 0105是0x0105 == v1.5 软件版本为v1.5 |
| 5~6 | 硬件版本 | uint16 | 0105 | 0105是0x0105 == v1.5 硬件版本为v1.5 |
| 7 | 工作模式 | uint8 | 01 | 01是0x01,表示设备使用"周期模式"。 00:待机模式 01:周期模式 02:事件模式 |
| 8 | 定位策略 | uint8 | 00 | 00是0x01,表示设备使用"仅GNSS"定位策略。 00:仅GNSS 01:仅Wi-Fi 02:Wi-Fi+GNSS 03:GNSS + Wi-Fi 04:仅蓝牙 05:蓝牙 + Wi-Fi 06:蓝牙 + GNSS 07:蓝牙 + Wi-Fi + GNSS |
| 9~10 | 心跳间隔 | uint16 | 02d0 | 02d0是0x02D0 = 720(十进制)分钟,心跳间隔为720分钟。 |
| 11~12 | 上行间隔 | uint16 | 003c | 003c是0x003C = 60(十进制)分钟,上行间隔为60分钟。 |
| 13~14 | 事件模式上行间隔 | uint16 | 003c | 003c是0x003C = 60(十进制),事件模式上行间隔为60分钟。 |
| 15 | 温度和光照开关 | uint8 | 00 | 00表示关闭温度和光照传感器。 00:关闭温度和光照传感器。 01:开启温度和光照传感器。 |
| 16 | SOS模式 | uint8 | 00 | 00表示使用SOS单次模式。 00:使用SOS单次模式。 01:使用SOS连续模式。 |
心跳包 -0x05
当设备在心跳间隔内没有上传数据时,将触发心跳包。此包仅包含电池信息。
| 0x05 | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 |
|---|---|---|---|---|
| ID | 电池电量 | 工作模式 | 定位策略 | SOS模式 |
原始载荷:
0564010001
| 字节 | 值 | 类型 | 原始数据 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 帧ID | uint8 | 05 | 05是包ID。 |
| 2 | 电池电量 | uint8 | 64 | 64是0x64 = 100(十进制) 电池电量为100% |
| 3 | 工作模式 | uint8 | 01 | 01是0x01,表示设备使用"周期模式"。 00: 待机模式 01: 周期模式 02: 事件模式 |
| 4 | 定位策略 | uint8 | 00 | 00是0x01,表示设备使用"仅GNSS"定位策略。 00: 仅GNSS 01: 仅Wi-Fi 02: Wi-Fi+GNSS 03: GNSS + Wi-Fi 04: 仅蓝牙 05: 蓝牙 + Wi-Fi 06: 蓝牙 + GNSS 07: 蓝牙 + Wi-Fi + GNSS |
| 5 | SOS模式 | uint8 | 00 | 00表示使用SOS单次模式。 00: 使用SOS单次模式。 01: 使用SOS连续模式。 |
GNSS 位置和传感器数据包-0x06
ID 0x06 用于上传 GNSS 位置、传感器数据和电池信息。
| 0x06 | Byte2~4 | Byte5 | Byte6~9 | Byte10~13 | Byte14~17 |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | 事件状态 | 运动段编号 | UTC 时间 | 经度 | 纬度 |
| Byte18~19 | Byte20~21 | Byte22 |
|---|---|---|
| 温度 | 光照 | 电池电量 |
原始载荷:
06000008006462248d06ca502801587ec600fe000057
| 字节 | 值 | 类型 | 原始数据 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 帧 ID | uint8 | 06 | 06 是数据包 ID。 |
| 2~4 | 事件状态 | uint24 | 000008 | 000008 是 0x000008,0x0000XX 为保留位,0x08 是事件状态。此字节有 8 位,每位代表一个事件。 Bit1:开始移动事件。 Bit2:结束移动事件。 Bit3:静止事件。 Bit4:震动事件。 Bit5:温度事件。 Bit6:光照事件。 Bit7:SOS 事件。 Bit8:单击事件。 转换为十六进制: 0x000000:无事件 0x000001:开始移动事件。 0x000002:结束移动事件。 0x000004:静止事件。 0x000008:震动事件。 0x000010:温度事件。 0x000020:光照事件。 0x000040:SOS 事件。 0x000080:单击事件。 |
| 5 | 运动段编号 | uint8 | 00 | 00 是 0x00 == 0。 当运动开始时,计数增加 1。记录这是一次移动。 |
| 6~9 | UTC 时间 | uint32 | 6462248d | 6462248d 是 0x6462248D = 1684153485(十进制) 秒。 转换为北京时间:2023-05-15 20:24:45 |
| 10~13 | 经度 | int32 | 06ca5028 | 06ca5028 是 0x06CA5028 = 113922088(十进制),经度= 113922088/1000000=113.922088 |
| 14~17 | 纬度 | int32 | 01587ec6 | 01587ec6 是 0x01587EC6 = 22576838(十进制),纬度 = 22576838/1000000=22.576838 |
| 18~19 | 温度 | int16 | 00fe | 00fe 是 0x00FE = 254(十进制),温度=254/10=25.4℃ |
| 20~21 | 光照 | uint16 | 0000 | 0000 是 0x0000 = 0(十进制) 分钟,光照=0=0% |
| 22 | 电池电量 | uint8 | 57 | 57 是 0x57 = 87(十进制) 电池电量为 87% |
-
Wi-Fi 位置和传感器数据包-0x07
ID 0x07 用于上传 Wi-Fi Mac 地址、传感器数据和电池信息。
| 0x07 | Byte2~4 | Byte5 | Byte6~9 | Byte10~15 | Byte16 |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | 事件状态 | 运动段编号 | UTC 时间 | MAC 地址 1 | MAC 地址 1 的 RSSI,int8 |
| Byte17~22 | Byte23 | Byte24~29 | Byte30 | Byte31~36 | Byte37 |
|---|---|---|---|---|---|
| MAC 地址 2 | MAC 地址 2 的 RSSI,int8 | MAC 地址 3 | MAC 地址 3 的 RSSI,int8 | MAC 地址 4 | MAC 地址 4 的 RSSI,int8 |
| Byte38~39 | Byte40~41 | Byte42 |
|---|---|---|
| 温度 | 光照 | 电池电量 |
原始载荷:
070000080064622472487397162234bb3ccd5798fd2ebc74cf002f3ad0a9ec26ca022958b900fe000057
| 字节 | 值 | 类型 | 原始数据 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 帧ID | uint8 | 07 | 07是数据包ID。 |
| 2~4 | 事件状态 | uint24 | 000008 | 000008是0x000008,0x0000XX是保留位,0x08是事件状态。这个字节有8位,每一位代表一个事件。 位1:开始移动事件。 位2:结束移动事件。 位3:静止事件。 位4:震动事件。 位5:温度事件。 位6:光照事件。 位7:SOS事件。 位8:按一次事件。 转换为十六进制: 0x000000:无事件 0x000001:开始移动事件。 0x000002:结束移动事件。 0x000004:静止事件。 0x000008:震动事件。 0x000010:温度事件。 0x000020:光照事件。 0x000040:SOS事件。 0x000080:按一次事件。 |
| 5 | 运动段编号 | uint8 | 00 | 00是0x00 == 0。 当运动开始时,计数增加1。记录这是一次移动。 |
| 6~9 | UTC时间 | uint32 | 64622472 | 64622472是0x64622472 = 1684153458(十进制)秒。 转换为北京时间:2023-05-15 20:24:18 |
| 10~15 | MAC地址1 | ---- | 487397162234 | 487397162234 MAC地址(十六进制)= 48:73:97:16:22:34 |
| 16 | MAC地址1的RSSI | int8 | bb | bb是0xBB = -69(十进制),类型是int8 RSSI = -69 |
| 17~22 | MAC地址2 | ---- | 3ccd5798fd2e | 3ccd5798fd2e MAC地址(十六进制)= 3C:CD:57:98:FD:2E |
| 23 | MAC地址2的RSSI | int8 | bc | bc是0xBC = -68(十进制),类型是int8 RSSI = -68 |
| 24~29 | MAC地址3 | ---- | 74cf002f3ad0 | 74cf002f3ad0 MAC地址(十六进制)= 74:CF:00:2F:3A:D0 |
| 30 | MAC地址3的RSSI | int8 | a9 | a9是0xA9 = -87(十进制),类型是int8 RSSI = -87 |
| 31~36 | MAC地址4 | ---- | ec26ca022958 | ec26ca022958 MAC地址(十六进制)= EC:26:CA:02:29:58 |
| 37 | MAC地址4的RSSI | int8 | b9 | b9是0xA9 = -71(十进制),类型是int8 RSSI = -71 |
| 38~39 | 温度 | int16 | 00fe | 00fe是0x00FE = 254(十进制),温度=254/10=25.4℃ |
| 40~41 | 光照 | uint16 | 0000 | 0000是0x0000 = 0(十进制)分钟,光照=0=0% |
| 42 | 电池电量 | uint8 | 57 | 57是0x57 = 87(十进制) 电池电量是87% |
蓝牙位置和传感器数据包-0x08
ID 0x08 用于上传蓝牙信标 MAC 地址、传感器数据和电池信息。
| 0x08 | Byte2~4 | Byte5 | Byte6~9 | Byte10~15 | Byte16 |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | 事件状态 | 运动段编号 | UTC 时间 | MAC 地址 1 | MAC 地址 1 的 RSSI,int8 |
| Byte17~22 | Byte23 | Byte24~29 | Byte30 | Byte31~32 | Byte33~34 | Byte 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAC 地址 2 | MAC 地址 2 的 RSSI,int8 | MAC 地址 3 | MAC 地址 3 的 RSSI,int8 | 温度 | 光照 | 电池电量 |
原始载荷:
0800000800646225bb5162d2c1b9d3ca1b5bd2afeae5c0d0e2d70529e8c900fa000057
| 字节 | 值 | 类型 | 原始数据 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 帧ID | uint8 | 08 | 08是数据包ID。 |
| 2~4 | 事件状态 | uint24 | 000008 | 000008是0x000008,0x0000XX是保留位,0x08是事件状态。这个字节有8位,每一位代表一个事件。 位1:开始移动事件。 位2:结束移动事件。 位3:静止事件。 位4:震动事件。 位5:温度事件。 位6:光照事件。 位7:SOS事件。 位8:按压一次事件。 转换为十六进制: 0x000000:无事件 0x000001:开始移动事件。 0x000002:结束移动事件。 0x000004:静止事件。 0x000008:震动事件。 0x000010:温度事件。 0x000020:光照事件。 0x000040:SOS事件。 0x000080:按压一次事件。 |
| 5 | 运动段编号 | uint8 | 00 | 00是0x00 == 0。 当运动开始时,计数增加1。记录这是一次移动。 |
| 6~9 | UTC时间 | uint32 | 646225bb | 646225bb是0x646225BB = 1684153787(十进制)秒。 转换为北京时间:2023-05-15 20:29:47 |
| 10~15 | MAC地址1 | ----- | 5162d2c1b9d3 | 5162d2c1b9d3 MAC地址(十六进制)=51:62:D2:C1:B9:D3 |
| 16 | MAC地址1的RSSI | int8 | c0 | c0是0xC0 = -64(十进制),类型是int8 RSSI = -64 |
| 17~22 | MAC地址2 | ----- | 1b5bd2afeae5 | 1b5bd2afeae5 MAC地址(十六进制)= 1B:5B:D2:AF:EA:E5 |
| 23 | MAC地址2的RSSI | int8 | bc | bc是0xBC = -68(十进制),类型是int8 RSSI = -68 |
| 24~29 | MAC地址3 | ----- | d0e2d70529e8 | d0e2d70529e8 MAC地址(十六进制)= D0:E2:D7:05:29:E8 |
| 30 | MAC地址3的RSSI | int8 | c9 | c9是0xC9 = -55(十进制),类型是int8 RSSI = -55 |
| 31~32 | 温度 | int16 | 00fa | 00fa是0x00FA = 250(十进制),温度=254/10=25.0℃ |
| 33~34 | 光照 | uint16 | 0000 | 0000是0x0000 = 0(十进制)分钟,光照=0=0% |
| 35 | 电池电量 | uint8 | 57 | 57是0x57 = 87(十进制) 电池电量是87% |
GNSS 仅定位数据包-0x09
当传感器关闭时,设备不上传传感器测量值。仅上传位置数据。
| 0x09 | Byte2~4 | Byte5 | Byte6~9 | Byte10~13 | Byte14~17 | Byte18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | 事件状态 | 运动段编号 | UTC时间 | 经度 | 纬度 | 电池电量 |
原始载荷:
09000000006463186806ca506801587e4c56
| 字节 | 值 | 类型 | 原始数据 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 帧ID | uint8 | 09 | 09是数据包ID。 |
| 2~4 | 事件状态 | uint24 | 000000 | 000000是0x000008,0x0000XX是保留位,0x08是事件状态。此字节有8位,每位代表一个事件。 Bit1:开始移动事件。 Bit2:结束移动事件。 Bit3:静止事件。 Bit4:震动事件。 Bit5:温度事件。 Bit6:光照事件。 Bit7:SOS事件。 Bit8:单击事件。 转换为十六进制: 0x000000:无事件 0x000001:开始移动事件。 0x000002:结束移动事件。 0x000004:静止事件。 0x000008:震动事件。 0x000010:温度事件。 0x000020:光照事件。 0x000040:SOS事件。 0x000080:单击事件。 |
| 5 | 运动段编号 | uint8 | 00 | 00是0x00 == 0。 当运动开始时,计数增加1。记录这是一次移动。 |
| 6~9 | UTC时间 | uint32 | 64631868 | 64631868是0x64631868 = 1684215912(十进制)秒。 转换为北京时间:2023-05-16 13:45:12 |
| 10~13 | 经度 | int32 | 06ca5068 | 06ca5068是0x06CA5068 = 113922152(十进制),经度= 113922152/1000000=113.922152 |
| 14~17 | 纬度 | int32 | 01587e4c | 01587e4c是0x01587E4C = 22576716(十进制),纬度 = 22576716/1000000=22.576716 |
| 18 | 电池电量 | uint8 | 56 | 56是0x56 = 86(十进制) 电池电量为86% |
Wi-Fi 位置专用数据包-0x0A
| 0x0A | 字节2~4 | 字节5 | 字节6~9 | 字节10~15 | 字节16 |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | 事件状态 | 运动段编号 | UTC时间 | MAC地址1 | MAC地址1的RSSI,int8 |
| 字节17~22 | 字节23 | 字节24~29 | 字节30 | 字节31~36 | 字节37 | 字节38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAC地址2 | MAC地址2的RSSI,int8 | MAC地址3 | MAC地址3的RSSI,int8 | MAC地址4 | MAC地址4的RSSI,int8 | 电池电量 |
原始载荷:
0A0000080064622472487397162234bb3ccd5798fd2ebc74cf002f3ad0a9ec26ca022958b957
| 字节 | 值 | 类型 | 原始数据 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 帧ID | uint8 | 0A | 0A是数据包ID。 |
| 2~4 | 事件状态 | uint32 | 000008 | 000008是0x000008,0x0000XX是保留位,0x08是事件状态。此字节有8位,每位代表一个事件。 位1:开始移动事件。 位2:结束移动事件。 位3:静止事件。 位4:震动事件。 位5:温度事件。 位6:光照事件。 位7:SOS事件。 位8:单击事件。 转换为十六进制: 0x000000:无事件 0x000001:开始移动事件。 0x000002:结束移动事件。 0x000004:静止事件。 0x000008:震动事件。 0x000010:温度事件。 0x000020:光照事件。 0x000040:SOS事件。 0x000080:单击事件。 |
| 5 | 运动段编号 | uint8 | 00 | 00是0x00 == 0。 当运动开始时,计数增加1。记录这是一次移动。 |
| 6~9 | UTC时间 | uint32 | 64622472 | 64622472是0x64622472 = 1684153458(十进制)秒。 转换为北京时间:2023-05-15 20:24:18 |
| 10~15 | MAC地址1 | ----- | 487397162234 | 487397162234 MAC地址(十六进制)= 48:73:97:16:22:34 |
| 16 | MAC地址1的RSSI | int8 | bb | bb是0xBB = -69(十进制),类型是int8 RSSI = -69 |
| 17~22 | MAC地址2 | ----- | 3ccd5798fd2e | 3ccd5798fd2e MAC地址(十六进制)= 3C:CD:57:98:FD:2E |
| 23 | MAC地址2的RSSI | int8 | bc | bc是0xBC = -68(十进制),类型是int8 RSSI = -68 |
| 24~29 | MAC地址3 | ----- | 74cf002f3ad0 | 74cf002f3ad0 MAC地址(十六进制)= 74:CF:00:2F:3A:D0 |
| 30 | MAC地址3的RSSI | int8 | a9 | a9是0xA9 = -87(十进制),类型是int8 RSSI = -87 |
| 31~36 | MAC地址4 | ----- | ec26ca022958 | ec26ca022958 MAC地址(十六进制)= EC:26:CA:02:29:58 |
| 37 | MAC地址4的RSSI,int8 | int8 | b9 | b9是0xA9 = -71(十进制),类型是int8 RSSI = -71 |
| 38 | 电池电量 | uint8 | 57 | 57是0x57 = 87(十进制) 电池电量为87% |
蓝牙定位专用数据包-0x0B
| 0x0B | 字节2~4 | 字节5 | 字节6~9 | 字节10~15 | 字节16 |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | 事件状态 | 运动段编号 | UTC时间 | MAC地址1 | MAC地址1的RSSI,int8 |
| 字节17~22 | 字节23 | 字节24~29 | 字节30 | 字节31 |
|---|---|---|---|---|
| MAC地址2 | MAC地址2的RSSI,int8 | MAC地址3 | MAC地址3的RSSI,int8 | 电池电量 |
原始载荷:
0B00000800646225bb5162d2c1b9d3ca1b5bd2afeae5c0d0e2d70529e8c957
| 字节 | 值 | 类型 | 原始数据 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 帧ID | uint8 | 0B | 0B是数据包ID。 |
| 2~4 | 事件状态 | uint24 | 000008 | 000008是0x000008,0x0000XX是保留位,0x08是事件状态。这个字节有8位,每一位代表一个事件。 位1:开始移动事件。 位2:结束移动事件。 位3:静止事件。 位4:震动事件。 位5:温度事件。 位6:光照事件。 位7:SOS事件。 位8:单击事件。 转换为十六进制: 0x000000:无事件 0x000001:开始移动事件。 0x000002:结束移动事件。 0x000004:静止事件。 0x000008:震动事件。 0x000010:温度事件。 0x000020:光照事件。 0x000040:SOS事件。 0x000080:单击事件。 |
| 5 | 运动段编号 | uint8 | 00 | 00是0x00 == 0。 当运动开始时,计数增加1。记录这是一次移动。 |
| 6~9 | UTC时间 | uint32 | 646225bb | 646225bb是0x646225BB = 1684153787(十进制)秒。 转换为北京时间:2023-05-15 20:29:47 |
| 10~15 | MAC地址1 | ----- | 5162d2c1b9d3 | 5162d2c1b9d3 MAC地址(十六进制)=51:62:D2:C1:B9:D3 |
| 16 | MAC地址1的RSSI,int8 | int8 | c0 | c0是0xC0 = -64(十进制),类型是int8 RSSI = -64 |
| 17~22 | MAC地址2 | ----- | 1b5bd2afeae5 | 1b5bd2afeae5 MAC地址(十六进制)= 1B:5B:D2:AF:EA:E5 |
| 23 | MAC地址2的RSSI,int8 | int8 | bc | bc是0xBC = -68(十进制),类型是int8 RSSI = -68 |
| 24~29 | MAC地址3 | ----- | d0e2d70529e8 | d0e2d70529e8 MAC地址(十六进制)= D0:E2:D7:05:29:E8 |
| 30 | MAC地址3的RSSI,int8 | int8 | c9 | c9是0xC9 = -55(十进制),类型是int8 RSSI = -55 |
| 31 | 电池电量 | uint8 | 57 | 57是0x57 = 87(十进制) 电池电量为87% |
错误代码数据包-0x0D
ID 0x0D 数据包用于上传错误代码。
原始载荷:
0D00000001
| 字节 | 值 | 类型 | 原始数据 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 帧ID | uint8 | 0D | 0D是数据包ID。 |
| 2~5 | 错误代码 | uint32 | 00000001 | 0x00000001: UTC时间获取失败 0x00000002: 历书过旧 0x00000003: 多普勒错误 |
定位状态和传感器数据包-0x11
ID 0x11 用于上传定位状态、传感器数据和电池信息。
原始载荷:
110100000064a763a0014100002f
| 字节 | 值 | 类型 | 原始数据 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 帧ID | uint8 | 11 | 11是数据包ID。 |
| 2 | 定位状态 | uint8 | 01 | 00: 定位成功 01: GNSS扫描超时,无法获取位置。 02: Wi-Fi扫描超时,无法获取位置。 03: Wi-Fi + GNSS扫描超时,无法获取位置。 04: GNSS + Wi-Fi扫描超时,无法获取位置。 05: 蓝牙扫描超时,无法获取位置。 06: 蓝牙 + Wi-Fi扫描超时,无法获取位置。 07: 蓝牙 + GNSS扫描超时,无法获取位置。 08: 蓝牙 + Wi-Fi + GNSS扫描超时,无法获取位置。 09: 位置服务器解析GNSS位置失败。 0A: 位置服务器解析Wi-Fi位置失败。 0B: 位置服务器解析蓝牙位置失败。 0C: 由于精度不佳,解析GNSS位置失败。 0D: 时间同步失败。 0E: 由于历书过旧,无法获取定位。 |
| 3~5 | 事件状态 | uint24 | 000000 | 000000是0x000000,0x0000XX为保留位,0x00是事件状态。此字节有8位,每位代表一个事件。 位1: 开始移动事件。 位2: 结束移动事件。 位3: 静止事件。 位4: 震动事件。 位5: 温度事件。 位6: 光照事件。 位7: SOS事件。 位8: 单击事件。 转换为十六进制: 0x000000: 无事件 0x000001: 开始移动事件。 0x000002: 结束移动事件。 0x000004: 静止事件。 0x000008: 震动事件。 0x000010: 温度事件。 0x000020: 光照事件。 0x000040: SOS事件。 0x000080: 单击事件。 |
| 6~9 | UTC时间戳 | uint32 | 64a763a0 | 64a763a0是0x64a763a0 = 1688691616(十进制)秒。 转换为北京时间:2023-07-07 09:00:16 |
| 10~11 | 温度 | int16 | 0141 | 0141是0x0141 = 321(十进制),温度=321/10=32.1℃ |
| 12~13 | 光照 | uint16 | 0000 | 0000是0x0000 = 0(十进制)分钟,光照=0=0% |
| 14 | 电池电量 | uint8 | 2F | 2F是0x2F = 47(十进制) 电池电量为47% |
下行数据包,FPort=5
追踪器支持 LoRaWAN 下行一些命令来调整参数。如果设备处于休眠状态,下行命令将在设备下次唤醒上传数据时生效。
注意:FPort=5
设置 SOS 模式 -0x80
| 0x80 | Byte2 |
|---|---|
| ID | SOS 模式 0: 单次模式 1: 连续模式 |
8000: 设置 SOS 为单次模式。
8001: 设置 SOS 为连续模式。
设置上行间隔 -0x81
| 0x81 | Byte2~3 | Byte4~5 | Byte6~7 |
|---|---|---|---|
| ID | 心跳上行间隔 0000: 保持当前配置 单位:分钟 | 周期模式上行间隔 0000: 保持当前配置 单位:分钟 | 事件模式上行间隔 0000: 保持当前配置 单位:分钟 |
示例:将周期模式间隔设置为30分钟
命令:810000001E0000
打开蜂鸣器 -0x82
发送此命令后,设备唤醒后将打开蜂鸣器报警音,并持续响1分钟。
| 0x82 | Byte2 |
|---|---|
| ID | 打开蜂鸣器。 00: 关闭 01: 打开 |
8200: 关闭蜂鸣器
8201: 打开蜂鸣器
设置工作模式 -0x83
| 0x83 | Byte2 |
|---|---|
| ID | 打开蜂鸣器。 00: 待机模式 01: 周期模式 02: 事件模式 |
8300: 设置工作模式为待机模式
8301: 设置工作模式为周期模式
8302: 设置工作模式为事件模式
设置工作模式 -0x84
| 0x84 | Byte2 | Byte3~4 | Byte5~6 | Byte7 | Byte8~9 |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | 启用运动事件 | 3轴运动阈值 | 运动开始间隔 | 启用静止事件 | 静止超时 |
| Byte10 | Byte11~12 | Byte13 | Byte14~15 | Byte16~17 | Byte18~19 |
|---|---|---|---|---|---|
| 启用冲击事件 | 3轴冲击阈值 | 启用温度事件 | 温度事件上行间隔 | 温度采样间隔 | 温度阈值最大值 |
| Byte20~21 | Byte22 | Byte23 | Byte24~25 | Byte26~27 | Byte28~29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 温度阈值最小值 | 温度警告类型 | 启用光照事件 | 光照事件上行间隔 | 光照采样间隔 | 光照阈值最大值 |
| Byte30~31 | Byte32 |
|---|---|
| 光照阈值最小值 | 光照警告类型 |
命令:
8400001e000500016801012c000005001e025800000000000500010064000000
| 字节 | 值 | 类型 | 原始数据 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 帧ID | uint8 | 84 | 84是数据包ID。 |
| 2 | 启用运动事件 | uint8 | 00 | 00表示禁用事件模式。 00:禁用事件模式。 01:启用事件模式。 |
| 3~4 | 3轴运动阈值 | uint16 | 001e | 001e是0x001E=30(十进制) mg 当加速度超过30mg时,判定设备处于运动状态,当低于此值2分钟时,判定设备处于静止状态。 |
| 5~6 | 运动开始间隔 | uint16 | 0005 | 0005是0x0005 = 5(十进制),当设备处于运动状态时,间隔为5分钟。 |
| 7 | 启用静止事件 | uint8 | 00 | 00表示禁用静止事件。 00:禁用静止事件。 01:启用静止事件。 |
| 8~9 | 静止超时 | uint16 | 0168 | 0168是0x0168 = 360(十进制),当设备在某个位置静止超过360分钟时,触发静止超时事件。 |
| 10 | 启用冲击事件 | uint8 | 01 | 01表示启用冲击事件。 00:禁用冲击事件。 01:启用冲击事件。 |
| 11~12 | 3轴冲击阈值 | uint16 | 012c | 012c是0x012C=300(十进制) mg 当加速度超过300mg时,触发冲击事件。 |
| 13 | 启用温度事件 | uint8 | 00 | 00表示启用冲击事件。 00:禁用冲击事件。 01:启用冲击事件。 |
| 14~15 | 温度事件上行间隔 | uint16 | 0005 | 0005是0x0005 = 5(十进制),当温度超过阈值时,位置和传感器数据将每5分钟上传一次。 |
| 16~17 | 温度采样间隔 | uint16 | 001e | 001e是0x001E=30(十进制) 秒 每30秒检测一次温度。当触发阈值时,上传位置和传感器数据。 |
| 18~19 | 温度阈值最大值 | int16 | 0258 | 0258是0x0258 = 600(十进制), 最大阈值 =600/10=60.0 ℃ |
| 20~21 | 温度阈值最小值 | int16 | 0000 | 0000是0x0000 = 0(十进制), 最小阈值=0/10=0.0 ℃ |
| 22 | 温度阈值规则 | uint8 | 00 | 00表示当温度 ≤ 最小阈值时,设备将上传位置和温度事件。 00:温度 ≤ 最小阈值 01:温度 ≥ 最大阈值 02:温度 ≤ 最小阈值且温度 ≥ 最大阈值 03:最小阈值≤ 温度 ≤最大阈值 |
| 23 | 启用光照事件 | uint8 | 00 | 00表示禁用光照事件。 00:禁用光照事件。 01:启用光照事件。 |
| 24~25 | 光照事件上行间隔 | uint16 | 0005 | 0005是0x0005 = 5(十进制),当光照超过阈值时,位置和传感器数据将每5分钟上传一次。 |
| 26~27 | 光照采样间隔 | uint16 | 0001 | 0001是0x0001=1(十进制) 秒 每1秒检测一次温度。当触发阈值时,上传位置和传感器数据。 |
| 28~29 | 光照阈值最大值 | uint16 | 0064 | 0064是0x0064 = 100(十进制) % 最大阈值 =100% |
| 30~31 | 光照阈值最小值 | uint16 | 0000 | 0000是0x0000 = 0(十进制) % 最小阈值=0% |
| 32 | 光照警告类型 | uint8 | 00 | 00表示当光照 ≤ 最小阈值时,设备将上传位置和光照事件。 00:光照 ≤ 最小阈值 01:光照 ≥ 最大阈值 02:光照 ≤ 最小阈值且光照 ≥ 最大阈值 03:最小阈值≤ 光照 ≤最大阈值 |
请求定位 -0x85
请求跟踪器根据当前配置启动定位并上传。通常在待机模式下使用。
| 0x85 |
|---|
| ID |
示例:
85: 请求定位。
设置定位策略 -0x86
| 0x86 | Byte2 |
|---|---|
| ID | 定位策略 00: 仅GNSS 01: 仅Wi-Fi 02: Wi-Fi+GNSS 03: GNSS + Wi-Fi 04: 仅蓝牙 05: 蓝牙 + Wi-Fi 06: 蓝牙 + GNSS 07: 蓝牙 + Wi-Fi + GNSS |
示例:
8600:将定位策略设置为"仅GNSS"。
请求事件参数 -0x87
| 0x87 |
|---|
| ID |
示例:
87:请求事件参数。
请求设备状态数据包 -0x88
| 0x88 |
|---|
| ID |
示例:
88:请求设备状态数据包(0x01或0x02)。
重启设备 -0x89
| 0x89 |
|---|
| ID |
示例:
89:发送命令后,设备将重启并重新加入网络。请谨慎使用此命令。
启用温度和光照传感器 -0x8C
启用温度和光照传感器的数据采集和上传。
| 0x8C | Byte2 |
|---|---|
| ID | 打开温度和光照传感器。 00:关闭温度和光照传感器。 01:打开温度和光照传感器。 |
示例:
8C00:关闭温度和光照传感器。
8C01:开启温度和光照传感器。
启用 SOS 报警 -0x8D
启用 SOS 连续模式,快速上传定位,每分钟一次,连续 30 次后停止,伴有声光报警。
通过关闭命令或双击按键来关闭 SOS。
| 0x8D | Byte2 |
|---|---|
| ID | 开启 SOS。 00:关闭。 01:开启。 |
示例:
8D00:关闭 SOS 报警。
8D01:开启 SOS 报警。