The Things Indoor Gateway

产品介绍
The Things Indoor Gateway 是一款 The Things Network 产品,具有高可靠性、高性能和成本效益的特点。它是一个基于 SX1308 的 8 通道 LoRaWAN 网关,内置 ESP8266 WiFi 连接功能。提供多个版本和各种电源插座选项,满足需要动态覆盖的广泛应用需求。作为 The Things Network 设计的 IoT 网关,它享有 TTN 为客户提供的所有优越功能。当然,这个网关能够连接到安全且协作的物联网网络,该网络遍布全球多个国家,为数百万人提供覆盖。许多人在社区中应用的工具是 TTN Mapper。因此,您可以使用这个网关通过加载到 The Network Console 成为该网络的贡献者之一,或享受由其他 TTN 网关构建的公共社区网络!
The Things Indoor 网关支持 LoRaWAN 1.0.3,因此与其他 LoRaWAN 传感器兼容。Seeed Studio 提供许多专注于各种类型无线环境感知应用的传感器。如果您还需要一些用于户外场景的传感器来测量 CO2、土壤湿度和温度等,SenseCAP 传感器 是您的最佳选择。
通过使用 The Things Indoor LoRaWAN WiFi 网关、The Things Network 控制台和 SenseCAP LoRaWAN 传感器,您可以轻松在家中、花园中、办公室、供应链和工厂中构建自己的 IoT 系统。通过遵循下面提供的 分步安装说明,您可以在不到 5 分钟内为自己设置 LoRaWAN 网关并开始您的 IoT 之旅!

特性
- 易于安装:通过 ESP8266 的 802.11 b/g/n WiFi 回传;不到 5 分钟的简单设置
- 全球使用:提供 EU868、US915 和 AU915;支持 LBT(先听后说)
- 先进软件:支持最先进的 BasicStation 协议
- 高可靠性:通过 CE/FCC/IC/RCM/WPC/RoHS 认证
- 便捷:便携的紧凑设计;可通过多种电源选项供电:墙插和 USB type C 在 900mA 下都可工作。内置全向天线适用于家庭使用
- 强大功能:基于 SX1308 的 8 通道 LoRaWAN 室内网关
规格参数
LoRa
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 芯片组 | Semtech SX1308 |
| 通道 | 8 通道 |
| 接收灵敏度 | -140/-135 dBm (EU/US) |
| 发射功率 | 最高 +27 dBM |
| LoRaWAN® 规范版本 | V.1.0.3 |
| 数据包转发器 | Basic station 协议 |
Wi-Fi
| 参数 | 值 |
|---|---|
| SoC | ESP9266 |
| 模式 | 802.11 b/g/n,客户端模式 |
| 发射功率 | +20 dBm |
| 频段 | 2.4 GHz |
| WAN/LAN 端口 | - |
| USB 端口 | USB Type-C (900 mA) |
| 安全性 | WPA/WPA2 |
| 尺寸 | 908040 mm |
| 工作温度 | 0-40℃ |
| 认证 | CE/FC/IC/RCM/WPC/RoHS |
其他规格
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 接口 | LED 指示灯 |
| 天线类型 | 集成式 |
| 频段 | AU915 |
资源
The Things Indoor Gateway 与 SenseCAP 入门指南

注意:如果您不了解 SenseCAP,这里有一个简要介绍:
作为 Seeed 工业物联网 (IIoT) 产品系列的首批发布产品之一,SenseCAP 专注于无线环境感知应用:智慧农业、精准农业和智慧城市等。它包括硬件产品(传感器、数据记录器和网关等)、软件服务(SenseCAP 门户、移动应用、开放式仪表板)以及用于设备和数据管理的 API。SenseCAP 支持不同的通信协议,如 LoRa、2G、4G、NB-IoT 等。
要了解更多信息,请点击 SenseCAP 介绍
步骤 1:激活您的 TTIG 网关
- 按住复位按钮(网关背面 USB-C 端口旁边的小按钮)5 秒钟,直到 LED 快速闪烁绿色-红色几次。
- 按住 SETUP 按钮(网关顶部 LED 旁边的按钮)10 秒钟,直到 LED 快速闪烁红色。
- 网关现在会暴露一个 WiFi AP,其 SSID 为 MINIHUB-xxxxxx,其中 xxxxxx 是网关 ID 的最后 6 位数字。
- 此网络的密码印在设备背面板的 WiFi PW 下方。
- 然后,在浏览器中访问 192.168.4.1 进入 WiFi 配置页面。

- 选择 WiFi 网络,如果是封闭网络,请输入密码。
- 选择"保存并重启"选项。
- 如果您的配置正确:
- 网关将闪烁绿色几秒钟,同时连接到此网络。
- 然后,它将闪烁绿色-红色几秒钟,同时连接到 CUPS 端点并获取连接到 LNS 流量端点所需的信息。
- 如果您的配置成功,LED 将显示为稳定的绿色,这意味着网关已连接到 LoRaWAN 网络并准备好处理数据包。
步骤 2:在 TTN 控制台上注册网关
加载 TTN 网站:https://www.thethingsnetwork.org 并创建您的账户,然后访问"控制台"并首先点击"网关"。

注册您的网关:

- 网关 EUI:显示在"添加网络"页面 192.168.4.1 上

- 频率计划:查看网关上的标签。
- 路由器:选择适合您的路由器。
- 注册:网关状态显示已连接,表示注册成功

步骤 3:将 SenseCAP 传感器添加到 TTN 控制台
1. 获取设备 EUI、设备代码、应用密钥和应用 EUI
- 设备 EUI 和设备代码在 SenseCAP 产品标签上。

- SenseCAP 传感器设备的 AppEUI 和 AppKey 已由 Seeed 刷入设备。使用 HTTP API 检索应用 EUI 和应用密钥。您可以使用浏览器发出 HTTP GET 请求。

在 API 中,分别用您自己的设备 EUI 和设备代码替换设备 EUI 和设备代码。您将在网页上获得以下响应,其中显示您的应用 EUI 和应用密钥:

2. 添加应用程序和 AppEUI

- 进入"添加应用程序"页面

- 应用程序 ID:输入唯一名称。
- 描述:输入描述。
- 处理程序注册:选择与网关路由器相同的处理程序。
- 选择添加应用程序以继续。


- 应用程序 → 应用程序 EUIS → 管理 EUIs。
- 添加 EUI
- 输入您在上一步(步骤 3.1)中获得的节点 AppEui。
- 添加 EUI

- 在 TTN 控制台上将传感器节点添加为设备
- 应用程序 → 设备 → 注册设备


- 设备 ID:输入唯一名称。
- 设备 EUI:输入您在上一步(步骤 3.1)中获得的节点设备 EUI。
- 应用密钥:输入您在上一步中获得的节点应用密钥。
- 应用 EUI:选择节点的应用 EUI。
- 注册
步骤 4:激活您的 SenseCAP 传感器
开机
电源开关隐藏在设备内部。在安装传感器之前,请打开设备并打开电源。以下是分步说明:
- 逆时针转动盖子,松开传感器探头。使用白色盖子开启器使此过程更容易。下图以 TH 传感器为例,适用于所有其他 SenseCAP 传感器。

- 打开设备后,将开关转到"ON",右下角的 LED 将闪烁,表示电源已打开。等待约 10 秒钟,然后 LED 将快速闪烁 2 秒钟,表示设备已连接到网络。

-
设备连接到网络后,通过顺时针旋转将传感器探头重新连接到传感器节点控制器。请注意,两个部分上的标签应如下图所示对齐,否则两个部分将无法正确连接并正常工作,数据也不会上传。
-
在TTN控制台上检查传感器节点的连接状态:当状态变为绿色时,表示连接成功。

步骤 5:数据检查
在数据页面上,数据包已上传。有关载荷格式,请参考解码部分。 这里显示了 SenseCAP LoRaWAN 土壤湿度和温度传感器以及 SenseCAP LoRaWAN CO2 传感器成功获取的数据: