解决与BIOS相关的问题
一些与Odyssey相关的问题可以通过配置BIOS设置来解决。以下是一些可以通过BIOS设置解决的问题。首先,我们将介绍如何进入BIOS设置。
如何进入BIOS设置
按下电源按钮并持续按下 DEL 键,直到看到BIOS设置界面。
如何解决无法连接Wi-Fi和蓝牙的问题
检查BIOS设置,并在BIOS中启用Wi-Fi和蓝牙。
内置风扇是否可控
目前风扇由BIOS控制,用户无法直接控制。风扇速度根据CPU温度自动调整。在BIOS设置界面中检查 Chipset -> FAN Control 以获取更多信息。
如何设置ODYSSEY - X86J41x5在接通电源时自动开机
这需要在BIOS中进行配置。按下 DEL 键进入BIOS设置。导航到 Chipset -> Restore on AC Power Loss,并将设置更改为 Last State。

ODYSSEY主板是否支持启动保护(Boot Guard)
是的,您可以在BIOS中启用 Security Boot 选项。当启用此选项时,BIOS将禁止从未经认证的设备启动。
为什么Odyssey关闭后GPIO仍然工作
要设置此功能,您需要更新到我们提供的最新BIOS。在最新的BIOS中,您可以将此处的设置从启用更改为禁用,以关闭GPIO和ODYSSEY。