USB 转 UART 5V

USB 转 UART 5V 是一个基于 CH340 的 USB 转串口适配器。CH340 是一种 USB 总线转换芯片,可以实现 USB 转串口接口、USB 转 IrDA 红外接口或 USB 转打印机接口。该模块可用于上传代码或与 MCU 通信。
特性
-
全速 USB 设备接口,符合 USB 2.0 规范
-
支持波特率从 2400bps 到 115200bps 可调
-
硬件全双工串口接口,设置收发缓冲区
-
LED 指示灯
规格
-
工作电压:DC 5V
-
工作电流:<10mA
-
操作系统:Windows、Linux、Mac
接口功能

-
①:电源指示灯
-
②:Micro USB
-
③:TX 指示灯
-
④:RX 指示灯
-
⑤:UART 引出接口
使用方法
驱动安装
USB 转 UART 5V/3V3 用作 USB 转串口接口,需要安装驱动。
Windows/Linux
完全兼容 Windows 操作系统中的串口应用程序。
-
- 使用 USB 接口将设备连接到电脑。
-
- 等待片刻,可以在设备管理器中找到它。
-
- 如果找不到端口,请从 这里 下载驱动。

Mac OS
驱动下载:http://www.wch.cn/download/CH341SER_MAC_ZIP.html
在 Mac OS Yosemite 上:
-
- 安装 CH340 驱动
-
- 打开终端程序(位于 /Applications/Utilities/)
-
- 输入命令:sudo nvram boot-args="debug=0x146 kext-dev-mode=1"
-
4)输入密码;
-
5)重启电脑;
如果需要恢复 Mac 的设置,可以通过重新定义 boot-arg 为之前的设置,或者清除 boot-args:sudo nvram -d boot-args
硬件

您应该按照此方式连接电路。
示例
我们可以通过 USB 转 UART 5V 下载代码到 Seeeduino Ethernet。

注意,您需要选择正确的板类型和 COM 端口。
在线原理图查看器
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们提供多种支持渠道,确保您使用我们的产品时体验顺畅。以下是几种沟通方式,以满足不同的需求和偏好。