Skip to main content

USB 转 UART 5V/3V3

USB 转 UART 5V/3V3 是一个基于 CH340 的 USB 转串口适配器。CH340 是一种 USB 总线转换芯片,可以实现 USB 转串口接口、USB 转 IrDA 红外或 USB 转打印机接口。该模块兼容 5V 和 3V3,可用于上传代码或与 MCU 通信。

特性​


  • 全速 USB 设备接口,符合 USB 2.0 规范

  • 兼容 3.3V 和 5V 的 I/O

  • 支持波特率从 2400bps 到 115200bps

  • 硬件全双工串口接口,设置收发缓冲区

  • LED 指示灯

规格​


  • 工作电压:DC 5V

  • 工作电流:<10mA

  • 操作系统:Windows、Linux、Mac

接口功能​


  • ①:电源指示灯

  • ②:Micro USB

  • ③:TX 指示灯

  • ④:RX 指示灯

  • ⑤:UART 接口

  • ⑥:VCC 开关:选择 5V 或 3V3

使用方法​


驱动安装

USB 转 UART 5V/3V3 用作 USB 转串口接口,需要安装驱动。

Windows/Linux

完全兼容 Windows 操作系统中的串口应用程序。

    1. 使用 USB 端口将设备连接到电脑。
    1. 等待片刻,您可以在设备管理器中找到它。

    1. 如果找不到端口,请从 这里 下载驱动。

Mac OS

驱动下载:http://www.wch.cn/download/CH341SER_MAC_ZIP.html

在 Mac OS Yosemite 上:

    1. 安装 CH340 驱动
    1. 打开终端程序(位于 /Applications/Utilities/)
    1. 输入命令:sudo nvram boot-args="debug=0x146 kext-dev-mode=1"
    1. 输入密码;
    1. 重启电脑;

如果您想恢复 Mac 的设置,可以通过重新定义 boot-arg 为之前的设置,或者清除 boot-args,如下所示:sudo nvram -d boot-args

硬件

您应该按照此方式连接您的电路。

示例

我们可以通过 USB 转 UART 5V/3V3 下载代码到 Seeeduino Ethernet。

注意,您需要选择正确的板类型和 COM 端口。

在线原理图查看器​

资源​


技术支持与产品讨论​

感谢您选择我们的产品!我们提供多种支持渠道,以确保您使用我们的产品时获得最佳体验。以下是几种沟通方式,满足不同的需求和偏好。

Loading Comments...