UartSB 框架

UartSB 框架 是一个基于 USB 的编程适配器,适用于配备 FPC 插座的 Seeeduino Film。集成的 USB UART IC FT232RL 可用于编程或与具有 3.3V 逻辑的 MCU 通信。它还可以作为“FT232RL”低电压(3.3V)分线板使用。UartSB 框架 还提供了 FT232RL 的位操作模式引脚的分线。这些位操作模式引脚(8 个 I/O 引脚)可以替代如今稀缺的 PC 并口应用。
型号:PGM31058P
特性
- 兼容 USB 2.0 的串行接口。
- 20 针 FPC 连接器,用于连接 Seeeduino Film。
- 兼容 3.3V 的 I/O。
- 提供 3.3V 和 5V 双电源输出。
- 支持位操作模式(8 个串行 I/O 或作为 SPI)。
- 配备 TxD、RxD 和电源指示灯。
应用场景
- Seeeduino Film 和兼容 3.3V 的板的编程器。
- 用于与 3.3V 电平串行设备通信的 USB 转串行适配器。
- 使用 ISP(在线串行编程)对微控制器 / CPLD 进行编程。
- 用于面包板 MCU 应用的 3.3V / 5V 电源。
- 5V 电源可用于为 Seeeduino Film 电池充电。(请勿使用 FPC 连接进行此应用)
- 在 FT232RL 位操作模式下作为基于 USB 的并行设备的无限可能性——已知可用作 AVR-ISP、低速 JTAG(使用 OpenOCD)以及 I2C。
注意事项
** **- 仅按照 Seeeduino Film 编程器 "UartSB_Frame#Seeeduino_Film_Programmer" 部分所示连接 UartSB 框架到 Seeeduino Film。
- 请勿使用 FFC(柔性扁平电缆)直接连接 UartSB 框架到 Seeeduino Film。这会导致 20 针 FPC 连接反向。
- 小心操作 20 针 FPC 连接器。
- 仅在 3.3V I/O 下使用 UartSB 框架。
原理图


规格
关键规格
| 微处理器 | FT232RL |
|---|---|
| PCB 尺寸 | 35mm x 20mm |
| 指示灯 | 电源 - 绿色 LED,RX 和 TX - 红色 LED |
| 电源 | 3.3V 和 5V DC |
| 接口 | Mini-B USB,2.54mm 间距针脚头 |
| Seeeduino 编程端口 | 20 针 FPC 插座 |
| 连接性 | USB |
| 通信协议 | UART,位操作 I/O,SPI |
电气特性
| 规格 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 输入电压 | - | 5 | 5 | Vdc |
| 电流消耗 | - | - | 500 | mA |
| 输出电压 | 3.3 | - | 5 | Vdc |
引脚定义和额定值

| 引脚名称 | 描述 |
|---|---|
| GND | 地线引脚 |
| 3v3 | 3.3V电源 |
| 5V | 来自USB端口的5V电源 |
| RXD | UART数据输入 |
| TXD | UART数据输出 |
| CTS | UART清除发送信号 |
| RTS | UART请求发送信号 |
| DTR | UART数据终端就绪信号 |
| DCD | UART数据载波检测信号 |
| DSR | UART数据设置就绪信号 |
使用方法
Seeeduino Film 编程器
UartSB Frame 专为烧录 Seeeduino Film 而设计。当连接到PC时,它作为USB到串口(COM端口)接口工作。这种配置可以用于与MCU串口通信,也可以用于支持基于UART的ISP的MCU编程。
-
如果尚未安装FT232RL驱动程序,请按照下一节中的步骤配置UartSB Frame。
-
按如下所示连接Seeeduino Film到UartSB Frame:

- 在Arduino IDE中将板类型设置为Arduino Pro或Pro Mini (3.3V, 8MHz) w/ATMega168。

- 上传代码。
在 Windows 中配置 UartSB Frame
- 在Windows操作系统中,首次插入设备时,可能会要求安装驱动程序。
从FTDI网站下载并安装 虚拟COM端口 驱动程序:
https://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
- 打开安装驱动程序的向导。选择“从列表或特定位置安装”。
- 选择下载的驱动程序路径。
- 如果下载了未签名的驱动程序,会出现以下窗口。点击“仍然继续”。
- UartSB Frame 驱动程序成功安装。Windows会为 FT232RL 分配一个 COM 端口名称,例如 COM10、COM11 等。请在设备管理器中检查确切的名称。在此情况下,COM16 被分配给UartSB Frame。
在 GNU/Linux 中配置 UartSB Frame
所有现代 GNU/Linux 操作系统 都自带FT232RL驱动程序。要检查是否检测到UartSB Frame,请执行 lsusb 命令。输出应类似于以下内容。

GNU/Linux 会分配 /dev/ttyUSB0、/dev/ttyUSB1 等作为设备名称。
要验证串口的工作情况,请连接UartSB Frame的 TxD 和 RxD 引脚,并使用类似 cutecom 的终端应用程序配置设备参数,如下所示。
波特率:9600,数据位:8,停止位:无,且无握手。

在终端中输入的任何字符都会被回显,如下所示。

同样的功能也可以在 Windows 的 Hyperterminal 中验证。
Seeeduino Film 的电池充电器
UartSB Frame 扩展板上的USB 5V电源可以用于为 Seeeduino Film 的电池充电。
-
将 Seeeduino Film 电源连接器焊接到 UartSB Frame 的5V和GND引脚。
-
将电源连接器连接到 CHG 插孔。
-
将电池连接到 Seeeduino Film 的 BAT 插孔。
-
打开USB电源。

BitBang 模式
与其他基于FT232RL的USB-串口设备相比,UartSB Frame的一个优点是所有Bit-Bang I/O都被引出到接头引脚。
Bit-Bang模式是FT232RL的一项特殊功能,其中8个I/O线(D0 - D7)可以用作通用双向I/O线。FT232RL支持三种Bit-Bang模式:
- 异步Bit-Bang模式
任何写入设备的数据都会以配置的输出引脚时钟输出。数据传输速率基于波特率生成器配置。在此模式下,8个I/O线中的任何一个都可以配置为输入或输出。
- 同步Bit-Bang模式
在此模式下,数据以同步方式发送。在发送输出字节到设备之前会读取输入。因此,要读取输入,必须执行写操作。
- CBUS Bit-Bang模式
这是一个特殊模式,需要重新编程FT232RL EEPROM。此模式使用信号 C0 - C3。
FT232RL 的 Bit-Bang模式 在应用笔记中有详细记录[1]。
表:Bit-Bang I/O 映射
| UartSB Frame 信号 | BitBang I/O 信号 |
|---|---|
| TxD | D0 |
| RxD | D1 |
| RTS | D2 |
| CTS | D3 |
| DTR | D4 |
| DSR | D5 |
| DCD | D6 |
| RI | D7 |
BitBang 模式操作:
一个简单的异步 Bit-Bang 模式操作在以下面包板布置中演示,其中 DTR (D4) 引脚连接到一个 LED。LED 的闪烁速率由 PC 端应用程序控制。
LED 闪烁电路

上述图片使用 Fritzing.org 制作。
Bit Bang I/O 引脚(ISP 接头)显示在底层

Bit-Bang 模式需要特殊的 FTDI 直接驱动程序 D2XX。在安装此驱动程序之前,需要先卸载 FT232RL 芯片的虚拟 COM 端口驱动程序。在 GNU/Linux 中,此驱动程序运行于内核模式。作为 D2XX 的替代方案,可以使用开源驱动程序 libFTDI。此驱动程序适用于 Windows、GNU/Linux 和 Mac OS。在 GNU/Linux 中,它运行于用户模式,因此无需卸载现有的 FT232RL 驱动程序。
libFTDI
http://www.intra2net.com/en/developer/libftdi/
libUSB
libFTDI 需要 libusb,可以从以下地址下载:
以下示例代码可以像 libFTDI 示例文件一样进行编译。一个简单的方法是将以下代码内容复制到现有的示例 .c 文件中,并使用以下命令构建整个驱动程序:
./configure
make
代码示例
Blinky.C: UartSBee v3.1 (FT232RL) Bit-Bang 模式 - 闪烁。
电路: 将 TXD 连接到 LED 的正极,将电阻的一端连接到 GND,另一端连接到 LED 的负极。
#ifdef __WIN32__
#define sleep(x) Sleep(x)
#endif
// 8 位 I/O 引脚掩码
#define TXD 0x01
#define RXD 0x02
#define RTS 0x04
#define CTS 0x08
#define DTR 0x10
#define DSR 0x20
#define DCD 0x40
#define RI 0x80
#include <stdio.h>;
#include <ftdi.h>;
int main
{
unsigned char ouputState =0;
struct ftdi_context ftdic;
/* 1. 初始化 ftdi 设备上下文 */
ftdi_init(&ftdic);
/* 2. 根据 VID/PID 对打开设备 */
if(ftdi_usb_open(&ftdic, 0x0403, 0x6001) < 0)
{
printf("无法打开 UartSBs Frame");
return 1;
}
/* 3. 启用 DTR 线的 Bit-Bang 模式 */
ftdi_set_bitmode(&ftdic, TXD, BITMODE_BITBANG);
/* 4. 每秒闪烁 LED */
while(1)
{
ouputState ^= TXD;
ftdi_write_data(&ftdic, &ouputState, 1);
sleep(1);
}
}
FT232RL 的 Bit-Bang 模式可以用于构建 AVR ISP、JTAG、SPI 和 I2C 端口。请参考外部链接。
图片库

常见问题
请在此列出您的问题:
支持
如果您有问题或更好的设计想法,可以访问我们的 论坛 或 许愿 进行讨论。
文档版本追踪
| 版本 | 描述 | 编辑者 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| V0.9b | 详细应用说明 | Visweswara R | 2010年2月22日 |
硬件版本追踪
| 版本 | 描述 | 发布日期 |
|---|---|---|
| UartSBs Frame | 0.9b | 2010年2月22日 |
Bug追踪
Bug追踪是一个可以发布您在使用过程中发现的任何问题的地方。请写下您的意见,您的反馈将帮助我们改进产品。
额外创意
额外创意是一个记录您关于该产品的项目创意或其他用途的地方,或者您可以将它们写在项目页面上。
资源
-
[Eagle] Eagle中的原理图和板文件
-
[PDF] PDF原理图
如何购买
点击这里购买 UartSB Frame
许可协议
本文档采用 Attribution-ShareAlike License 3.0 许可协议。源代码和库采用 GPL/LGPL 许可协议,详情请参阅源代码文件。
外部链接
-
[https://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm] FTDI虚拟COM端口(VCP)驱动程序
开源驱动
其他FT232RL应用信息来源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们提供多种支持渠道,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通方式,以满足不同的偏好和需求。