UartSBee V4

UartSBee v4.0 是一款兼容 FTDI 电缆的 USB 转串口适配器,配备 BEE 插座(20针 2.0mm)。集成的 FT232RL 可用于编程或与 MCU 通信。此外,您还可以通过兼容 Bee 的模块将您的 PC 连接到各种无线应用。UartSBee 还提供了 FT232RL 的位操作模式引脚的分线。这些位操作模式引脚(8个 I/O 引脚)可以替代如今稀缺的 PC 并口应用。
硬件版本追踪
| 修订版本 | 描述 | 发布日期 |
|---|---|---|
| UartSBee V3.1 | 删除底部的蓝牙分线,缩小尺寸 | 2010年9月2日 |
| UartSBee V2.3 | 为 3.3V 引脚提供直流电流,最高可达 500mA,以更好地支持 XBee Pro | 2009年7月21日 |
| UartSBee V2.1 | 初始公开发布 | 2009年2月1日 |
特性
- 兼容 FTDI 电缆。
- 兼容 USB 2.0 的串行接口。
- 兼容 3.3V 和 5V 的 I/O。
- 提供 3.3V 和 5V 双电源输出。
- 为 BEE 模块提供复位按钮。
- 支持位操作模式(8个串行 I/O 或作为 SPI)。
- 提供用于 UART 和 BEE 操作的 LED 指示灯。
应用场景
- 用于与 TTL/CMOS 电平串行设备通信的 USB 转串口适配器。
- Arduino / Seeeduino 及兼容板的编程器。
- 使用 ISP(在线串行编程)对微控制器 / CPLD 进行编程。
- 为面包板 MCU 应用提供 3.3V / 5V 电源。
- 用于 BEE 模块的 USB 适配器(用于 PC 无线功能)。
- 在 FT232RL 位操作模式下作为基于 USB 的并行设备的无限可能——已知可用作 AVR-ISP、低速 JTAG(使用 OpenOCD)、以及 I2C。
注意事项
- UartSBee v3.1 提供了一个 电源选择(3.3V 或 5V)切换开关。在连接板到任何其他设备之前,请确保将电源选择开关设置为 3.3V 或 5V。
原理图

规格
关键规格
| 规格 | 参数 |
|---|---|
| 微处理器 | FT232RL |
| PCB 尺寸 | 3.1cm x 4.1cm |
| 指示灯 | POWER,绿色 LED。Txd 和 Rxd 的 LED |
| 电源 | 3.3V 和 5V DC |
| 接口 | Mini-B USB,2.54mm 间距针脚排 |
| 适配器插座 | 兼容 XBee 的 2.0mm 间距母针脚排 |
| 连接方式 | USB |
| 通信协议 | UART,位操作 I/O,SPI |
| ROHS | 是 |
电气特性
| 规格 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 输入电压 | - | 5 | 5 | Vdc |
| 电流消耗 | - | - | 500 | mA |
| 输出电压 | 3.3 | - | 5 | Vdc |
系统框图

- 提供一个小型的复位开关,用于复位Bee兼容设备。
- 除了用于Bee兼容模块的2 x 10引出端外,还提供了用于2 x 10针头、2 x 3 ISP头的额外焊盘。用户可以根据需要焊接针头。
应用
USB – 串口
UartSBee通常用作USB到串口(COM端口)接口。这种配置可以用于与MCU串口通信或编程支持基于UART的ISP的MCU。
Windows
- 在Windows操作系统中,首次插入设备时,可能会要求安装驱动程序。
从FTDI网站下载并安装虚拟COM端口驱动程序:
https://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
- 打开安装驱动程序的向导。选择“从列表或特定位置安装”。
- 选择下载的驱动程序路径。
- 如果下载的是未签名的驱动程序,会出现以下窗口。只需点击“继续安装”。
- UartSBee驱动程序成功安装。Windows会为FT232RL分配一个COM端口名称,例如COM10、COM11等。请在设备管理器中检查确切的名称。在此示例中,COM16被分配给UartSBee。
GNU/Linux
所有现代GNU/Linux操作系统都自带FT232RL驱动程序。要检查是否检测到UartSBee,请执行lsusb命令。输出应类似于以下内容。

GNU/Linux会分配**/dev/ttyUSB0**、/dev/ttyUSB1等作为设备名称。
要验证串口的工作情况,请连接UartSBee的TxD和RxD引脚,并使用类似cutecom的终端应用程序配置设备参数,如下所示:
波特率:9600,数据位:8,停止位:无,且无握手。
在终端中输入的任何字符都会被回显,如下所示。

同样的功能也可以在Windows的Hyperterminal中进行检查。
3.3V / 5V MCU面包板微控制器电源和编程器
除了UartSBee提供的3.3V和5V电源输出外,I/O引脚的逻辑电平可以选择为5.0V TTL或3.3V CMOS操作。在下面的示例中,展示了一个基于面包板的微控制器应用。一个LPC1343 ARM Cortex-M3 MCU连接到UartSBee。由于这是一个3.3V设备,电源切换开关设置为3.3V。LPC1343可以通过UART进行编程。此应用可以扩展到任何支持UART或SPI闪存编程的MCU/CPLDs(需要FT232R BitBang模式)。
面包板原型设计:UartSBee v3.1作为LPC1343的3.3V电源和3.3V UART闪存编程端口。
开关:选择3.3V I/O

Bee模块与PC无线应用的接口
PC无线扩展
UartSBee的Bee兼容接口可以用于连接Bee模块,例如XBee、Bluetooth Bee、RF Bee、Wifi Bee、GPS Bee到PC USB。这使得基于Bee的PC无线应用更加简单。由于大多数这些Bee模块支持UART接口,PC编程也非常方便。
MCU无线扩展
这种配置也可以用于与微控制器(如Seeeduino)的UART接口连接。
请参考Bee模块文档以获取更多信息。
XBee连接到UartSBee BluetoothBee连接到UartSBee
BitBang模式
与其他基于FT232RL的USB-串口设备相比,UartSBee v3.1的一个优点是所有Bit-Bang I/O都引出到针脚。
Bit-Bang模式是FT232RL的一项特殊功能,其中8个I/O线(D0 - D7)可以用作通用双向I/O线。FT232RL支持三种Bit-Bang模式:
- 异步Bit-Bang模式
任何写入设备的数据都会被时钟发送到配置的输出引脚。数据传输速率基于波特率生成器配置。在此模式下,8个I/O线中的任何一个都可以配置为输入或输出。
- 同步Bit-Bang模式
在此模式下,数据是同步发送的。在发送输出字节到设备之前会读取输入。因此,要读取输入,必须执行写操作。
- CBUS Bit-Bang模式
这是一个特殊模式,需要重新编程FT232RL EEPROM。此模式使用信号C0 - C3。
FT232RL的Bit-Bang模式在应用笔记中有详细记录[1]
表:Bit-Bang I/O映射
| UartSBee信号 | BitBang I/O信号 |
|---|---|
| TxD | D0 |
| RxD | D1 |
| RTS | D2 |
| CTS | D3 |
| DTR | D4 |
| DSR | D5 |
| DCD | D6 |
| RI | D7 |
BitBang模式操作:
一个简单的异步 Bit-Bang 模式操作在以下面包板连接中演示,其中 DTR (D4) 引脚连接到一个 LED。LED 的闪烁速率由 PC 端应用程序控制。
LED 闪烁电路 UartSBee V3.1 的 BitBang I/O - 底部视图

Bit-Bang 模式需要特殊的 FTDI 直接驱动程序 D2XX。在安装此驱动程序之前,需要先卸载 FT232RL 芯片的虚拟 COM 端口驱动程序。在 GNU/Linux 系统中,此驱动程序运行于内核模式。作为 D2XX 的替代方案,可以使用开源驱动程序 libFTDI。该驱动程序适用于 Windows、GNU/Linux 和 Mac OS,并在 GNU/Linux 中运行于用户模式,因此无需卸载现有的 FT232RL 驱动程序。
libFTDI
http://www.intra2net.com/en/developer/libftdi/
libUSB
libFTDI 需要 libusb,可以从以下地址下载:
以下示例代码可以按照 libFTDI 示例文件的方式进行编译。一个简单的方法是将以下代码内容复制到现有的示例 .c 文件中,并通过以下命令构建整个驱动程序:
./configure
make
代码示例
/*
Blinky.C : UartSBee v3.1 (FT232RL) Bit-Bang 模式 - 闪烁。
电路:
将 DTR 连接到 LED 的正极,将电阻的一端连接到 GND,另一端连接到 LED 的负极
*/
#ifdef __WIN32__
#define sleep(x) Sleep(x)
#endif
// 8 位 I/O 引脚掩码
#define TXD 0x01
#define RXD 0x02
#define RTS 0x04
#define CTS 0x08
#define DTR 0x10
#define DSR 0x20
#define DCD 0x40
#define RI 0x80
#include <stdio.h>
#include <ftdi.h>
int main()
{
unsigned char ouputState = 0;
struct ftdi_context ftdic;
/* 1. 初始化 ftdi 设备上下文 */
ftdi_init(&ftdic);
/* 2. 根据 VID/PID 对打开设备 */
if(ftdi_usb_open(&ftdic, 0x0403, 0x6001) < 0)
{
printf("无法打开 UartSBee v3.1");
return 1;
}
/* 3. 启用 DTR 线的 Bit-Bang 模式 */
ftdi_set_bitmode(&ftdic, DTR, BITMODE_BITBANG);
/* 4. 每秒闪烁 LED */
while(1) {
ouputState ^= DTR;
ftdi_write_data(&ftdic, &ouputState, 1);
sleep(1);
}
}
FT232RL 的 Bit-Bang 模式可以用于构建 AVR ISP、JTAG、SPI 和 I2C 端口。请参考以下外部链接。
AVR-ISP 连接示意图

在线原理图查看器
资源
外部链接
开源驱动
其他 FT232RL 应用信息来源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,以确保您使用我们的产品时拥有顺畅的体验。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。