超声波距离测量模块

Seeed 超声波传感器是一种非接触式距离测量模块,同时兼容电子积木。它设计用于简单的模块化项目,并具有工业级性能。
特性
- 检测范围:3cm-4m
- 最佳检测角度:30度
- 电子积木兼容接口
- 5V直流电源供电
- 面包板友好设计
- 双换能器
- Arduino库支持
规格
| 供电电压 | 5V |
| 全局电流消耗 | 15 mA |
| 超声波频率 | 40k Hz |
| 最大范围 | 400 cm |
| 最小范围 | 3 cm |
| 分辨率 | 1 cm |
| 触发脉冲宽度 | 10 μs |
| 外形尺寸 | 43x20x15 mm |
入门指南
一个短的超声波脉冲在时间点0发射,被物体反射后传感器接收到该信号并将其转换为电信号。下一次脉冲可以在回声消失后发射。这个时间周期称为循环周期,推荐的循环周期不应少于50ms。如果向信号引脚发送一个10μs宽度的触发脉冲,超声波模块将输出8个40kHz的超声波信号并检测回声。测量的距离与回声脉冲宽度成正比,可以通过上述公式计算。如果未检测到障碍物,输出引脚将提供一个38ms的高电平信号。
使用 Arduino
硬件
- 步骤 1. 准备以下物品:
| Seeeduino V4.2 | Base Shield | Ultra_Sonic_range_measurement_module |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
- 步骤 2. 将 Ultra_Sonic_range_measurement_module 连接到 Grove-Base Shield 的 D2 端口。
- 步骤 3. 将 Grove-Base Shield 插入 Seeeduino。
- 步骤 4. 使用 USB 数据线将 Seeeduino 连接到电脑。
note
如果没有 Grove Base Shield,我们也可以直接将该模块连接到 Seeeduino,如下所示。
| Seeeduino | ??? |
|---|---|
| 5V | 红色 |
| GND | 黑色 |
| 未连接 | 白色 |
| D2 | 黄色 |
软件
步骤 1. 复制以下代码并将其烧录到控制板中。
步骤 2. 上传代码并打开监视窗口。
#include "Arduino.h"
class Ultrasonic
{
public:
Ultrasonic(int pin);
void DistanceMeasure(void);
double microsecondsToCentimeters(void);
double microsecondsToInches(void);
private:
int this_pin;//与超声波测距模块的SIG引脚连接的Arduino引脚编号。
long duration;//接收到的脉冲时间。
};
Ultrasonic::Ultrasonic(int pin)
{
this_pin = pin;
}
/*开始检测并获取回波信号*/
void Ultrasonic::DistanceMeasure(void)
{
pinMode(this_pin, OUTPUT);
digitalWrite(this_pin, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(this_pin, HIGH);
delayMicroseconds(5);
digitalWrite(this_pin,LOW);
pinMode(this_pin,INPUT);
duration = pulseIn(this_pin,HIGH);
}
/*测量距离范围为0到400厘米*/
double Ultrasonic::microsecondsToCentimeters(void)
{
return duration/29.0/2.0;
}
/*测量距离范围为0到157英寸*/
double Ultrasonic::microsecondsToInches(void)
{
return duration/74.0/2.0;
}
Ultrasonic ultrasonic(2);
void setup()
{
Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
double RangeInInches;
double RangeInCentimeters;
ultrasonic.DistanceMeasure();//获取当前信号时间。
RangeInInches = ultrasonic.microsecondsToInches();//将时间转换为英寸。
RangeInCentimeters = ultrasonic.microsecondsToCentimeters();//将时间转换为厘米。
Serial.println("前方障碍物的距离是: ");
Serial.print(RangeInInches);//0~157英寸
Serial.println(" 英寸");
Serial.print(RangeInCentimeters);//0~400厘米
Serial.println(" 厘米");
delay(1000);
}
技术支持与产品讨论
如果您遇到任何技术问题,请将问题提交到我们的 论坛。
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供了多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。