Skip to main content

使用外部编辑器

有些人认为Arduino IDE的编辑界面不够友好,缺乏标准缩进、语法高亮、自动补全等功能。简而言之,如果你使用过其他优秀的编辑器,如emacs、vim,甚至notepad++,你一定会对Arduino的编辑界面感到不满。

但是,你可以使用外部编辑器,打开Arduino IDE,点击文件 -> 首选项,选择使用外部编辑器:

然后你会发现无法在Arduino IDE中输入,现在只能使用外部编辑器了。

以下是我最喜欢的编辑器:Vim,是不是比Arduino IDE更美观?

资源​

技术支持与产品讨论​

感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...