在 A603 Jetson 载板上使用 IMX477 摄像头
Jetpack 5.1.2
如果您需要使用 IMX477 摄像头,请下载此驱动程序包并按照此教程重新刷写 Jetpack 系统。
caution
请注意,您需要使用适用于 JP5.1.2 的 BSP。
Jetpack 6.0
如果您需要使用 IMX477 摄像头,请下载此驱动程序包并按照此教程重新刷写 Jetpack 系统。
caution
请注意,您需要使用适用于 JP6.0 的 BSP。
系统刷写完成后,连接 CSI 摄像头并使用以下命令启动摄像头:
nvgstcapture-1.0 --sensor-id=0

Jetpack 6.2
如果您需要使用 IMX477 摄像头,请下载此驱动程序包并按照此教程重新刷写 Jetpack 系统。
caution
请注意,您需要使用适用于 JP6.2 的 BSP。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。