Skip to main content

使用 MQTT 远程点亮 LED 灯

MQTT 是一种客户端服务器发布/订阅消息传输协议。客户端可以作为发布者或订阅者或两者兼而有之。

image.png

发布者可以创建一个主题并附加消息到该主题。例如,我可以创建一个新主题"今日天气",消息内容是"25摄氏度",然后将消息发送到服务器。发布者收到主题消息后,将信息分发给任何订阅了该主题的客户端。也就是说,订阅者只有在订阅了"今日天气"主题时才会收到"25摄氏度"的消息。如果订阅者没有订阅"今日天气"主题,无论发布者发送什么消息,订阅者都不会收到消息。

image.png

1. 配置 MQTT 服务器​

下载 MQTTX 服务器软件并安装到计算机上,然后配置 MQTT 服务器。


在这个项目中我们将使用"mqtt.p2hp.com"的免费服务器。 在线服务器

  • 地址:mqtt.p2hp.com
  • 端口:1883 (TCP),8083 (WebSocket)
  • 类型:EMQ
  • MQTT V3.1.1/V5.0 兼容

进入 MQTTX 软件创建新连接,填写名称、服务器、端口、主题,然后点击"连接"连接到服务器。

image.png

连接成功后,软件右上角会有弹窗提示。

image.png

然后在下方设置主题和消息。在这个项目中,我们使用 MQTT 消息来控制主控板上 LED 的开关,所以在下方填写主题("LED")和消息内容("on")。

image.png

2. 代码​

在代码编辑器中输入以下代码:

import network
import mqtt
from machine import Pin, I2C, ADC, UART, SPI, PWM
from time import sleep

N1 = network.WLAN_SPI(network.STA_IF)
N1.active(True)
N1.connect("CHCK","depot0510")
sleep(1)

led = Pin(13, Pin.OUT)
led.value(0)

SERVER = 'mqtt.p2hp.com'
CLIENT_ID = 'Wio RP2040_Dev_board'
TOPIC = 'LED'

def mqtt_callback(topic):
print('topic: {}'.format(topic[0]))
print('msg:{}'.format(topic[1]))
if(topic[1] == "off"):
led.value(0)
if(topic[1] == "on"):
led.value(1)

cl = mqtt.MQTTClient(CLIENT_ID, SERVER, mqtt_port = 1883)
cl.connect()


cl.publish("webscket_test","start")
cl.subscribe(TOPIC)
cl.set_callback(mqtt_callback)
print('ok')

while True:
cl.wait_msg()
sleep(0.1)

注意在代码第8行填写您的WiFi名称和密码,然后运行程序。等待Shell窗口中出现"ok"提示,这意味着连接已成功。此时您可以在MQTTX中发送信息进行控制。

image.png

在软件右下角填写"LED"和"on",然后点击发送图标。此时主控板的蓝色LED应该会点亮。您也可以通过发送"off"来关闭LED灯。

image.png image.png

技术支持与产品讨论​

如果您有任何技术问题,请将问题提交到我们的论坛。 感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...