Skip to main content

使用 Socket 连接到论坛

Socket 几乎是整个网络通信的基础。在这个项目中,我们将使用 Socket 连接到指定的服务器,从互联网获取其信息。您可以在互联网上搜索许多支持 telnet 协议的服务器。通过连接到这些服务器,您可以浏览网页和论坛,甚至在终端中阅读字符动画!

在这个示例中,我们将连接到"freechess.org"论坛,在终端中获取信息。 将以下代码输入到代码编辑器中:

import network
import usocket
from machine import Pin, I2C, ADC, UART, SPI, PWM
from time import sleep

N1 = network.WLAN_SPI(network.STA_IF)
N1.active(True)

print("API list:")
dir(N1)

print("wifi list:")
lis = N1.scan()
for q in lis:
print(q)

N1.connect("CHCK","depot0510")
if N1.isconnected():
print(" ip gateway netmask MAC ssid")
print(N1.ifconfig())
addr_info = usocket.getaddrinfo('freechess.org',5000)
print(addr_info)
addr = addr_info[0][-1]
print(addr)
s=usocket.socket()
# addr=('171.160.169.200',23)
s.connect(addr)
# s.send('Hello!')
while True:
data = s.recv(500)
print(str(data, 'utf8'), end = '')

注意在第17行替换为您自己的WiFi名称和密码,然后运行程序并在Shell窗口中获取结果。 image.png 您也可以在互联网上找到其他支持 telnet 协议的服务器,然后如图所示填入服务器地址和端口。现在,您可以使用终端访问这些网站! image.png

技术支持与产品讨论​

如果您有任何技术问题,请将问题提交到我们的论坛。 感谢您选择我们的产品!我们在此为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...