W5500 以太网扩展板 v1.0

W5500 以太网扩展板 v1.0 可以为您的项目提供互联网连接功能。W5500 使用户能够通过单个芯片在其应用中实现互联网连接,该芯片内嵌了 TCP/IP 协议栈、10/100 以太网 MAC 和 PHY。该扩展板还具有两个 Grove 连接器和一个 microSD 卡插槽,以支持需要存储来自 Grove 传感器大量数据的项目。RJ45 端口(以太网电缆连接处)足够低,如果需要,可以在此扩展板上堆叠更多扩展板。
特性
- 支持硬件 TCP/IP 协议:TCP、UDP、ICMP、IPv4、ARP、IGMP、PPPoE
- 同时支持 8 个独立套接字
- 支持掉电模式
- 支持通过 UDP 的网络唤醒功能
- 支持高速串行外设接口(SPI 模式 0、3)
- 内部 32KB 内存用于 TX/RX 缓冲区
- 内嵌 10BaseT/100BaseTX 以太网 PHY
- 支持自动协商(全双工和半双工,10 和 100* 基础)
- 不支持 IP 分片
- 3.3V 工作电压,兼容 5V I/O 信号
- LED 输出(全/半双工、链路、速度、活动)
- Micro-SD 卡插槽
- 用于 I2C 和 UART 的 Grove 连接器
硬件概述

硬件配置
- RJ45:以太网端口;
- IC W5500:硬件 TCP/IP 以太网控制器;
- 复位按钮:复位以太网扩展板;
- SD 卡插槽:支持 FAT16 或 FAT32 格式的 Micro SD 卡;最大存储容量为 2GB。
- I2C 接口
- UART 接口
Arduino 上的引脚使用
- D4:SD 卡片选
- D10:W5200 片选
- D11:SPI MOSI
- D12:SPI MISO
- D13:SPI SCK
note
W5500 和 SD 卡都通过 SPI 总线与 Arduino 通信。引脚 10 和引脚 4 是 W5500 和 SD 插槽的片选引脚。它们不能用作通用 I/O。
使用方法
我们将向您展示一个示例。此示例可以将数据上传到网页并将传感器数据存储到 SD 卡。
硬件
零件清单:
名称 | 功能 | 数量 |
W5500 以太网扩展板 | 提供以太网连接 | 1 |
Seeeduino V4.2 | 控制器 | 1 |
Grove-温湿度传感器 | 传感器 | 1 |
Base Shield V2 | 基础扩展板 | 1 |
Micro SD 卡 | 存储数据 | 1 |
步骤:
- 将 W5500 以太网扩展板 v1.0 安装到您的 Arduino 上,将 Base Shield V2 安装到以太网扩展板上,并将 Grove-温湿度传感器连接到 Base Shield D5 Grove 端口,插入 SD 卡。
- 使用标准以太网电缆将以太网扩展板连接到网络;
- 通过 USB 电缆将 Arduino 连接到 PC;

软件
- 请按照如何安装 Arduino 库的步骤来安装库。
- 点击下面的按钮下载 W5500 以太网扩展板库。
- 下载完成后将库安装到您的 Arduino IDE 中。
- 将下面的代码复制到草图中然后上传:
//此示例使用W5500以太网扩展板、Seeeduino V4.2、Grove-温湿度传感器、
//Base Shield V2传感器和Micro SD卡来设计一个温湿度采集站。
//将温湿度传感器连接到base shield的D5 grove端口。
//它将温湿度数据发布到网页上
//并每5秒刷新一次,将数据存储到SD卡的datalog.txt文件中。
#include <SD.h>
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <dht11.h>
dht11 DHT;
#define DHT11_PIN 5
const int chipSelect = 4;
// 请根据您的本地网络更新IP地址
#if defined(WIZ550io_WITH_MACADDRESS) // 使用WIZ550io分配的MAC地址
;
#else
byte mac[] = {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED};
#endif
IPAddress ip(192,168,0,177);
// 初始化以太网服务器库
// 使用您想要使用的IP地址和端口
// (端口80是HTTP的默认端口):
EthernetServer server(80);
void setup() {
// 打开串行通信并等待端口打开:
Serial.begin(9600);
while (!Serial) {
; // 等待串行端口连接。仅Leonardo需要
}
// 启动以太网连接和服务器:
#if defined(WIZ550io_WITH_MACADDRESS)
Ethernet.begin(ip);
#else
Ethernet.begin(mac, ip);
#endif
server.begin();
Serial.print("server is at ");
Serial.println(Ethernet.localIP());
//初始化SD卡
Serial.print("Initializing SD card...");
// 检查卡是否存在并可以初始化:
if (!SD.begin(chipSelect)) {
Serial.println("Card failed, or not present");
// 不再执行任何操作:
return;
}
Serial.println("card initialized.");
}
void loop() {
// 监听传入的客户端
EthernetClient client = server.available();
if (client) {
Serial.println("new client");
// http请求以空行结束
boolean currentLineIsBlank = true;
while (client.connected()) {
if (client.available()) {
char c = client.read();
Serial.write(c);
// 如果您已到达行尾(收到换行符)
// 并且该行为空,则http请求已结束,
// 因此您可以发送回复
if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
// 发送标准http响应头
client.println("HTTP/1.1 200 OK");
client.println("Content-Type: text/html");
client.println("Connection: close"); // 响应完成后连接将关闭
client.println("Refresh: 5"); // 每5秒自动刷新页面
client.println();
client.println("<!DOCTYPE HTML>");
client.println("<html>");
// 在网页上输出输入引脚的值
int chk;
chk = DHT.read(DHT11_PIN); // 读取数据
client.print("Humidity: ");
client.print(DHT.humidity);
client.println("<br />");
client.print("Temperature: ");
client.print(DHT.temperature);
//将输入引脚的值写入SD卡
// 创建一个字符串来组装要记录的数据:
String dataString = "";
// 读取湿度和温度并附加到字符串:
dataString = String(DHT.humidity) + String(DHT.temperature);
// 打开文件。注意一次只能打开一个文件,
// 所以在打开另一个文件之前必须关闭这个文件。
File dataFile = SD.open("datalog.txt", FILE_WRITE);
// 如果文件可用,写入它:
if (dataFile) {
dataFile.println(dataString);
dataFile.close();
// 也打印到串行端口:
Serial.println(dataString);
}
// 如果文件没有打开,弹出错误:
else {
Serial.println("error opening datalog.txt");
}
break;
}
if (c == '\n') {
// 您正在开始新行
currentLineIsBlank = true;
}
else if (c != '\r') {
// 您在当前行上获得了一个字符
currentLineIsBlank = false;
}
}
}
// 给网络浏览器时间接收数据
delay(1);
// 关闭连接:
client.stop();
Serial.println("client disconnected");
}
}
结果
现在,我们将展示结果。
- 将您的SD卡插入计算机,您将看到一些温湿度信息。
- 此外,我们可以从网页上看到信息。

是不是很简单?您可以开始您的项目了。
原理图在线查看器
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。