Skip to main content

W600 模块

W600 模块是一款经济高效的 2.4GHz WiFi 模块,支持 802.11b/g/n。Seeed W600 模块基于 W600 芯片,该芯片具有 ARM Cortex-M3 架构,配备 1MB 片上闪存和 freeRTOS 内核。

我们将 W600 芯片的引脚引出并放置在板的背面,包括 I2S/I2C/SPI/GPIO/PWM/UART/SDIO。此外,该模块配备了板载 PCB 天线,无需单独设计天线,因此您可以快速将模块部署到自己的板上。我们还为该模块进行了 CE/FCC 认证,您可以直接将其用于商业项目。

特性​

• 集成 32 位嵌入式 Cortex-M3 CPU,工作频率 80MHz

• 集成 288KB RAM

• 集成 1MB 闪存

接口

• 集成 GPIO 设备控制器

• 集成 2 个 UART 接口,支持 RTS/CTS,波特率:1200bps~2Mbps

• 集成一个高速 SPI 控制器,工作频率:0~50MHz

无线

• 支持 IEEE802.11 b/g/e/i/d/k/r/s/w/n

• 支持 2.4~2.4835 GHz

• 支持 Wi-Fi WMM/WMM-PS/WPA/WPA2/WPS

• 支持 Wi-Fi Direct

• STBC、GreenField、Short-GI

• 支持多种网络协议:TCP/UDP/ICMP/DHCP/DNS/HTTP

其他

• 支持基于 ASCII 编码的 AT+ 指令协议(UART 接口)

• 支持用户可编程 GPIO 控制

• 板载天线

规格​

类别项目参数
无线支持 Wi‐Fi 模式IEEE802.11b/g/n
RF 系统阻抗50Ω
频率范围2.4~2.4835 GHz
接收灵敏度20MHz MCS7@‐71dBm;
40MHz MCS7@‐68dBm;
54Mbps@‐73dBm;
11Mbps@‐86dBm;
1Mbps@‐95dBm;
物理层数据速率802.11n MCS 0~7 150Mbps
调制方式DSSS、OFDM、DBPSK、DQPSK、CCK、QAM16/64
输出功率IEEE802.11b, DSSS 1Mbps, POUT = +17dBm;
IEEE802.11g, OFDM 54Mbps, POUT = +10dBm;
IEEE802.11n, OFDM MCS7, POUT = +10dBm
硬件接口类型UART/SPI/GPIO
接口速率2Mbps@UART (最大)
50Mbps@SPI (最大)
工作电压3.3V(模块)/5V(开发板)
工作湿度5%~90% (无凝结)
存储温度‐40~+125 ℃
工作温度‐40~+85℃
软件网络类型STA/AP/AP+STA/Wi‐Fi Direct
验证方式WEP/WPA‐PSK/WPA2‐PSK
加密方式WEP64/WEP128/TKIP/CCMP(AES)
WPS 功能WPS
节能功能PS‐POLL/待机
网络协议TCP/UDP/ARP/ICMP/DHCP/DNS/HTTP
接口协议AT+ 指令集
note

有关规格的更多详细信息,请查看 W600 Specification V1.0.0_EN.pdf 和 W600 HardwareDesignGuide_v1.0.1.pdf

典型应用​

  • 智能家电
  • 智能家居
  • 无线音频和视频
  • 智能玩具
  • 医疗监测
  • 工业控制
  • 其他物联网应用

硬件概述​

模块框图​

W600模块框图
点击查看更清晰的原始文件

引脚图​

W600模块引脚图
点击查看更清晰的原始文件

入门指南​

要使用 W600模块,您需要使用 USB转串口工具 将 RX/TX 引脚连接到您的电脑,同时需要通过 3.3v 和 GND 引脚为模块供电。

note

对于 Mac 系统,我们发现某些版本的 Mac 系统无法识别板载 USB 转串口芯片 CH330N,请查看此处的解决方案 Mac OS 驱动问题

我们使用串口工具 sscom 来发送 AT 指令。您可以使用您喜欢的串口工具,如果您想使用 sscom,可以在 这里 下载。

无论使用什么工具,请确保选中 AddCrLf 选项,并将波特率设置为 115200。

输入 AT+ 然后点击 SEND 或按下 ++enter++ 键以检查连接是否成功建立。

AT+

当返回 +OK 时,您可以使用 AT 指令来控制该模块。

创建 SoftAP 过程​

  • 1- WPRT 设置无线网卡工作模式为 SoftAP:
AT+WPRT=2
  • 2- APSSID 设置 STA 的 AP SSID,例如 MyAP:
AT+APSSID=MyAp
  • 3- APENCRY 设置无线网卡安全模式为 WEP64:
AT+APENCRY=1

参数:

open:0,WEP64:1,WEP128:2

  • 4- APKEY 设置无线网卡密钥为 12345
AT+APKEY=1,1,12345

参数 1:密钥格式,0 表示 HEX,1 表示 ASCII

参数 2:索引:密钥索引号,1 到 4 用于 WEP 加密密钥,其他加密方法固定为 0。

参数 3:无线密钥,例如:12345

  • 5- APNIP 设置 IP 地址和子网掩码
AT+APNIP=1,192.168.1.1,255.255.255.0,192.168.1.1,192.168.1.1

参数 1:地址类型:0 表示使用 DHCP 动态分配,1 表示静态地址
参数 2:IP:192.168.1.1
参数 3:子网掩码:255.255.255.0
参数 4:网关:192.168.1.1
参数 5:DNS:192.168.1.1

  • 6- PMTF 将上述参数保存到 SPI Flash,下次启动时直接从第 7 步开始。
AT+PMTF
  • 7- WJOIN 创建无线网络 MyAp
AT+WJOIN
  • 8- SLIST 查询连接到您的 SoftAP 的 STA 信息。
AT+SLIST

扫描 AP 过程​

无线网卡扫描 AP 的 AT 指令为:

AT+WSCAN

最后一个参数是信号强度,单位为 db。

STA 加入 AP 过程​

  • 1- WPRT 设置工作模式为 STA
AT+WPRT=0
  • 2- SSID 设置要加入的 AP 名称,例如 TEST_AP
AT+SSID=TEST_AP
  • 3- KEY 设置要加入的 AP 的无线密钥,例如 12345678
AT+KEY=1,0,12345678

参数 1:0 表示 HEX,1 表示 ASCII

参数 2:索引:密钥索引号,1 到 4 用于 WEP 加密密钥,其他加密方法固定为 0。

参数 3:无线密钥,例如:12345678

  • 4- NIP 启用 DHCP
AT+NIP=0
  • 5- PMTF 将上述参数保存到 SPI Flash,下次启动时直接从第 6 步开始。
AT+PMTF
  • 6- WJOIN 加入无线网络 TEST_AP
AT+WJOIN

创建 APSTA 过程​

  • 1- WPRT 设置工作模式为 APSTA
AT+WPRT=3
  • 2- SSID 设置要加入的 AP 名称,例如 TEST_AP
AT+SSID=TEST_AP
  • 3- KEY 设置要加入的 AP 的无线密钥,例如 12345678
AT+KEY=1,0,12345678

参数 1:0 表示 HEX,1 表示 ASCII

参数 2:索引:密钥索引号,1 到 4 用于 WEP 加密密钥,其他加密方法固定为 0。

参数 3:无线密钥,例如:12345678

  • 4- APSSID 设置创建的 SOFTAP 的网络名称
AT+APSSID=”MYSoftAP”
  • 5- APENCRY 设置 SoftAP 的加密类型(例如 WPA2-TKIP)
AT+APENCRY=5
  • 6- APKEY 设置 SoftAP 的密码(例如 ASCII 码 87654321)
AT+APKEY=1,0,87654321
  • 7- APNIP 设置 IP 地址和子网掩码
AT+APNIP=1,192.168.1.1,255.255.255.0,192.168.1.1,192.168.1.1
  • 8- PMTF 将上述参数保存到 SPI Flash,下次启动时直接从第 9 步开始。
AT+PMTF
  • 9- WJOIN 加入无线网络 TEST_AP
AT+WJOIN
note

有关 AT 指令的更多详细信息,请查看 WM_W60X_SDK_AT Command_V1.0.2.pdf

固件编程​

有关固件编程,请查看以下链接:

WM_W60X_SDK_User Manual_V1.0.0.pdf 和 WM_W60X_Firmware Generation Guide_V1.1.pdf

常见问题​

Q1. STA如何断开与AP的连接

A: 无线网卡断开AP的AT指令为:

AT+WLEAV

Q2. SoftAP断开连接

A: SoftAP断开网络的AT指令为:

AT+WLEAV=2

Q3. STA如何查看当前状态

A: 无线网卡查看当前网络状态的AT指令为:

AT+LKSTT

Q4. 如何查看当前SoftAP状态

A: 查看当前SoftAP状态的AT指令为:

AT+APLKSTT

在线原理图查看器​

资源​

技术支持与产品讨论​


感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...