Skip to main content

WiFi串口收发模块

在本教程中,我们将使用Seeeduino控制ESP8266 WiFi模块从互联网请求一个静态页面。这是TCP套接字的基本使用,其他用途请参考模块的AT指令指南。

材料清单:

!!!注意 我们使用了软件串口来打印一些调试信息,因为Seeeduino板上只有一个硬件串口。但软件串口的限制是它无法以高于19200的波特率通信。因此,部分来自ESP模块的输出会被丢弃,因为ESP模块的波特率为57600,高于软件串口的波特率。如果您有一个带有多个硬件串口的板(例如Arduino Mega 2560),操作会更简单。

分步操作​


  • 步骤1:按照下图连接模块

  • 步骤2:编程Seeeduino板。

    • 打开Arduino IDE并创建一个新草图;
    • 将以下代码粘贴到草图编辑器中(需要根据您的实际情况修改SSID和PASS宏);
#include <SoftwareSerial.h>
#define SSID "xxxxxxxx"
#define PASS "xxxxxxxx"
#define DST_IP "220.181.111.85" //baidu.com
SoftwareSerial dbgSerial(10, 11); // RX, TX
void setup()
{
// 打开串口通信并等待端口打开:
Serial.begin(57600);
Serial.setTimeout(5000);
dbgSerial.begin(9600); //软件串口不能超过19200
dbgSerial.println("ESP8266 Demo");
//测试模块是否准备好
Serial.println("AT+RST");
delay(1000);
if(Serial.find("ready"))
{
dbgSerial.println("Module is ready");
}
else
{
dbgSerial.println("Module have no response.");
while(1);
}
delay(1000);
//连接到WiFi
boolean connected=false;
for(int i=0;i<5;i++)
{
if(connectWiFi())
{
connected = true;
break;
}
}
if (!connected){while(1);}
delay(5000);
//打印IP地址
/*Serial.println("AT+CIFSR");
dbgSerial.println("ip address:");
while (Serial.available())
dbgSerial.write(Serial.read());*/
//设置单连接模式
Serial.println("AT+CIPMUX=0");
}
void loop()
{
String cmd = "AT+CIPSTART=\"TCP\",\"";
cmd += DST_IP;
cmd += "\",80";
Serial.println(cmd);
dbgSerial.println(cmd);
if(Serial.find("Error")) return;
cmd = "GET / HTTP/1.0\r\n\r\n";
Serial.print("AT+CIPSEND=");
Serial.println(cmd.length());
if(Serial.find(">"))
{
dbgSerial.print(">");
}else
{
Serial.println("AT+CIPCLOSE");
dbgSerial.println("connect timeout");
delay(1000);
return;
}
Serial.print(cmd);
delay(2000);
//Serial.find("+IPD");
while (Serial.available())
{
char c = Serial.read();
dbgSerial.write(c);
if(c=='\r') dbgSerial.print('\n');
}
dbgSerial.println("====");
delay(1000);
}
boolean connectWiFi()
{
Serial.println("AT+CWMODE=1");
String cmd="AT+CWJAP=\"";
cmd+=SSID;
cmd+="\",\"";
cmd+=PASS;
cmd+="\"";
dbgSerial.println(cmd);
Serial.println(cmd);
delay(2000);
if(Serial.find("OK"))
{
dbgSerial.println("OK, Connected to WiFi.");
return true;
}else
{
dbgSerial.println("Can not connect to the WiFi.");
return false;
}
}
  • 步骤3:打开串口监视器并按下Seeeduino板的复位按钮,您将看到输出。

最后,祝您玩得愉快! :)

相关项目​


Recipe Community 是一个非常棒的地方,创客们在这里分享他们的精彩作品。我们的创客们已经用 esp8266 制作了许多令人惊叹的项目,快来看看吧!

WiFi 扫描器 - 探索周围的 WiFi 信号

通过几个简单的步骤,制作属于自己的 WiFi 扫描器,你需要准备:

  • 一个 NodeMcu 开发板
  • 一个 I2C OLED 显示屏
  • 一些连接线
  • 最重要的是,对 ESP8266 的热情!

那么,为什么不自己动手制作一个呢?

初级 IoT 项目:使用 NodeMcu >ESP8266<

一个在线温湿度监测器,所需材料包括:

  • 一个 NodeMcu 开发板
  • Grove - 温湿度传感器
  • 一些连接线

另一个简单的技巧,为什么不自己动手制作一个呢?

还不够?更多 ESP8266 的精彩项目。

还有更多精彩项目在 Recipe。

技术支持与产品讨论​

如果您遇到任何技术问题,请将问题提交到我们的 论坛。
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供各种支持,确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...