Wifi Bee

Wifi Bee 是一个兼容 xBee Pro 插座的独立 MCU 节点,适用于无线传感器网络。它集成了 Microchip IEEE 802.11 Wi-Fi 收发模块 MRF24WB0MA 和 8 位 AVR MCU ATMega328P。其智能设计和兼容 xBee Pro 插座的外观使其非常容易集成到您的产品中。当您将其插入 UartSBee 或 Grove - XBee Carrier 时,ATMega328P 可以直接在开源 Arduino IDE 下进行编程。MCU 上的 SPI 引脚连接到 MRF24WB0MA 的对应引脚以进行通信,而其他一些引脚(DIO、AD、PWM 等)则引出到 2.0 mm 的 20 针公头引脚上。请注意,目前 Wifi Bee 尚无专用固件,但您可以使用 AsyncLabs 的 WiShield 固件。在购买之前,请确保您能够使用该固件。
型号:WLS48188P
特性
-
兼容 xBee 插座
-
可使用 Arduino IDE 编程
-
预装 Arduino Duemilanove 引导程序
-
支持低功耗和低数据速率 Wi-Fi
-
兼容 802.11b
-
支持 WEP、WPA-PSK、WPA2-PSK 安全协议
-
配备用于电源和 Wi-Fi 连接指示的 LED
应用场景
-
无线局域网
-
使用 Grove - XBee Carrier 的无线传感器网络
-
互联网连接
-
使用 uIP TCP/IP 栈 构建无限网络应用
-
非常适合希望学习和实验 TCP/IP 栈的人群
原理图

关键规格
| 项目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
|---|---|---|---|
| 工作电压 | 3.0V | 3.3V | 3.6V |
| 工作温度 | 0°C 至 +70°C | ||
| 工作频率 | 16MHz | ||
| MCU | ATmega328P |
机械尺寸
Wifi Bee 的尺寸为 27.2mm x 35.7mm。

硬件
Wifi Bee - 部件
引脚定义与额定值
| 引脚 | 编号 | 焊盘类型 | 描述 | Arduino 引脚编号 |
|---|---|---|---|---|
| 3V3 | 1 | 电源输入 | VCC, +3.3V | - |
| TX | 2 | 输出 | Uart Tx 端口 | 1(DIO) |
| RX | 3 | 输入 | Uart Rx 端口 | 0(DIO) |
| PB0 | 4 | 输入/输出 | ATmega328P PB0 | 8(DIO) |
| !RESET | 5 | 输入 | ATmega328 重置端口 | |
| PD7 | 6 | 输入/输出 | ATmega328P PD7 | 7(DIO) |
| PD6 | 7 | 输入/输出 | ATmega328P PD6 | 6(DIO) |
| PD5 | 8 | 输入/输出 | ATmega328P PD5 | 5(DIO) |
| !DTR | 9 | 输入 | 用于编程 ATmega328P | - |
| GND | 10 | 接地 | GND | - |
| PC1 | 11 | 输入/输出 | ATmega328P PC1 | 1(模拟输入)/15(DIO) |
| PC0 | 12 | 输入/输出 | ATmega328P PC0 | 0(模拟输入)/14(DIO) |
| AD7 | 13 | 输入 | ATmega328P ADC7 | 7(模拟输入) |
| VREF | 14 | 输入 | ATmega328P AREF 端口 | - |
| AD6 | 15 | 输入 | ATmega328P ADC6 | 6(模拟输入) |
| INT1 | 16 | 输入/输出 | ATmega328P PD3 | 3(DIO) |
| PC3 | 17 | 输入/输出 | ATmega328P PC3 | 3(模拟输入)/17(DIO) |
| PC2 | 18 | 输入/输出 | ATmega328P PC2 | 2(模拟输入)/16(DIO) |
| SCLSCL | 19 | 输入/输出 | ATmega328P PC5 | 5(模拟输入)/19(DIO) |
| SDA | 20 | 输入/输出 | ATmega328P PC4 | 4(模拟输入)/18(DIO) |
使用说明
硬件安装
- 使用 Wifi Bee 的最佳方式是将其连接到 Grove - XBee Carrier。Grove - XBee Carrier 提供 USB-UART 接口用于编程,并通过其内置的 3.3V LDO 稳压器提供电源。
Grove - XBee Carrier - 连接到 Wifi Bee 并通过 USB 供电
编程
无线网络设置
本节简要介绍如何使用 WiFi 路由器设置适合 Wifi Bee 的家庭网络。
无线传感器网络 - 使用 Wifi Bee 节点的示例架构
-
使用网络浏览器登录 WiFi 路由器的网页配置界面。通常,路由器制造商会提供默认的 IP 地址(如 192.168.0.1)以及登录 ID(admin)和密码(password)。使用这些信息登录。
-
在上述情况下,路由器的 IP 地址 192.168.0.1 也是无线网络的网关 IP 地址。该 IP 地址的子网掩码为 255.255.255.0。
-
为无线网络设置一个名称或 SSID。我们将其设置为 HOMENETWORK。此名称将在整个教程中使用。
-
任何连接到路由器的节点都会通过 DHCP 获取 IP 地址。但 Wifi Bee 不支持 DHCP,因此我们需要分配一个静态 IP 地址。许多路由器通过 MAC 地址为网络设备提供地址保留。在无线路由器的 LAN 设置部分,为 Wifi Bee 保留 IP 地址 192.168.0.4。
-
- 输入要保留的 IP 地址为 192.168.0.4。这是 Wifi Bee 的 IP 地址。
-
- 您需要输入 Wifi Bee 上显示的 MAC 地址,格式为 AB:CD:EF:GH:IJ:KL。
-
- 将设备名称设置为 WIFIBEE。此名称可以是任何单词,重要性不高。
-
-
配置网络的安全选项。Wifi Bee 支持 开放(无安全)、WEP(有线等效加密)、WPA-PSK(Wi-Fi 保护访问预共享密钥)和 WPA2-PSK(Wi-Fi 保护访问 2 预共享密钥)。设置一个合适的安全选项。此设置将用于 Wifi Bee 建立连接。
-
- 我们将安全选项设置为 WPA-PSK。
-
- WPA-PSK 模式需要 WPA-PSK 安全加密网络密钥。将此密钥设置为 12345678。
-
-
请参考路由器用户指南以配置其他设置,例如连接到互联网等。
下载并配置库以运行应用示例
应用示例使用 Asynclabs 的 WiShield 库。Wifi Bee 没有其他专用固件。此库使用 Adam Dunkels 的 uip TCP/IP 栈。 此库由原作者根据 GPL v2 提供。因此,任何使用 WiShield 构建的应用程序也必须兼容 GPLv2。
-
从 WiShield 下载库。
-
将内容解压到 Arduino /libraries/WiShield 目录。
-
该库附带许多应用示例。它以可配置的方式编写,仅构建所需功能,从而节省 FLASH。
- 此配置在 /libraries/WiShield/apps-conf.h 中处理。
- 在 /libraries/WiShield/apps-conf.h 文件中取消注释您正在构建的应用程序模式,例如 WEB-SERVER 或 WEB-CLIENT 或 SOCKET 应用程序等。
- 例如,如果您想构建一个 Web 服务器应用程序,则需要取消注释 #define APP_WEBSERVER,并注释掉所有其他模式。这些更改需要重新构建库,因此关闭并重新打开 Arduino IDE。
-
我们来构建 WebServer 示例。
-
在 /libraries/WiShield/apps-conf.h 中将模式配置设置为 APP_WEBSERVER。
-
在 Arduino IDE 中打开 /libraries/WiShield/examples/WebServer/WebServer.pde 草图。
-
将 local_ip[] 数组设置为 4。这是之前配置的 Wifi Bee 的 IP 地址。
-
将 gateway_ip[] 数组设置为 1。这是网络设置中配置的路由器的 IP 地址。
-
将 subnet_mask[] 数组设置为 0。这是本地无线网络的子网掩码。
-
将 prog_char ssid[] 设置为 HOMENETWORK。此名称也是在网络设置期间分配的。
-
下一步是将 security_type 设置为网络设置期间配置的安全选项。设置为 2(即 WPA),如 Wifi 路由器中配置的。
-
//unsigned char security_type = 2; // 0 - open; 1 - WEP; 2 - WPA; 3 - WPA2 -
同时设置
const prog_char security_passphrase[] PROGMEM = {"12345678"}
-
-
修改后的 WebServer.pde 草图如下所示。
-
将板类型设置为 Arduino Duemilanove 并编译草图。
-
上传到 Wifi Bee 并按下复位按钮。
-
如果一切正常,Wifi Bee 将连接到 HOMENETWORK,并且蓝色 LED(WIFI LED)会亮起。
-
从连接到 HOMENETWORK 的 PC 打开网络浏览器并输入 URL
[http://192.168.0.4]。 -
您将看到消息
Hello World!! I am WifiBee.
/*
* Web Server: Modified WebServer.pde example.
* A simple web server example using the WiShield library and WiBee.
*/
#include <WiShield.h>
#define WIRELESS_MODE_INFRA 1
#define WIRELESS_MODE_ADHOC 2
// Wireless configuration parameters ----------------------------------------
unsigned char local_ip[] = {192,168,0,4}; // IP address of Wifi Bee
unsigned char gateway_ip[] = {192,168,0,1}; // router or gateway IP address
unsigned char subnet_mask[] = {255,255,255,0}; // subnet mask for the local Wireless network
const prog_char ssid[] PROGMEM = {"HOMENETWORK"}; // max 32 bytes
unsigned char security_type = 2; // 0 - open; 1 - WEP; 2 - WPA; 3 - WPA2
// WPA/WPA2 passphrase
const prog_char security_passphrase[] PROGMEM = {"12345678"}; // max 64 characters. The network name.
// WEP 128-bit keys
// sample HEX keys
prog_uchar wep_keys[] PROGMEM = { 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x08, 0x09, 0x0a, 0x0b, 0x0c, 0x0d, // Key 0
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // Key 1
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // Key 2
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 // Key 3
};
// setup the wireless mode
// infrastructure - connect to AP
// adhoc - connect to another WiFi device
unsigned char wireless_mode = WIRELESS_MODE_INFRA;
unsigned char ssid_len;
unsigned char security_passphrase_len;
//---------------------------------------------------------------------------
void setup()
{
WiFi.init();
}
// This is the webpage that is served up by the webserver
const prog_char webpage[] PROGMEM = {"HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n<center><h1>Hello World!! I am WifiBee.</h1></center>"};
void loop()
{
WiFi.run();
}
示例
简单的 Web 服务器,将传感器值发送到 Web 浏览器
-
按上述网络设置进行配置。
-
使用 Grove - XBee Carrier 进行编程和供电。
-
配置
apps-conf.h文件,仅启用APP_WISERVER模式。 -
使用 Arduino IDE 编译并上传以下代码到 Wifi Bee,具体步骤参考上述示例。
-
按下复位按钮,等待 Wifi Bee 连接到 WiFi 网络(蓝色 LED 亮起)。
-
如果在 Arduino IDE 中打开串口终端(波特率为 57600),可以查看网络通信的详细信息。
-
从连接到 HOMENETWORK 的 PC 上打开 Web 浏览器,并输入 URL
[http://192.168.0.4]。 -
WifiBee 将传感器值提供给浏览器。HTML 代码设计为每 10 秒自动刷新一次。
/*
* 一个简单的示例,使用 WiServer 和 Seeedstudio 的 Wifi Bee 提供网页服务。
* 一个模拟传感器连接到 Wifi Bee 的 A2(使用 Grove - XBee Carrier)。该值将发送到客户端(Web 浏览器)。
* HTML 页面根据传感器值生成,并设置为自动刷新。
*/
/* 此示例基于 SimpleServer.pde,版权归原作者所有 */
/* 为使此示例正常工作,请修改 apps-conf.h 文件如下;仅启用 APP_WISERVER 模式:
--------------------------------------------------------------------
//在此处包含我们项目中使用的应用程序的头文件。
//#define APP_WEBSERVER
//#define APP_WEBCLIENT
//#define APP_SOCKAPP
//#define APP_UDPAPP
#define APP_WISERVER
----------------------------------------------------------------------
*/
#include <WiServer.h>
#define WIRELESS_MODE_INFRA 1
#define WIRELESS_MODE_ADHOC 2
// 无线配置参数 ----------------------------------------
unsigned char local_ip[] = {192,168,0,4}; // WifiBee 的 IP 地址
unsigned char gateway_ip[] = {192,168,0,1}; // 路由器或网关的 IP 地址
unsigned char subnet_mask[] = {255,255,255,0}; // 本地网络的子网掩码
const prog_char ssid[] PROGMEM = {"HOMENETWORK"}; // 最大 32 字节
unsigned char security_type = 2; // 0 - 开放;1 - WEP;2 - WPA;3 - WPA2
// WPA/WPA2 密码
const prog_char security_passphrase[] PROGMEM = {"12345678"}; // 最大 64 字符
// WEP 128 位密钥
// 示例 HEX 密钥
prog_uchar wep_keys[] PROGMEM = { 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x08, 0x09, 0x0a, 0x0b, 0x0c, 0x0d, // 密钥 0
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // 密钥 1
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // 密钥 2
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 // 密钥 3
};
// 设置无线模式
// 基础设施模式 - 连接到 AP
// Adhoc 模式 - 连接到另一个 WiFi 设备
unsigned char wireless_mode = WIRELESS_MODE_INFRA;
unsigned int sensorValue;
unsigned char ssid_len;
unsigned char security_passphrase_len;
// 无线配置参数结束 ----------------------------------------
int counter;
// 这是我们的页面服务函数,用于生成网页
boolean sendMyPage(char* URL) {
// 检查请求的 URL 是否匹配 "/"
if (strcmp(URL, "/") == 0) {
// 使用 WiServer 的 print 和 println 函数输出页面内容
WiServer.print("<html>");
// 指示 Web 浏览器每 10 秒刷新一次
WiServer.print("<head><meta http-equiv=\"refresh\" content=\"10\"> </head>");
WiServer.println("<H1>WifiBee 已连接...<H1>");
WiServer.print("<H2>传感器值 = ");
WiServer.print(sensorValue); // A2 连接到外部传感器。原始值发送到客户端。
WiServer.print("</H2></html>");
return true;
}
// URL 未找到
return false;
}
void setup() {
// 初始化 WiServer 并让它使用 sendMyPage 函数提供页面服务
WiServer.init(sendMyPage);
// 启用串口输出,并让 WiServer 生成日志消息(可选)
Serial.begin(57600);
WiServer.enableVerboseMode(true);
}
void loop(){
sensorValue = analogRead(A2); // A2 通过 Grove 接口连接到 Grove - XBee Carrier 的外部传感器。
// 运行 WiServer
WiServer.server_task();
delay(10);
}
简单的 Web 客户端,将传感器数据发送到 Pachube.com
此部分稍后将进行修订
-
按上述网络设置进行配置。
-
使用 Grove - XBee Carrier 进行编程和供电。
-
配置
apps-conf.h文件,仅启用APP_WISERVER模式。 -
使用 Arduino IDE 编译并上传以下代码到 Wifi Bee,具体步骤参考上述示例。
-
按下复位按钮,等待 Wifi Bee 连接到 WiFi 网络(蓝色 LED 亮起)。
-
如果在 Arduino IDE 中打开串口终端(波特率为 57600),可以查看网络通信的详细信息。
-
Wifi Bee 定期将数据发送到 Pachube.com。
/*
* 一个简单的示例,使用 WiServer 库和 Seeedstudio 的 WifiBee 将传感器数据发送到 pachube.com;
* 此代码是 SimpleClient.pde 的修改版本,版权归原作者所有。
*/
/* 为使此示例正常工作,请修改 apps-conf.h 文件如下;仅启用 APP_WISERVER 模式:
--------------------------------------------------------------------
//在此处包含我们项目中使用的应用程序的头文件。
//#define APP_WEBSERVER
//#define APP_WEBCLIENT
//#define APP_SOCKAPP
//#define APP_UDPAPP
#define APP_WISERVER
----------------------------------------------------------------------
*/
#include <WiServer.h>
#define WIRELESS_MODE_INFRA 1
#define WIRELESS_MODE_ADHOC 2
// 无线配置参数 ----------------------------------------
unsigned char local_ip[] = {192,168,0,4}; // WifiBee 的 IP 地址
unsigned char gateway_ip[] = {192,168,0,1}; // 路由器或网关的 IP 地址
unsigned char subnet_mask[] = {255,255,255,0}; // 本地网络的子网掩码
const prog_char ssid[] PROGMEM = {"HOMENETWORK"};// 最大 32 字节
unsigned char security_type = 2; // 0 - 开放;1 - WEP;2 - WPA;3 - WPA2
// WPA/WPA2 密码
const prog_char security_passphrase[] PROGMEM = {"12345678"}; // 最大 64 字符
// WEP 128 位密钥
// 示例 HEX 密钥
prog_uchar wep_keys[] PROGMEM =
{ 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x08, 0x09, 0x0a, 0x0b, 0x0c, 0x0d, // 密钥 0
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // 密钥 1
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // 密钥 2
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 // 密钥 3
};
// 设置无线模式
// 基础设施模式 - 连接到 AP
// Adhoc 模式 - 连接到另一个 WiFi 设备
unsigned char wireless_mode = WIRELESS_MODE_INFRA;
unsigned char ssid_len;
unsigned char security_passphrase_len;
// 无线配置参数结束 ----------------------------------------
// 打印服务器返回的数据的函数
void printData(char* data, int len) {
// 打印服务器返回的数据
// 注意:数据不是以 null 结尾的,可能会分成较小的包,并包含 HTTP 头。
while (len-- > 0) {
Serial.print(*(data++));
}
}
int sensorValue=0;
// 准备发送到 feed 的数据
void pachubefeedData()
{
sensorValue=analogRead(A2); // 读取连接到 A2 的模拟传感器(使用 Grove - XBee Carrier 接口)
WiServer.print(sensorValue);
}
// Pachube.com 的 IP 地址
uint8 ip[] = {173,203,98,29};
char hostName[] = "www.pachube.com\nX-PachubeApiKey: YOUR_API_KEY_HERE\nConnection: close"; // 将 YOUR_API_KEY_HERE 替换为您的 API 密钥
char url[] = "/api/12345.csv?_method=put"; // 将 12345 替换为您的 feed 编号
// 一个向 Pachube 发送数据的 POST 请求
POSTrequest postPachubeFeed(ip, 80, hostName, url, pachubefeedData);
void setup() {
// 初始化 WiServer(我们将传递 NULL,因为我们不需要提供网页服务)
WiServer.init(NULL);
// 启用串口输出,并让 WiServer 生成日志消息(可选)
Serial.begin(57600);
WiServer.enableVerboseMode(true);
// 设置当服务器返回数据时调用 processData 函数
postPachubeFeed.setReturnFunc(printData);
}
// 数据检索的时间(以毫秒为单位)
long updateTime = 0;
void loop(){
// 检查是否到了发送更新的时间
if (millis() >= updateTime) {
postPachubeFeed.submit();
// 一分钟后发送另一次更新
updateTime += 60;
}
// 运行 WiServer
WiServer.server_task();
delay(10);
}
物料清单 (BOM) / 部件列表
| 部件 | 数量 | 值 | 封装 |
|---|---|---|---|
| C1 | 1 | 10u | C_TAN_3X3.5 |
| C2,C3 | 2 | 1u | 0603 |
| C4 | 1 | 100n | 0603 |
| J1 | 1 | CK_2X3_2.0 | CK_2X3_2.0 |
| PWR | 1 | 红色 | LED0603 |
| R1 | 1 | 10k | 0603 |
| R2,R3,R4,R5,R7 | 5 | 4.7k | 0603 |
| R6 | 1 | 1k | 0603 |
| U1 | 1 | OPEN_BEE | XBEE_EXT_SMD |
| U3 | 1 | MRF24WB0MA | MRF24WB0MA |
| U4 | 1 | ATmega328P_MU1040 | MLF32X |
| WIFI | 1 | 蓝色 | LED0603 |
| X1 | 1 | 16MHz | XTAL_3X2 |
支持
如果您有任何问题或更好的设计建议,可以访问我们的 论坛 或 愿望 页面进行讨论。
版本追踪
| 版本 | 描述 | 发布日期 |
|---|---|---|
| v0.91b | 首次公开发布 | 2011年4月6日 |
| v1.0 | 将信号线宽度从6 mil改为8 mil | 2011年12月13日 |
WifiBee v1.0 原理图在线查看器
WifiBee v0.91b 原理图在线查看器
资源
- [Eagle]WifiBee v1.0 Eagle 文件.zip
- [PDF]WifiBee v1.0 PCB
- [PDF]WifiBee v1.0 原理图
- [PDF]WifiBee v0.91b 原理图 PDF 格式
- [EAGLE]Wifi Bee v0.91b 设计文件 Eagle 格式
- [Library]WiShield 库
- [Library]更新版 WiShield 库,兼容 Arduino 1.0
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们提供多种支持渠道,确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通方式以满足不同的需求和偏好。